VXLAN: El Futuro de las Redes de Centros de Datos
En la actualidad, la emergencia y el rápido desarrollo de nuevas tecnologías, como la computación en la nube y el big data, están impulsando a los centros de datos a adoptar tecnologías de virtualización y aumentar su virtualización de servidores para ofrecer servicios en la nube. Las redes VLAN tradicionales han demostrado ser insuficientes para hacer frente a los requisitos de los centros de datos en la nube para una gran escala y flexibilidad. Por lo tanto, VXLAN entró en escena y se ha convertido en una parte significativa de la arquitectura de red del centro de datos moderno.
¿Qué es VXLAN?
VXLAN (Red de área local virtual extensible) es una tecnología de superposición para la virtualización de redes, que establece un túnel lógico en la red IP para extender la red de capa 2 sobre una red subyacente de capa 3 existente. VXLAN utiliza el Punto de Túnel VXLAN (VTEP), que puede ser un host final o switches de red, o enrutadores, para encapsular y desencapsular el tráfico de capa 2.
VXLAN está diseñado para ofrecer servicios de red de centro de datos confiables y escalables a los clientes de servicios administrados y es una tecnología para la construcción de centros de datos de próxima generación.
¿Qué problema resuelve VXLAN?
VXLAN puede ofrecer los mismos servicios que VLAN, pero aborda los desafíos de escalamiento en las redes de centros de datos, especialmente en una gran red de Capa 2. A medida que los centros de datos se amplían, los inquilinos aumentan drásticamente, lo que requiere el aislamiento de inquilinos masivos. Basado en su diseño único, VXLAN también aborda los requisitos de un centro de datos de múltiples inquilinos. Las funciones específicas y los beneficios importantes de VXLAN son los siguientes.
Reducir el número de direcciones MAC aprendidas por los dispositivos
A excepción de los dispositivos de borde de red VXLAN, otros dispositivos en la red no necesitan identificar las direcciones MAC de las máquinas virtuales, lo que alivia la presión de aprendizaje de direcciones MAC de los dispositivos de red, especialmente los switches del centro de datos, y mejora el rendimiento del dispositivo.
Mayor aislamiento de red lógica
Con un ID de segmento de 24 bits conocido como identificador de red VXLAN (VNID), VXLAN admite hasta 16 millones de segmentos VXLAN en un dominio administrativo (a diferencia de 4094 VLAN). El aislamiento y la identificación de los usuarios ya no están limitados, lo que permite que los centros de datos acomoden una cantidad significativa de inquilinos.
Permitir la migración de máquinas virtuales en grandes redes de capa 2
Utilizando la encapsulación MAC-en-UDP, VXLAN desacopla la red virtual de la red física, permitiendo la asignación dinámica de recursos dentro o entre centros de datos. Esto permite la migración de máquinas virtuales en grandes dominios de capa 2 sin tener en cuenta las restricciones del dominio de difusión y la dirección IP en la red física.
VXLAN para construir redes de centros de datos
El desarrollo de la virtualización de servidores y la computación en la nube, así como el aumento de la convergencia de redes, han planteado un requisito para redes de centros de datos más rápidas y eficientes. VXLAN, como tecnología avanzada de virtualización de redes, puede ayudar de manera efectiva a construir redes de centros de datos.
Mejora del rendimiento de la red
16 millones de segmentos VXLAN, mucho más que las 4094 VLAN, permiten un aislamiento masivo entre inquilinos y permiten que los centros de datos manejen una gran cantidad de tráfico en el entorno de la nube con suficientes enlaces y capacidad.
Además, VXLAN garantiza una topología de red consistente en todos los ámbitos, lo que reduce la complejidad de la red y mejora el rendimiento de la red. Con VXLAN, las redes de los centros de datos pueden admitir implementaciones a gran escala de servicios en la nube y satisfacer las necesidades de los centros de datos en la nube.
Gran escalabilidad del centro de datos
VXLAN, combinado con EVPN, puede aumentar significativamente la capacidad de extensión de la red del centro de datos. EVPN-VXLAN incluso permite la extensión de redes idénticas en varios centros de datos a través de una sola superposición, haciéndolos comportarse como uno solo.
Y los VTEP de hardware minimizan la sobrecarga de latencia de las implementaciones de VXLAN, lo que ayuda a construir una red de centro de datos robusta y escalable sin sacrificar el rendimiento.
Aumente la confiabilidad de la red
Una vez que VXLAN llega a la capa de acceso, elimina las interrupciones de la red y garantiza el funcionamiento ininterrumpido del servidor. Y el modo de configuración de VXLAN puede reducir drásticamente la posibilidad de cometer errores graves. También puede probar cualquier cambio en la VXLAN en un laboratorio virtual antes de ponerla en uso. Con estas características, VXLAN es beneficioso para la confiabilidad de la red del centro de datos.
Simplificar la gestión de redes
VXLAN puede usar túneles para construir redes virtuales de Capa 2 sobre múltiples redes de Capa 3, y las máquinas virtuales pueden migrar entre diferentes centros de datos, lo que hace que la implementación de máquinas virtuales sea más flexible y conveniente. Por lo tanto, las redes VXLAN simplifican significativamente la administración y la configuración de la red del centro de datos, y VXLAN proporciona topología de red de varios niveles y seguridad de clase empresarial que puede reducir el tiempo de implementación y aprovisionamiento de semanas a pocas horas.
Soluciones VXLAN de FS
Los switches de centros de datos de la serie N de FS.com, como N5860-48SC y N8560-48BC, admiten VXLAN y otras características avanzadas, diseñados para ofrecer un alto rendimiento y confiabilidad para redes de capa 2/3 de centros de datos.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021