Español

¿Qué es el puerto Combo de switch Ethernet y para qué sirve?

Actualizado el 19 de junio de 2020 por
7.6k

"Cuando vi un switch Ethernet por la primera vez, me confundieron los diferentes puertos, especialmente los puertos Combo". Muchos novatos de la red pueden verse afectados por el puerto Combo, ya que la apariencia de las interfaces Combo es similar a la de los puertos Ethernet comunes. Entonces, ¿qué es el puerto Combo? ¿Cómo diferenciar los puertos Combo de los Ethernet en un switch Ethernet? ¿Cómo usar el puerto Combo SFP? Una serie de preguntas parecen todo el tiempo. Aquí, haremos una introducción completa al puerto combinado y le explicaremos todas las preguntas.

¿Qué es el puerto Combo?

El puerto Combo, también conocido como interfaz de multiplexación optoelectrónica, es el puerto compuesto fotoeléctrico (panel) con dos tipos de interfaces Ethernet (puerto RJ45 y puerto SFP) en un switch Ethernet. En otras palabras, es un puerto compuesto que puede admitir dos físicos diferentes y compartir la misma estructura de switch y número de puerto. Lo que separa estos puertos de ser individuales es que están vinculados a la misma estructura de switch. Sin embargo, los dos puertos diferentes no se pueden usar simultáneamente. Es decir, cuando el puerto RJ45 está activado, el puerto SFP se desactiva automáticamente y viceversa.

Por lo general, el puerto RJ45 está conectado por los pares trenzados mientras que el puerto SFP necesita módulos ópticos o los de cobre y cables de fibra óptica. El mérito obvio de la interfaz Combo es que aún tiene más flexibilidad en términos de elegir su tipo de conectividad de red sin ocupar demasiado espacio. Tomamos el switch FS S3900-24F4S como ejemplo, tiene 20 puertos 1000BASE-X SFP y 4 puertos Combo. Por lo tanto, el switch se puede configurar para tener 24 puertos SFP o 20 puertos SFP y 4 puertos RJ45.

Puertos Combo en el switch S3900-24F4S

Imagen 1: Puertos Combo en el switch S3900-24F4S

Tipos de puertos Combo

Hay dos tipos de interfaz Combo, que es el puerto Combo único y el doble diseñados para una administración simple de la red Ethernet.

Puerto Combo único

El puerto Combo único es que los dos puertos Ethernet en el panel del dispositivo corresponden a una vista de puerto. El usuario realiza la operación de cambio de estado de dos puertos en la misma vista de puerto. Una única interfaz Combo puede ser una interfaz Ethernet de capa 2 o capa 3.

Doble puerto Combo

El puerto Combo dual son las dos interfaces Ethernet en el panel del dispositivo que corresponden a las dos vistas de puerto diferentes. El usuario puede cambiar el estado de los dos puertos en la vista del puerto óptico o del eléctrico. Sin embargo, la interfaz Combo dual solo puede ser una Ethernet de capa 2.

Puerto Combo vs. Puerto SFP

La interfaz Combo tiene un puerto eléctrico y un puerto óptico. El puerto eléctrico y su correspondiente puerto óptico se multiplexan lógicamente. Los puertos Ethernet RJ45 generalmente se usan para conectar switches a menos de 100m de distancia, mientras que los puertos SFP son para conexiones de fibra óptica más largas según los tipos de fibra óptica. Puede elegir cualquiera para usar según sus requisitos de red reales.

El puerto SFP (interfaz de conexión en caliente de factor de forma pequeño), también conocido como puerto mini-GBIC, está diseñado para la transmisión de datos Gigabit. Los puertos SFP pueden soportar enlaces de cobre y los ópticos. Independientemente del puerto óptico o del enlace del puerto eléctrico, la única diferencia es la capa física. Cuando el módulo SFP de cobre se inserta en el puerto SFP, los cables de cobre Ethernet (Cat5/Cat5e/Cat6) generalmente se implementan para la transmisión de datos. Y el módulo SFP de fibra óptica y el cable LC necesita más larga distancia para la transmisión de fibra óptica.

Reglas para usar puertos Combo

1. Puedes usar puertos ópticos o puertos eléctricos de los puertos Combo, pero no ambos al mismo tiempo.

2. La ranura SFP tiene prioridad cuando conecta el puerto de par trenzado y la ranura SFP de un par de interfaz Combo a dispositivos de red.

3. La ranura SFP se activa cuando el transceptor SFP establece un enlace a un dispositivo de red.

4. El puerto de par trenzado y la ranura SFP de un par de puertos Combo comparten la misma configuración, como asignaciones de VLAN (Red de área local virtual), listas de control de acceso y Spanning Tree.

Conclusión

Para los puertos combo en el switch Ethernet, lo que se debe resaltar nuevamente es que los puertos ópticos o eléctricos no se pueden usar al mismo tiempo. En general, los puertos combo están etiquetados por los proveedores. Si no estás seguro, puedes identificar un puerto combo basado en el identificador de interfaz en el panel del switch. Si dos puertos tienen la misma ID pero se conectan a medios de transmisión diferentes, los dos puertos se multiplexan como un puerto combo. De la discusión anterior, esperamos que tengas una comprensión general del puerto combo de red.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k