Español

¿Qué es un router para redes?

Actualizado el 13 de enero de 2023 por
3.6k

No cabe duda de que ya está familiarizado con palabras como routers de red, puesto que internet impregna nuestra vida cotidiana. Sin embargo, es posible que aún no tenga clara la función de los routers en las redes modernas. De hecho, los routers conectan todos los dispositivos de red como eje central de la red.

Su router tiene el poder de construir o romper su red, incluso cuando su proveedor de servicios de Internet (ISP) controla en última instancia tus límites de velocidad y ancho de banda. Por eso es importante elegir el adecuado.

En este artículo se explican los conceptos básicos de los routers: qué son, qué hacen, los distintos tipos y cómo comprar uno.

¿Qué es un router en una red?

Un router conecta todos los dispositivos de una red para que puedan compartir una única conexión a Internet. Conecta ordenadores, impresoras y otros dispositivos finales entre sí mediante cables Ethernet o una conexión inalámbrica.

A continuación, puede compartir esa conexión a Internet entre todos los dispositivos de la red tras conectar un router al módem. Además, un router actúa como primera línea de defensa en su seguridad, protegiendo su sistema informático y sus datos de cualquier intrusión y ataque.

La mayoría de los routers ofrecen cuatro puertos Ethernet, lo que permite conectar cuatro dispositivos y utilizar la función de conmutación para conectarlos. Los usuarios que necesiten más conexiones que cuatro pueden instalar un switch independiente o actualizarse a un router con más puertos (hasta 8 puertos). Tenga en cuenta que los routers suelen contener firmware que debe actualizarse según lo publique el fabricante del router.

Un router en redes

¿Cómo funciona un router?

En el nivel más básico, un router se ocupa del tráfico de red. Conecta un módem a otros dispositivos de red para permitir la comunicación entre ellos e Internet. De este modo, el router dirige el tráfico entrante y saliente de Internet en esa red de la forma más rápida y eficiente.

Normalmente, un router se conecta al puerto "Internet" o "WAN" del módem a través de una conexión de red y, a continuación, se conecta a otros dispositivos de red a través de otro cable de red.

Para recibir paquetes de datos de servidores de todo el mundo, cada router tiene una dirección IP (externa) distinta, y cada dispositivo de su red recibe también una dirección (MAC) distinta. El router mantiene una base de datos para registrar qué dispositivo solicitó información de dónde cada vez que intentas acceder a información en línea.

Cómo funcionan los routers

Tipos de routers de red

Existen varios tipos de routers para cada situación. Aquí presentamos principalmente tres tipos de routers: routers de red para empresas, routers de banda ancha y routers VPN.

Routers de redes empresariales

Los routers de redes empresariales se utilizan para gestionar muchos terabits de datos que fluyen a través y entre redes de proveedores de servicios de Internet (ISP). Son los routers de red más grandes y potentes de la red troncal de internet.

Routers de banda ancha domésticos

Por router de banda ancha se entiende cualquier router doméstico con cable o inalámbrico que se utilice para compartir una conexión a internet de banda ancha. El uso de dos ordenadores o dispositivos distintos para conectarse a internet es sólo un ejemplo de las muchas actividades que pueden realizar los routers de banda ancha. Las redes domésticas utilizan routers de banda ancha para conectar ordenadores entre sí y a internet. La popular tecnología de voz sobre IP (VoIP) también exige un router de banda ancha para conectar internet y su teléfono.

Router VPN

Un router VPN es un router Gigabit normal que tiene instalado un software cliente VPN. Por lo tanto, todos los dispositivos que se conectan al router VPN están protegidos por la VPN. Un router de red VPN puede proteger varios dispositivos (ordenadores, tablets, teléfonos inteligentes, etc.) desde una sola fuente, en una sola conexión. Si desea una mayor protección de su privacidad o acceder a sitios web que solo están disponibles en una determinada región, se ha convertido en el nuevo favorito de hogares y empresas.

 

     " Compruebe también: Diferentes tipos de routers en las redes"

 

Routers VPN

Elegir el router adecuado en función de los parámetros

La unidad central de procesamiento (CPU), la memoria flash, la RAM, las interfaces de red y la consola son algunos de los parámetros cruciales del router. Veamos cómo influyen en el rendimiento de un router.

Unidad Central de Procesamiento (CPU) : La CPU es un procesador que ejecuta un software especial denominado "sistema operativo" (SO). El sistema operativo gestiona los componentes del router y proporciona todas las funciones lógicas de red. Generalmente, un procesador más rápido y más núcleos son mejores. FS.com ER-6 VPN router está construido con Intel Atom D525 procesador de doble núcleo para un rendimiento más estable y rápido.

Memoria Flash: Es donde se almacena el sistema operativo, muy parecido a la unidad de disco duro de su ordenador. La memoria flas retiene el contenido cuando el router se apaga o se reinicia. Un router con mayor capacidad de memoria flas y RAM le permite crecer y extender su red más fácilmente.

RAM: la RAM en un router agrega más espacio para evitar la congestión de la red y mejorar el rendimiento. También se utiliza para almacenar en caché tablas ARP y otros datos para acelerar el proceso de reenvío de paquetes. Los routers que tienen más RAM también permiten un mayor rendimiento. Los routers VPN ER-5 y ER-6 tienen 4 Gbit y 2 Gbit de RAM respectivamente, que deberían ser más que capaces para el hogar promedio o la pequeña empresa.

Interfaces de red: las interfaces en un router proporcionan conectividad de red al router. Un enrutador generalmente tiene puertos de consola para administrar el enrutador y puertos Ethernet para conectividad LAN y WAN.

Consumo de energía: los enrutadores no consumen mucha energía, aproximadamente de 2 a 20 vatios. Debe conocer la potencia de su enrutador específico para que no exceda su presupuesto de energía.

 

     " Compruebe también: ¿Cómo elegir el mejor router para pequeñas empresas?"

 

Conclusión

Comprender su enrutador es simplemente el primer paso para configurar una red, pero es importante. Los enrutadores se convirtieron en dispositivos de consumo convencionales cuando las redes comenzaron a acumular múltiples ordenadores y necesitaban habilitar la conexión a internet entre ellas. Esperamos que, repasando los hechos fundamentales y el análisis de parámetros de los enrutadores, se sienta más cómodo al seleccionar el tipo de enrutador adecuado.

 

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k