Español

Descripción general de los cables DAC y AOC 400G

Actualizado el 28 de abril de 2020 por
1.3k

Los centros de datos, las empresas y los entornos informáticos de alto rendimiento requieren cables de conexión directa flexibles 50G, 100G, 200G y 400G y bien definidos para la interconexión dentro de un rack o entre rack adyacente. Con el desarrollo de la tecnología 400G, los cables de conexión directa 400G para DCI (Interconexión de centros de datos) de corta distancia se produjeron en masa y se comercializaron, lo que incluye 400G DAC y 400G AOC.

Tanto 400G DAC como 400G AOC vienen con dos factores de forma principales: QSFP-DD y OSFP, los cuales pueden transportar carriles eléctricos PAM4 de 8x50Gb/s. Además, también hay cable breakout DAC/AOC 400G, con un conector de 400G en un extremo y varios conectores cuya tasa total es de 400G en el otro extremo. La siguiente tabla muestra los principales tipos de 400G DAC/AOC y los 400G DAC/AOC innovadores en el mercado.

CategoríaNombreDescripciónDistanciaAplicación
400G QSFP-DD DACQSFP-DD a QSFP-DD DACcada 400G QSFP-DD usando 8x 50G PAM4 carriles eléctricos≤3mConexión directa de red 400G
400G QSFP-DD Breakout DACQSFP-DD a 2x 200G QSFP56 DACcada 100G QSFPs usando 2x 50G PAM4 carriles eléctricos≤3mConexión de red de 400G a 50G
QSFP-DD a 8x 50G SFP56 DACcada 50G SFP56 usando 1x 50G PAM4 carril eléctrico≤3mConexión de red de 400G a 50G
QSFP-DD a QSFP-DD AOCcada 400G QSFP-DD usando 8x 50G PAM4 carriles eléctricos≤3mConexión de red de 400G a 50G
400G QSFP-DD AOCQSFP-DD a QSFP-DD AOCcada 400G OSFP usando 8x 50G PAM4 carriles eléctricos70m (OM3) o 100m (OM4)Conexión directa de red 400G
400G QSFP-DD Breakout AOCQSFP-DD a 2x 200G QSFP56 AOCcada 200G QSFP56 usando 4x 50G PAM4 carriles eléctricos70m (OM3) o 100m (OM4)Conexión de red de 400G a 200G
QSFP-DD a 8x 50G SFP56 AOCcada 50G SFP56 usando 1x 50G PAM4 carriles eléctricos70m (OM3) o 100m (OM4)Conexión de red de 400G a 50G
400G OSFP DACOSFP a OSFP DACcada 400G QSFP usando 8x 50G PAM4 carriles eléctricosConexión directa de red 400GConexión directa de red 400G
400G OSFP Breakout DACOSFP a 2x 200G QSFP56 DACcada 200G QSFP56 usando 4x 50G PAM4 carriles eléctricos≤3mConexión de red de 400G a 200G
OSFP a 4x100G QSFPs DACcada 100G QSFP28 usando 2x 50G PAM4 carriles eléctricos≤3mConexión de red de 400G a 100G
OSFP a 8x 50G SFP56 DACcada 50G SFP56 usando 1x 50G PAM4 carriles eléctricos≤3mConexión de red de 400G a 50G
400G OSFP AOCOSFP a OSFP AOCcada 400G OSFP usando 8x 50G PAM4 carriles eléctricos70m (OM3) o 100m (OM4)Conexión directa de red 400G

Según la tabla, sabemos que las principales diferencias entre 400G DAC y 400G AOC son la distancia de transmisión y los tipos disponibles en el mercado. En la actualidad, 400G DAC puede proporcionar más cables de conexión y satisfacer mejor sus diferentes requisitos de conexión. Aparte de eso, 400G DAC y AOC difieren entre sí en los siguientes aspectos.


  • Peso y volumen: con el cable de fibra óptica como medio de transmisión, el AOC 400G tiene aproximadamente la mitad del volumen y solo un cuarto del peso del DAC de cobre 400G. Además, su radio de curvatura del cable es menor que 400G DAC.

  • Resistencia a interferencias: dado que el AOC 400G con cable de fibra óptica no conduce corrientes eléctricas, es resistente a las interferencias de señales electromagnéticas, de rayos o de radio durante la transmisión de datos. Mientras que 400G DAC con cable de cobre es vulnerable a líneas eléctricas, rayos y codificación de señales.

  • Precio: en el mercado actual de cables de 400 GbE, el precio del AOC de 400 G a menudo es más alto que el del DAC de 400 G, por supuesto, con el mismo nivel. Si ambos pueden satisfacer sus necesidades, puede elegir un DAC 400G para ahorrar costos.

Considerar más

Tanto 400G DAC como AOC son soluciones rentables para la transmisión a corta distancia. Al transmitir más de 100 m, es una solución adecuada para combinar el transceptor óptico 400G con el cable de fibra óptica correspondiente. En el mercado actual, los transceptores QSFP-DD/OSFP 400G se introducen continuamente en el mercado y la producción en masa se realiza gradualmente. Entonces, ¿cuál es el tipo de transceptor QSFP-DD/OSFP 400G? ¿Qué cables ópticos se pueden usar para estos módulos ópticos 400G? Continúe leyendo para encontrar respuestas en dos artículos: descripción general del tipo de transceptor 400G OSFP y descripción general del tipo de transceptor QSFP-DD 400G.

400G DAC/AOC: Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué 400G DAC/AOC adopta la modulación PAM4?

R: PAM4 es una tecnología de modulación más eficiente que puede mejorar efectivamente la eficiencia de utilización del ancho de banda. Con la misma velocidad en baudios, la señal PAM4 puede transmitir dos veces más rápido que la señal NRZ tradicional. Además, los costos de transmisión se reducen considerablemente.

P: ¿Cuál es la tecnología clave de 400G DAC/AOC?

R: Las tecnologías principales de 400G DAC/AOC son PAM4 y DSP. Como PAM4 es más sensible al ruido que NRZ, especialmente en AOC 400G, se introduce DSP para compensar la desventaja de PAM4. Como un chip de procesamiento digital de alta velocidad, DSP no solo posee la función de recuperar la señal proporcionada por el CDR tradicional, sino que también puede compensar la dispersión y eliminar el ruido, las perturbaciones no lineales y otras interferencias.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k