Español

Seis razones para elegir teléfonos VoIP de FS

Actualizado el 17 de enero de 2022 por
299

Con los continuos cambios en los métodos de comunicación contemporáneos, los teléfonos IP evolucionan y se ajustan constantemente para satisfacer las necesidades de las empresas actuales. Los teléfonos de Voz sobre Protocolo de Internet (voz sobre IP, VoIP) se han vuelto cada vez más comunes. Elegir un teléfono VoIP adecuado para la empresa es extremadamente importante. FS ha lanzado recientemente teléfonos VoIP, que son teléfonos IP con fácil instalación, alta calidad de sonido y soporte para acceso multipartito.

Modelos de teléfonos VoIP FS

Los teléfonos VoIP de FS constan de cuatro modelos, que brindan a los clientes opciones flexibles para satisfacer sus necesidades de comunicación. A continuación se ofrece una descripción sencilla de ellos:

Models FIP-3102 FIP-5112 FIP-3102 FIP-7120
LCD Display 132x64 2.3'' Pantalla en blanco y negro 320x240 2.8'' Pantalla LCD en color 480x320 3.5'' Pantalla LCD en color 480x272 4.3'' Pantalla LCD en color
Pantalla lateral Pantalla a color de 2.4 pulgadas y 320 x 240 Dos pantallas a color de 2.4 pulgadas y 320 x 240
Cuentas SIP 2 12 16 20
Teclas de línea programables 2 2 4 5
Audioconferencia 6 3 3 3
Directorio telefónico local 1000 1000 2000 2000
Registros de llamadas 600 1000 1000 1000
Códec de banda ancha G.722, Opus G.722, AMR-WB, Opus G.722, AMR-WB, Opus G.722, AMR-WB, Opus
Puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
Puerto USB USB2.0 USB2.0 USB2.0
Bluetooth Bluetooth incorporado Bluetooth incorporado Bluetooth incorporado
Wi-Fi a través de un dongle Wi-Fi a través de un dongle Wi-Fi a través de un dongle Wi-Fi

Why Choose FS VoIP Phones

Poco después de que los teléfonos FS VoIP entraran en funcionamiento, se ganaron los elogios de un gran número de usuarios. Basado en los comentarios positivos de los usuarios y las características del teléfono IP FS, la gente considera elegir teléfonos VoIP FS se atribuye a los siguientes 6 factores:

Calidad de voz

Teléfonos VoIP FS son teléfonos de Internet de nivel empresarial con calidad de voz de alta definición. Cuentan con Harman Speaker, Wideband Codec G.722 y Audio Codec Opus, lo que les permite ofrecer una excelente calidad de sonido y una voz nítida sin ruidos extraños y permite conversaciones fluidas. Los teléfonos IP de FS podrían ayudarle a manejar una variedad de audio y brindarle una mejor comunicación.

Movilidad

BYOD (Bring Your Own Device) ha llevado a que Wi-Fi se utilice más ampliamente como método de conexión a Internet, y los teléfonos IP también se han adaptado a la implementación de Wi-Fi. Los teléfonos FS VoIP permiten a las empresas construir oficinas inalámbricas que ofrecen movilidad. Es decir, tienen el mismo rendimiento que un teléfono móvil, pudiendo trasladarse a cualquier lugar con Wi-Fi sin incurrir en gastos de telefonía móvil. Además, puede elegir teléfonos FS VoIP con bluetooth integrado, que se pueden conectar a unos auriculares bluetooth u otros dispositivos para lograr una comunicación móvil flexible a corta distancia.

Conexión

A medida que la tecnología que utilizamos en el lugar de trabajo continúa evolucionando, también lo hace la capacidad de los teléfonos IP para adaptarse a diferentes estructuras de red. Los teléfonos IP no sólo pueden proporcionar movilidad para conexiones inalámbricas, sino que también admiten conexiones por cable tradicionales. Para oficinas abiertas, los teléfonos IP de FS admiten la implementación de Wi-Fi inalámbrico. Para oficinas tradicionales, los teléfonos IP FS admiten conexión de conmutador PoE y conexión de cable de red. Para ambos tipos de oficinas, los teléfonos IP FS son una excelente opción. Además, puede conectar auriculares y teléfonos con cable para obtener una voz más clara.

Instalación

El método de instalación de los teléfonos IP FS es muy flexible. El sistema informático no afecta al sistema telefónico. Es decir, la llamada y el acceso a Internet no se afectan entre sí. Y si elige una conexión por cable o inalámbrica para acceder a Internet, no afectará el uso del teléfono IP. El método de marcación es exactamente el mismo que el de un teléfono normal. Puedes instalarlo fácilmente en tu escritorio para realizar llamadas directas, lo cual es sencillo y rápido.

Llamadas multipartitas

TLos teléfonos IP FS admiten llamadas entre múltiples participantes. Esta característica hace que la situación en la que varios usuarios se comunican sin problemas mediante una conferencia de llamadas de voz sea muy fácil de lograr. Y los teléfonos IP de FS pueden grabar toda la reunión, lo que ayuda a ahorrar mucho tiempo a las empresas y mejora en gran medida la eficiencia del trabajo. Esta característica de acceso multipartito es también una de las ventajas de los teléfonos IP en comparación con los teléfonos fijos tradicionales.

Ahorro de costos

Cuando se trata de costo, el precio es uno de los factores a considerar, y otra consideración es el consumo de cargos telefónicos durante el uso. Los teléfonos IP de FS le ayudan a ahorrar gastos telefónicos. El costo es muy bajo. Y no se cobran otros alquileres mensuales incidentales ni cargos por servicios de valor agregado. Cada sucursal está equipada con teléfono por Internet y las llamadas internas directas son gratuitas. Por ejemplo, la ciudad A y la ciudad B son sucursales diferentes pero ambas con teléfono por Internet pueden llamarse entre sí sin cargo. Y todos los gastos son transparentes y visibles: los usuarios pueden iniciar sesión en el sitio web en cualquier momento para verificar los detalles del registro de llamadas, como a qué número se llamó, cuándo se realizó la llamada, cuánto duró la llamada y cuánto costó la factura telefónica.

Encuentra tus teléfonos VoIP adecuados

Voz sobre IP le permite realizar llamadas de voz utilizando una conexión a Internet de banda ancha en lugar de una línea telefónica normal. Esta es también la razón por la que los teléfonos de voz sobre IP se están volviendo populares. Especialmente diseñados para brindar excelentes soluciones de comunicación de voz, los teléfonos FS VoIP son adecuados para escuelas, oficinas, centros de llamadas, restaurantes y talleres de maquinaria y otros escenarios. En cuanto a la calidad del sonido, nos centramos en una alta calidad de sonido: llamadas fluidas y sin interferencias de ruido.

Los teléfonos IP FS constan de una pantalla LCD en color y una pantalla en blanco y negro. Puede elegir la pantalla de visualización adecuada según sus necesidades personales y su presupuesto. Con Bluetooth y Wi-Fi integrados, los teléfonos IP FS garantizan su flexibilidad en el trabajo. Si necesitas Wi-Fi y bluetooth, puedes elegir FIP-5112, FIP-5216 o FIP-7120.

La función de fuente de alimentación PoE lo respaldará cuando haya fallas de energía, por lo que en este momento no puede preocuparse por la pérdida de archivos de voz.

Al beneficiarse de estas funciones, los teléfonos VoIP de FS son teléfonos empresariales potentes y ampliables que ofrecen una eficiencia y productividad de escritorio óptimas.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k