Español

¿El SFP es compatible con el SFP+? ¿El SFP+ 10G funciona en un puerto de switch SFP Gigabit 1G?

Actualizado el 25 de diciembre de 2019 por
3.5k

Al comenzar la transición de la red 1G a la 10G, muchos usuarios de switches de red se han encontrado con el problema de la compatibilidad entre el SFP y el SFP+. ¿Modulo SFP 1G funciona con los puertos SFP+ 10G de un switch 10G? ¿Los SFP+ 10G son capaces de funcionar a 1G para enlazar switches gigabit? ¿Y si en un switch se utilizan puertos SFP+ y en el otro puertos SFP? En este artículo desvelaremos los enigmas de la compatibilidad entre el SFP y el SFP+.

Índice de contenidos

¿Modulo SFP 1G es capaz de funcionar en un puerto SFP+ 10G?

¿Modulo SFP+ 10G es capaz de funcionar en un puerto SPF 1G?

¿Modulo SFP+ es capaz de autonegociar hasta 1G con un switch Gigabit?

¿Qué es el puerto SFP en un switch Gigabit?

¿Qué es un puerto SFP? El puerto SFP (small form-factor pluggable, en español conectable de factor de forma pequeño) en un switch de red es una interfaz de red compacta y conectable en caliente. Las velocidades típicas son de 1 Gb/s para los SFP de Ethernet y de hasta 4 Gb/s para los módulos SFP de canal de fibra. El puerto SFP permite que el switch Gigabit establezca un enlace ascendente: si es de fibra, en distancias largas, y si es de cobre, será un enlace de corto alcance.

 Puerto SFP y puerto SFP+ de enlace ascendente en el switch Gigabit

Puerto SFP y puerto SFP+ de enlace ascendente en el switch Gigabit

¿Qué es el puerto SFP+ en un switch 10G?

Los puertos SFP+ y SFP son prácticamente idénticos en tamaño y apariencia. El SFP+ es compatible con el canal de fibra de 8 Gb/s, el 10 Gigabit Ethernet y el estándar de red de transporte óptico OTU2. Se trata de un formato muy popular en el sector y muchos proveedores de componentes de red lo soportan. La principal diferencia es que el SFP+ es una versión actualizada de SFP y admite mayores velocidades, hasta los 10 Gb/s.

Puerto SFP+ y puerto QSFP+ de enlace ascendente en un switch 10G

Puerto SFP+ y puerto QSFP+ de enlace ascendente en un switch 10G


Existen principalmente dos tipos de switches 10G: el switch de fibra 10G y el switch 10GBASE-T. Ambos tienen puertos de enlace ascendente con una mayor capacidad de ancho de banda (25G/40G/100G) que permite conectarlos con otros switches con mayor velocidad en la topología.

¿Módulo SFP 1G es capaz de funcionar en un puerto SFP+ 10G?

La mayoría de las ranuras SFP+ aceptan módulos SFP (aunque no todas). Esto depende en gran medida del modelo del switch. Los puertos SFP+ suelen aceptar ópticas SFP pero a una velocidad reducida de 1G. A veces el puerto SFP+ se queda configurado permanentemente a 1G de velocidad hasta que refresques el switch o hagas alguna serie de comandos extravagantes. Además, los puertos SFP+ no suelen soportar velocidades inferiores a 1G, por lo que no puedes conectar el SFP 100BASE en el puerto SFP+.

Si no estás seguro de la conectividad, te sugerimos que consultes al proveedor para asegurarte de que el puerto SFP+ del switch 10G soporta la doble velocidad antes de enchufarle un transceptor SFP. En la siguiente tabla te presentamos tres switches populares cuyos puertos SFP+ 10G también admiten módulos ópticos SFP 1G.

  S5860-20SQ switch S5860-48SC switch S5860-24XB-U switch
Puertos 20x 1G/10G SFP+, 4x 10G/25G, 2x 40G 48x 1G/10G SFP+, 8x 40G/100G QSFP28 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T, 4x 1G/10G SFP+, 4x 10G/25G SFP28
Características QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF, BGP/ISIS, Advanced Security, Hardware Stacking, Fuentes de alimentación redundantes dobles y ventiladores inteligentes QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF, BGP/ISIS, Advanced Security, Hardware Stacking, Fuentes de alimentación redundantes dobles y ventiladores inteligentes Comply with PoE++ standard, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF, BGP/ISIS, Advanced Security, Hardware Stacking, Fuentes de alimentación redundantes dobles y ventiladores inteligentes
Precio US$ 1,619 US$ 4,029 US$ 3,799
Aplicación Es ideal para agregaciones de red de campus a gran escala, núcleos de red pequeños y medianos para satisfacer las necesidades de redes empresariales inteligentes, seguras y de alta velocidad. Es ideal para el acceso/agregación de redes de campus, el acceso a servidores de centros de datos 10 GE y el acceso a dispositivos inalámbricos de alta velocidad.

¿Módulo SFP+ 10G es capaz de funcionar en un puerto SFP 1G?

¿La óptica SFP+ 10G funciona a 1G? Depende, habría que aminorar la velocidad del transceptor SFP+ 10G en el switch pero prácticamente nadie se anima a hacerlo. Pongamos que tienes un switch 1G y otro 10G conectados con dos transceptores ópticos 10G, ¿qué velocidad podrías llegar a obtener? Una conectividad de red 1G. Entonces, si los puertos 10G admiten módulos 1G pero el resultado sigue siendo el mismo, ¿no resultaría más rentable sustituir los módulos 10G por módulos 1G?

El puerto SFP+ del switch 10G de FS conectado al puerto SFP del switch Gigabit

El puerto SFP+ del switch 10G de FS conectado al puerto SFP del switch Gigabit

¿Módulo SFP+ es capaz de autonegociar hasta 1G con un switch Gigabit?

¿Es posible que un transceptor SFP+ 10G enchufado en un switch se conecte con un transceptor 1G enchufado en otro switch y negocie? Depende.

En el caso del Ethernet a través de cableado de cobre, se admite la autonegociación. . Es decir, sólo los transceptores SFP BASE-T admiten la autonegociación como módulos SFP de cobre que soportan la detección automática 10/100/1000.

En el caso de los transceptores basados en fibra, como los de fibra SFP y SFP+, no se admite la autonegociación.La autonegociación sólo funciona cuando se ejecuta en ambos lados del enlace: los dos dispositivos conectados en el enlace decidirán conjuntamente cuál es la mejor velocidad y el mejor modo dúplex. Pero la mayoría de los transceptores SFP y SFP+ sólo funcionan a su velocidad nominal. Así pues, la óptica SFP+ 10G en un switch 10G no puede autonegociar y disminuir la velocidad a 1G si en el otro extremo se encuentra un switch Gigabit.

Por ejemplo, si conectamos un módulo SFP+ 10G al puerto de un switch 10G, sólo funcionará a 10G. En este caso, si lo conectas al puerto del switch Gigabit, no funcionará. Pero si conectas un módulo SFP 1G en el puerto SFP+ 10G, el switch 10G funcionará a 1G y podrás conectarlo con el switch Gigabit.

Editado en 2021:: Los transceptores SFP+ de doble velocidad 1G/10G están diseñados para ser utilizados en enlaces Ethernet 1G y 10G sobre fibra monomodo (SMF, single mode fiber) o fibra multimodo (MMF, multi mode fiber). Es viable conectar transceptores SFP+ de doble velocidad 1/10G en un switch 10G con un transceptor de 1G enchufado en un switch 1G.

Conclusión

En la cuestión de la compatibilidad entre el SFP y el SFP+, la respuesta es que depende. En este artículo hemos propuesto una tabla con tres switches de red cuyos puertos 10G aceptan módulos SFP 1G. Para asegurarte de que la transmisión de la red es fluida, consulta con el proveedor del switch para confirmar que los conectores de ambos extremos son los mismos y que no existe ningún problema de compatibilidad con el fabricante. Si es necesario, en FS nos complace ayudarte en cualquier momento.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k