Español

Guía completa de la solución Wifi para empresas de FS

Actualizado el 27 de junio de 2023 por
859

Con la creciente demanda de acceso Wi-Fi sin fisuras en las oficinas de las empresas, cada vez más empresas sienten la necesidad de reconstruir sus redes empresariales para satisfacer la creciente demanda de conexiones inalámbricas, por lo que tienen que pensar en construir sus propias redes inalámbricas empresariales para que empleados, clientes e invitados puedan acceder libremente a Internet y trabajar desde cualquier lugar, proporcionando conectividad ilimitada y cobertura en todo el lugar de trabajo.

¿Qué es el Wi-Fi para empresas?

El Wi-Fi para empresas es una red inalámbrica de nivel empresarial que proporciona conexiones seguras y sin interrupciones en toda la ubicación física de una organización. El Wi-Fi para empresas tiene como objetivo proporcionar la mejor conexión y experiencia posibles a empresas y clientes. La tecnología inalámbrica para empresas ofrece mayor seguridad, opciones de gestión escalables y mayor fiabilidad que la Wi-Fi de consumo.

¿Cuáles son los beneficios del Wi-Fi para empresas?

El Wi-Fi para empresas permite a las empresas:

  • Proporcione a los empleados más movilidad permitiéndoles acceder a conexiones Wi-Fi desde cualquier lugar dentro del espacio de la empresa, en lugar de estar atrapados en un escritorio o puesto de trabajo.

  • Reduzca los costes de conectividad proporcionando un acceso rápido a Internet sin necesidad de instalar, mantener y actualizar las conexiones en cada espacio de trabajo.

  • Permite la conectividad "traiga su propio dispositivo" para que cualquiera pueda acceder a Internet con un portátil, un smartphone o una tableta.

  • Facilita la conectividad del Internet de las Cosas (IoT) al facilitar que los dispositivos conectados se comuniquen con la red.

Dificultades y retos de las redes Wi-Fi para empresas

Los servicios WLAN para empresas requieren un gran ancho de banda y baja latencia

La WLAN empresarial ha pasado de ser una red cableada a una red de oficina totalmente inalámbrica. Con una plataforma de oficina única que integre mensajería instantánea, correo electrónico, videoconferencia y servicios de aprobación, cada vez más tareas pueden gestionarse en dispositivos móviles en cualquier momento y lugar. Las redes móviles y basadas en la nube pueden ayudar a las empresas a limitar el impacto de la distancia geográfica e implantar oficinas colaborativas. Especialmente con la aparición de tecnologías como las conferencias de telepresencia 4K, personas de distintas ubicaciones pueden participar en el mismo proyecto, y los miembros del equipo pueden celebrar conferencias de telepresencia en cualquier momento y lugar. Las videoconferencias 4K son claras y fluidas, y en general crean la misma experiencia que las reuniones cara a cara. Por lo tanto, la normalización de los servicios inalámbricos de oficina tiene cada vez mayores requisitos para ofrecer una experiencia de gran ancho de banda y baja latencia.

La necesidad de mejorar la eficiencia de la O&M inalámbrico de oficina

Una red estable requiere una respuesta rápida para hacer frente a los fallos y, al mismo tiempo, exige una inversión continua y enorme. Sin embargo, el software tradicional de gestión de redes no puede resolver los complejos problemas de optimización de redes y localización de fallos. Por ejemplo, la optimización de red tradicional requiere que los profesionales estén in situ, repitiendo constantemente todo el proceso de pruebas, observación, análisis y ajuste. El ciclo completo de optimización es largo e ineficiente. Además, la resolución de problemas en la O&M de redes inalámbricas es otro problema. Por un lado, la incertidumbre del entorno de radiofrecuencia inalámbrica dificulta la retención y reproducción del lugar de la avería; por otro, el dispositivo no puede guardar localmente el historial, lo que aumenta aún más la dificultad de la localización de averías.

Se cuestiona la seguridad inalámbrica de las empresas

El Wi-Fi empresarial es más vulnerable a las brechas de seguridad y requiere que se preste mucha atención a la definición de políticas y a la implantación de medidas de seguridad. La introducción de las normas IEEE 802.11 ha planteado muchos problemas de seguridad para las soluciones inalámbricas empresariales. Los últimos estándares de seguridad del sector IEEE 802.11i/WPA2 abordan estas cuestiones, como los dispositivos de protección de cortafuegos utilizados para verificar la autenticidad de los mensajes recibidos; el filtrado dentro de la red del tráfico enrutado y de la red interna lo proporcionan los sistemas inalámbricos de detección de intrusiones; los sistemas inalámbricos permiten una detección más exhaustiva y la notificación de una amplia lista de acciones sospechosas.

Solución inalámbrica empresarial de FS y aspectos destacados

¿Qué tipo de solución puede satisfacer las necesidades de una red Wi-Fi empresarial? Aquí ofrecemos una solución completa que incluye la topología de la red, las características del producto y los parámetros.

FS Enterprise Wireless Solutio

Consejos para desplegar esta topología de red:

  • 1. Zona de oficinas abiertas: Se divide en oficinas de alta densidad y oficinas ordinarias. Las oficinas de alta densidad se basan principalmente en servicios inalámbricos y las oficinas ordinarias se centran principalmente en servicios cableados.

  • 2. Zona de oficinas de alta densidad: Los puntos de acceso Wi-Fi se despliegan en un triángulo equilátero. Se recomienda utilizar el AP-N635 de FS (Wi-Fi 6E) para la instalación en el techo con un intervalo de 10 a 12 metros. Un único AP admite el acceso de 150 terminales.

  • 3. Zona de oficinas ordinaria: Los puntos de acceso Wi-Fi se despliegan en un triángulo equilátero. Se recomienda utilizar la instalación de techo AP-N515 de FS con un intervalo de 15 a 20 metros. Un único AP admite el acceso de 80 terminales.

  • 4. Para las paredes huecas de cristal a ambos lados, se recomienda que la distancia entre el punto de acceso Wi-Fi y la pared sea superior a 3m. Debido a la falta de canales 2.4G disponibles, es necesario apagar algunas radios 2.4G para reducir las interferencias cocanal. Con Airware, puedes completar la optimización de canales en escenarios de alta densidad con un solo clic.

¿Cuáles son los aspectos más destacados de esta solución?

    • Wi-Fi 6E mejora enormemente el rendimiento del terminal y gestiona fácilmente escenarios de oficina de alta densidad.

Wi-Fi 6E añade una banda de frecuencias de 6GHz y recursos espectrales de 1200MHz. En comparación con los recursos de banda de frecuencia de 2, 4G y 5G del Wi-Fi 6 tradicional, Wi-Fi 6E añade recursos de banda de frecuencia de 6G (5925MHz~7125MHz) y la capacidad total del canal se ha más que duplicado. Reduce eficazmente la congestión del canal y aumenta la concurrencia.

Wi-Fi 6E aprovecha al máximo el canal de ancho de banda de 160MHz, y la velocidad máxima se duplica en comparación con Wi-Fi 6. Es una solución excelente para aplicaciones de gran ancho de banda, y las videoconferencias de alta definición ya no se quedan atascadas.

La latencia de Wi-Fi 6E se reduce significativamente, con una latencia ultra baja de menos de 3ms. La reducción de latencia en escenas densas es más de 8 veces superior a la de Wi-Fi 6, y la experiencia de las aplicaciones AR/VR mejora notablemente.

    • Mejora de la experiencia de oficina móvil flexible

En esta solución, el hardware de red se despliega localmente en la empresa, y la función de gestión de red migra a la plataforma en nube airware. Los dispositivos de red locales independientes pueden conectarse a la plataforma en nube airware a través de Internet para realizar operaciones de gestión clave como la supervisión, la solución de problemas, el ajuste, el análisis y la acción de dimensión de optimización de la red. El administrador puede gestionar de forma centralizada la red a través de la página web desde cualquier lugar.

¿Qué producto debo elegir para crear la red Wi-Fi del hotel?

Aquí tienes una lista que incluye dispositivos de FS como referencia:

Clasificación de los productos Modelo Breve introducción
Airware Nube Airware Plataforma de red escalable basada en la nube
Punto de acceso inalámbrico AP-N505 Punto de acceso de interior Wi-Fi 6 802.11ax 3000Mbps gestionado en la nube, radios duales 2x2 MU-MIMO
AP-N515 Punto de acceso de interior Wi-Fi 6 802.11ax 5375Mbps gestionado en la nube, radios duales 4x4 MU-MIMO
Mando inalámbrico AC-224AP Controlador LAN inalámbrico 802.11ax con 6 puertos Gigabit Ethernet (GbE), gestiona hasta 224 AP Wi-Fi 6
Switch PoE+ S5860-24XB-U Switch Ethernet L3 PoE++ de 24 puertos, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28, admite apilamiento
Switch 10G S5860-20SQ Switch Ethernet L3 de 24 puertos, 20 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 y 2 x 40Gb QSFP+, admite apilamiento, chip Broadcom
Pasarela de seguridad SG-5110 Puerta de enlace de seguridad multi-WAN todo en uno con 8 puertos Gigabit Ethernet (GbE), 1x SFP, 1x SFP+

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k