Español

Despliegue de Wifi en exteriores con la solución típica de Wifi para exteriores de FS

Actualizado el 27 de junio de 2023 por
714

Aunque las redes inalámbricas exteriores tienen muchos principios básicos similares a las redes inalámbricas interiores, también contienen algunas complejidades muy singulares, que las hacen esencialmente diferentes y a menudo más difíciles de desplegar.

Con la creciente demanda por parte de los usuarios finales de un acceso seguro en cualquier momento y desde cualquier lugar, la importancia de la tecnología inalámbrica para exteriores no deja de aumentar. Para las empresas que necesitan acceso Wifi exterior, desplegar el sistema correcto puede mejorar la productividad y la satisfacción de los usuarios.

Principales retos que afronta el Wifi en exteriores

  • Entorno exterior complejo y gran área de cobertura: La instalación en exteriores crea sus propios retos para el diseñador e instalador de redes locales (NDI), ya que implica consideraciones relativas a la planta exterior diferentes de los retos cotidianos de la instalación de redes en interiores. El NDI debe tener muy en cuenta la protección física de los equipos, la protección contra las inclemencias del tiempo, las temperaturas extremas, la estética, la protección contra rayos y los costes de instalación, que suelen ser mucho más elevados que en las instalaciones interiores. En muchos casos, NDI considerará la instalación de puntos de acceso en las paredes o la parte superior de los edificios, en postes de luz exteriores existentes o incluso en el suelo o sobre el terreno, por lo que es necesario planificar los PA de forma razonable.

  • Gran cantidad de acceso móvil: Un gran número de terminales móviles acceden, y la demanda de ancho de banda del servicio es cada vez mayor.

  • Dificultad de gestión y O&M: El entorno exterior es complejo, y las acciones de O&M, como la supervisión y la resolución de problemas, son difíciles de implementar.

¿Qué hay que tener en cuenta al desplegar Wifi en exteriores?

Entorno exterior:El entorno exterior es siempre lo primero que hay que tener en cuenta, porque los extensores o routers normales pueden corroerse o fallar fácilmente en un entorno exterior severo.

Alcance inalámbrico:Estos dispositivos necesitan proporcionar Wifi exterior sin problemas a todas las áreas externas que necesites.

Método de instalación:Debe ser fácil de instalar, especialmente si requiere PoE para transmitir datos y alimentación a través de un único cable Ethernet.

Gestión:La gestión centralizada es muy beneficiosa para el mantenimiento si necesita implementar varios puntos de acceso inalámbricos para exteriores.

Velocidad Wifi:Un Wifi fluido y sin almacenamiento en búfer es importante, aunque haya docenas de clientes conectados a la red.

Solución Wifi para exteriores de FS y aspectos destacados

¿Qué tipo de solución puede satisfacer las necesidades de una red Wifi para exteriores? Aquí ofrecemos una solución completa que incluye la topología de la red, las características del producto y los parámetros.

PHOTO 1

Consejos para desplegar esta topología de red:

  • 1. Plazas y parques: Se utiliza el PA-T567 direccional de FS, instalado en la pared o en un poste cada 30-50m, la altura se controla a 3-5m del suelo, y la distancia de cobertura del PA se controla dentro de 120m, y se deben considerar PA adicionales en la dirección superior a 150m. Según los requisitos del entorno del lugar de despliegue, ajustando el ángulo de inclinación del equipo, la dirección de cobertura de la antena se alinea con la dirección de la plaza. También puede instalar un PA-T565 omnidireccional FS cada 150 m, con un despliegue triangular uniformemente espaciado en el centro del emplazamiento.

  • 2. En la calle: El PA-T567 de FS se utiliza cada 120 m, instalado en la pared o en un poste en el lado de la carretera, y la altura se controla a 3-5 metros del suelo. Ajustando el ángulo de inclinación del equipo, se puede cubrir oblicuamente al lado de la carretera.

  • 3. Lugares pintorescos y pueblos: Se utiliza el AP-T567 de FS, instalado en postes de luz/eléctricos colgantes, y la altura de instalación se controla a 3-5 metros del suelo. La simulación de la cobertura se lleva a cabo de acuerdo con el entorno geográfico real, y el estudio geológico de nubes puede utilizarse para la planificación previa. Para los lugares donde no se puede llegar con cables ópticos, como el bloqueo de ríos, se pueden utilizar conexiones de puente.

PHOTO 2

¿Cuáles son los aspectos más destacados de esta solución?

    • Cobertura de red inalámbrica total en entornos exteriores complejos

La solución Wifi para exteriores de FS puede satisfacer las necesidades de los entornos exteriores complejos para lograr cobertura Wifi, especialmente allí donde no se pueden tender cables ópticos.

    • Fácil despliegue y depuración, alta eficiencia de construcción

Antena y protección contra rayos incorporadas, anulando el método de instalación de los AP de exterior que necesitan conectarse al dispositivo de protección contra rayos y a la antena, mejorando enormemente la eficiencia de construcción del proyecto;

Colgador externo ajustable, en el que el AP-T567 soporta -60°~60° horizontalmente y -60°~90° verticalmente, facilitando la optimización de la cobertura direccional de la red inalámbrica; el AP-T565 tiene una antena omnidireccional de alta potencia incorporada, cobertura de 360°, amplia señal sin ángulo muerto.

El AP-T567 admite puentes de AP inalámbricos en exteriores, la distancia máxima de puente inalámbrico es de 3000M y la capacidad máxima de puente es de 5 saltos.

PHOTO 3

    • Acceso a la plataforma de gestión unificada en la nube Airware, que mejora la eficiencia de O&M

Defensa activa de seguridad dinámica colaborativa en la nube basada en radiofrecuencia inalámbrica; O&M visual realiza la optimización inteligente de la red y la resolución de problemas a nivel de expertos; Una plataforma de gestión de O&M unificada realiza la supervisión y gestión unificadas de equipos de red cableados e inalámbricos y enlaces clave.

¿Qué producto debo elegir para crear la red Wifi del hotel?

Aquí tiene una lista que incluye dispositivos de FS como referencia:

Clasificación de productos Modelo Breve introducción
Airware Nube Airware Plataforma de red escalable basada en la nube
Punto de acceso exterior

AP-T565 Punto de acceso de interior Wifi 6 802.11ax 2975 Mbps gestionado en la nube, radios duales 2x2 MU-MIMO
AP-T567 Punto de acceso exterior Wifi 6 802.11ax 2400 Mbps gestionado en nube, radios duales 2x2 MU-MIMO, antena direccional integrada
Punto de acceso interior AP-N515 Punto de acceso de interior Wifi 6 802.11ax 5375 Mbps gestionado en la nube, radios duales 4x4 MU-MIMO
Mando inalámbrico AC-7072 Controlador LAN inalámbrico 802.11ax con 8 puertos Gigabit Combo, 4x 10 Gb SFP+
Switch PoE+ S3410-24TS-P Switch Gigabit Ethernet L2+ PoE+ de 24 puertos, 24 puertos PoE+ a 740 W, con 2 enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gb y 2 puertos SFP combinados, chip Broadcom
S5860-24XB-U Switch Ethernet L3 PoE++ de 24 puertos, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28, admite apilamiento
Switch central S5860-20SQ Switch Ethernet L3 de 24 puertos, 20 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 y 2 x 40Gb QSFP+, admite apilamiento, chip Broadcom
Puerta de enlace de seguridad SG-5110 Pasarela de seguridad multi-WAN todo en uno con 8 puertos Gigabit Ethernet (GbE), 1x SFP, 1x SFP+

Preguntas frecuentes sobre los puntos de acceso inalámbricos para exteriores FS

P1: Los tipos de antena de los AP para exteriores que aparecen en el sitio web son direccional y omnidireccional. ¿Cuál es la diferencia?

R: La señal de la antena omnidireccional irradia hacia delante en un ángulo grande, con el objetivo de cubrir el alcance; La señal de la antena direccional se enfoca hacia delante en un ángulo pequeño, con el objetivo de cubrir la distancia.

P2: ¿Cuáles son las propiedades de las antenas omnidireccionales? ¿En qué situaciones son adecuadas?

R: Una antena omnidireccional, es decir, 360° de radiación uniforme en el patrón horizontal, la cual comúnmente se denomina no direccional. Las antenas omnidireccionales tienen un amplio ángulo de dispersión de la señal, diseñado para cubrir el alcance. En el caso de que haya que satisfacer múltiples emplazamientos, y éstos estén distribuidos en distintas direcciones del AP, es adecuado un punto de acceso con antena omnidireccional.

P3: ¿Cuál es la resistencia al agua y al polvo de este AP? ¿Es posible desplegarlo en una fábrica un poco polvorienta?

R: El grado de impermeabilidad y resistencia al polvo es IP68, que es altamente impermeable, a prueba de polvo y a prueba de rayos, especialmente diseñado para entornos difíciles. Puede resistir eficazmente la entrada de polvo y, por supuesto, se puede utilizar en fábricas polvorientas.

P4: ¿Puedo instalarlo en mi jardín? A veces no hay señal cuando se hace una fiesta en el patio trasero

R: Por supuesto, es un punto de acceso especialmente diseñado para uso en exteriores. Puede conectar varios dispositivos al mismo tiempo, y el radio de cobertura puede alcanzar los 100m.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k