Cómo utilizar el kit de herramientas de FS para cambiar el género de los conectores MTP® PRO sobre el terreno
Durante la fase de diseño de los sistemas de cableado MTP, la polaridad y el género son factores importantes a tener en cuenta para garantizar el funcionamiento correcto del sistema de fibra. Sin embargo, son conceptos algo complicados y confusos que suponen un reto para muchos instaladores de TI, que a menudo compran los cables MTP con la polaridad y el género incorrectos. Esto suele derivar en retrasos en el proyecto y gastos importantes. Para solucionarlo, en FS hemos introducido el kit de herramientas MTP® PRO para que puedas cambiar rápidamente y sobre el terreno la polaridad y el género de los cables MTP® PRO. En este artículo adquirirás una rápida comprensión sobre este kit y aprenderás cómo utilizarlo en escenarios de aplicación..
¿Qué son los cables MTP® PRO?
El cable MTP® PRO está preterminado con conectores MTP® PRO, cuyo novedoso diseño centrado en la simplicidad y la fiabilidad permite reconfigurar rápida y eficazmente la polaridad y los pines in situ. Al mismo tiempo, estos conectores garantizan la integridad y el rendimiento del producto. Los cables troncales MTP® PRO de FS son una elección óptima porque presentan las siguientes características:
-
Cambio de género rápido y sencillo
Con los conectores MTP® PRO, los cables troncales FS MTP® PRO permiten la reconfiguración del género y la polaridad de la fibra en un solo paso y sin necesidad de retirar la carcasa del conector.
-
- Estabilidad de la señal
La fibra Corning® ClearCurve® de los cables FS MTP® PRO está diseñada para aguantar curvaturas cerradas y rutas de cableado complejas con una pérdida de señal sustancialmente menor.
-
Fibra insensible a las curvaturas
El radio de curvatura mínimo de la fibra en los cables FS MTP® PRO es de 7,5 mm, lo que mejora la utilización de la canalización y permite utilizarlos en espacios cerrados más pequeños.
¿Qué es el kit de herramientas para cables MTP® PRO?
Este kit incluye una herramienta MTP® PRO especialmente diseñada para invertir la configuración de la guía: se retrae la guía expuesta y en la cara opuesta del conector emerge la otra guía, que había estado oculta. Con este kit de herramientas, la polaridad de los cables MTP® PRO puede cambiarse fácilmente sobre el terreno sin necesidad de retirar la carcasa del conector ni de manipular los pines sueltos.Es una una solución rentable para la reconfiguración de la polaridad y los pines de los cables MTP® PRO.
Figura 1: el kit de herramientas para MTP® PRO
Componentes del kit de herramientas para cambiar la polaridad y el género de conectores MTP® PRO
Normalmente, un kit de herramientas de fibra óptica para cables MTP® PRO incluye cinco componentes principales:
1. 1x Herramienta MTP® PRO para utilizar sobre el terreno
Tiene dos agujeros donde hay que insertar los conectores para cambiar la polaridad y/o los pines. El de la izquierda es para la polaridad mientras que el de la derecha es para el género.
2. 1x Pinza de cogida verde
La pinza de cogida sirve para la extracción de pines.
3. 20x Intercambiadores de pines
El intercambiador de pines los extrae y los coloca, tiene una configuración fácil de usar sobre el terreno sin riesgo de ocasionar daños al equipo ni al personal.
4. 1x Limpiador de fibra óptica
Diseñado para limpiar la superficie de los extremos de las férulas de los conectores MTP/MPO. Proporciona hasta 500+ usos.
5. 1x Cable de muestra MTP® PRO
Cable de muestra mecánico MTP® PRO de 8 pulgadas de longitud (20,32 cm).
Todos estos componentes son indispensables para el kit de herramientas. Estas herramientas para utilizar sobre el terreno suelen tener una doble aplicación: cambiar la polaridad de los cables de conexión MTP® PRO y transferir los pines de los cables.
¿Cómo utilizar el kit de herramientas?
El siguiente vídeo muestra cómo utilizar el kit de herramientas FS MTP® PRO para cambiar la polaridad y los pines de los conectores sobre el terreno.
También puedes leer la descripción literal del proceso a continuación.
Guía para el cambio de polaridad del MTP
La herramienta FS MTP® PRO de este kit invertirá la posición de la «guía» de arriba a abajo para cambiar la polaridad de los cables troncales MTP® PRO. Tomando como ejemplo el cable troncal MTP-12 MTP® PRO, demostraremos cómo utilizar la herramienta para cambiar sobre el terreno la polaridad de Tipo A a Tipo B:
Pasos para cambiar la polaridad:
1. Alinea la guía (key) del conector MTP® PRO con la guía «KEY UP» del puerto de cambio de polaridad;
2. Inserta el conector MTP® PRO en el puerto de cambio de polaridad hasta que oigas un "CLICK";
3. Retira el conector MTP® PRO del puerto de cambio de polaridad;
4. La polaridad ha cambiado: en lugar de tener la guía negra expuesta, el conector ahora tiene la guía blanca expuesta.
Figura 2: Pasos para cambiar la polaridad de MTP
Por el contrario, si se requiere cambiar la polaridad del cable troncal MTP-12 MTP® PRO de Tipo B a Tipo A, basta con seguir los pasos mencionados.
Guía de cambio de género MTP
El cambio de género de los conectores MTP simplemente consiste en la extracción de los pines para el cambio de macho a hembra, y en la inserción de los mismos para el cambio de hembra a macho.
Pasos para cambiar el género del conector de macho a hembra
1. Inserta el conector MTP® PRO con pines en el puerto de cambio de pines hasta escuchar un "CLIC";
2. Alinea e inserta el intercambiador de pines en el extremo opuesto del puerto de cambio de pines;
3. Sujeta el intercambiador de pines con la pinza verde. Presiona sobre los mangos negros de la herramienta MTP® PRO;
4. Presiona sobre los mangos de la pinza verde hasta que se toquen entre sí y procede a retirar el intercambiador de pines.
Pasos para cambiar el género del conector de hembra a macho
1. Inserta el conector MTP® PRO sin pines en el puerto de cambio de pines hasta escuchar un "CLIC";
2. En el extremo opuesto del puerto de cambio de pines, alinea el intercambiador con los pines colocados;
3. Inserta el intercambiador de pines en el extremo opuesto del puerto de cambio de pines hasta escuchar un "CLIC";
4. Extrae el intercambiador y verifica que los pines han sido insertados en el conector MTP® PRO.
Preguntas frecuentes
¿El conector MTP® es un conector MPO?
Sí, los conectores MTP® de US Conec cumplen íntegramente con los estándares MPO y logran unos niveles de rendimiento más altos que los conectores MPO genéricos.
¿Este kit de herramientas es adecuado para conectores MTP/MPO generales?
No. Este kit de herramientas sólo se puede utilizar con los cables MTP® PRO, no es apto para los cables de conexión MTP/MPO estándar.
¿Qué precauciones debería tomar cuando utilice el kit de herramientas para cambiar la polaridad y el género de los cables MTP® PRO sobre el terreno?
Como es sabido, el cable de fibra óptica es muy sensible a las fuerzas de tracción, flexión y aplastamiento excesivas. Por favor, presta atención a estos consejos:
-
Protege siempre los conectores desenchufados con un tapón antipolvo y no toques nunca la superficie de los extremos de los conectores.
-
Lee la hoja de datos y el manual del cable que vayas a instalar.
-
No dobles el cable de forma más pronunciada que el radio de curvatura mínimo recomendado.
-
No apliques más fuerzas de tracción al cable.
-
No aplastes el cable ni permitas que sufra torsiones.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021