Español

Solución Wifi para educación de FS: Wifi para escuelas, universidades y colegios

Actualizado el 27 de junio de 2023 por
1.3k

Con la llegada de Internet y los dispositivos móviles, nuestros espacios de aprendizaje han cambiado radicalmente en la última década. Los centros educativos tienen que adoptar nuevos métodos de aprendizaje para mantener a los estudiantes al día de los cambios tecnológicos y científicos. Necesitan actualizar su infraestructura web existente para que la alfabetización digital sea fácilmente accesible para todos. Cada vez son más comunes los campus con Wifi, lo que permite a estudiantes y profesores acceder a una gran cantidad de información a través de Internet. También les permite colaborar fácilmente entre sí y automatizar los métodos tradicionales de aprendizaje.

¿Por qué las escuelas, universidades o facultades ofrecen Wifi gratuito a los estudiantes?

Aprendizaje ágil sin ataduras

En la educación, el Wifi debe facilitar el acceso inmediato e ilimitado a recursos y aplicaciones de aprendizaje en línea desde cualquier lugar de las instalaciones de la escuela, colegio o universidad. Utilizando Wifi en la escuela, los estudiantes pueden compartir documentos de forma rápida y sencilla, editar presentaciones en tiempo real, almacenar archivos de proyectos en la nube y mejorar sus habilidades de trabajo en equipo. Los educadores están adoptando rápidamente ordenadores portátiles, tabletas y aplicaciones/recursos basados en la nube para impartir sus clases, y su número ha aumentado espectacularmente desde que comenzó la pandemia del covid-19. Todas estas herramientas dependen de la conectividad inalámbrica, lo que convierte a su red informática en la piedra angular de toda su estrategia educativa.

Dispositivos 1:1 para un aprendizaje personalizado

Los profesores pueden animar a los alumnos a aprender de forma independiente, tanto dentro como fuera del aula, al tiempo que desarrollan métodos de enseñanza creativos. El Wifi y el uso de dispositivos 1:1 también permiten el uso de software que supervisa el progreso de los alumnos en tiempo real y da a los profesores la oportunidad de intervenir para ayudar a los alumnos cuando sea necesario, antes de que muestren signos evidentes de retraso, como malos resultados en los exámenes. Las mismas intervenciones tempranas pueden hacerse para problemas como el acoso escolar o la mala salud mental. Este mecanismo de retroalimentación inmediata requiere el uso de tecnología inalámbrica en el aula para permitir el aprendizaje 1:1.

Mejora de la comunicación entre profesores, alumnos y personal

El Wifi en los centros educativos también rompe las barreras de comunicación, ya que su portabilidad colabora entre alumnos y profesores, e inspira la participación de los padres al mejorar la interfaz entre el hogar y la escuela. A muchos estudiantes les resulta más fácil relacionarse a través de dispositivos digitales, por lo que perder esta oportunidad es perder una oportunidad de mejorar el bienestar y la educación de los estudiantes.

¿Cuáles son los retos Wifi a los que se enfrentan las escuelas, universidades o colegios?

Capacidad

A medida que aumenta el número de dispositivos conectados, se hace más difícil que la red inalámbrica los soporte a todos. Es necesario garantizar que los dispositivos conectados a un punto de acceso puedan utilizar sus aplicaciones sin notar una degradación considerable del rendimiento.

Cobertura

Este es el reto más obvio y, a menudo, el más inmediato al que tienen que enfrentarse las escuelas, universidades o colegios a la hora de diseñar redes inalámbricas. ¿Dónde debe proporcionarse generalmente el acceso inalámbrico? Esto puede incluir: edificios académicos, residencias, instalaciones deportivas y numerosos espacios al aire libre. Es imperativo comprender dónde se encuentran las áreas de misión crítica en el campus y planificarlas en consecuencia para garantizar que se dispone de la cobertura adecuada.

Alta densidad

Las escuelas, universidades o facultades tienen que ser capaces de dar soporte a muchas áreas diferentes y de alta densidad, que contengan cientos o incluso miles de usuarios que se conecten simultáneamente a la red. Cientos de estudiantes en un gran auditorio, grandes aulas, estadios y aplicaciones interactivas. La alta densidad tiene un gran impacto en las redes inalámbricas debido al gran volumen de dispositivos y a los requisitos de capacidad que se derivan de ello. En gran medida, el objetivo es proporcionar cobertura a muchos dispositivos con una cantidad específica de puntos de acceso. Este número depende del número de dispositivos a los que haya que dar servicio.

Seguridad

Este es el reto más obvio y normalmente más sencillo al que tienen que enfrentarse los colegios, universidades o institutos a la hora de diseñar sus redes inalámbricas. Cuantos más datos hay, más datos necesitan seguridad y, con el aumento del uso de la tecnología inalámbrica en las aulas y en la vida cotidiana, hay muchos más datos que necesitan protección. Los grupos y servicios también deben estar aislados entre sí para garantizar la calidad del servicio, así como el acceso debidamente autorizado a los recursos. Las ondas Wifi son públicas, lo que las convierte en un blanco fácil para los piratas informáticos.

Coste

La vida útil efectiva de las plataformas inalámbricas actuales es de entre 3 y 4 años, eso es todo. Más allá de los 3-4 años, resulta complicado mantener los niveles de rendimiento Wifi necesarios y la fiabilidad a la que usted y sus usuarios finales se han acostumbrado. 802.11ax (Wifi 6) es el último estándar y ahora estamos en el reino de la conmutación gigabit, SDN, NAC y estándares de seguridad como los cortafuegos de nueva generación. La realidad es que si quieres sacar el máximo partido de cada "ola tecnológica" tienes que asegurarte de que tu infraestructura también está actualizada. Compruebe cosas como el cableado, los switches, los puntos de acceso, la tubería (ancho de banda), el núcleo, los cortafuegos, el software, etc.

Ventajas de la solución Wifi de FS para escuelas, universidades o colegios

Fiabilidad

Dado lo pesado que puede llegar a ser el tráfico de datos en las escuelas, una conexión Wifi fiable que no se rompa bajo presión es una necesidad. FS ofrece puntos de acceso Wifi que soportan 60-80 clientes simultáneos por dispositivo sin comprometer la calidad de la conexión.

Simplicidad

Simplifique el uso de Wifi en su escuela, universidad o colegio. Los puntos de acceso Wifi de FS están fabricados con un diseño todo en uno fácil de usar, que apenas requiere configuración ni mantenimiento, ideal para instituciones educativas con un presupuesto ajustado.

Seguridad

La protección de datos es clave, especialmente en instituciones educativas con gran actividad en la red. Por eso FS ha implementado mecanismos de encriptación y protección basada en credenciales para garantizar la seguridad de los datos de su escuela, universidad o colegio.

Rentabilidad

El equipo de ingenieros expertos de FS.com puede ofrecer soluciones personalizadas de acuerdo con los requisitos de la escuela o universidad, tales como la fusión de múltiples PA inalámbricos en un PA independiente para mejorar la estabilidad de la señal y la tolerancia a fallos, la integración de cortafuegos, controladores y switches, la construcción de un entorno de red unificado, altamente seguro y fácil de gestionar que proporciona la mejor solución Wifi rentable para escuelas, universidades y colegios con presupuestos limitados.

Conclusión

Los campus con Wifi se están convirtiendo en un lugar común que permite a estudiantes y profesores acceder a una gran cantidad de información a través de Internet. También les permite colaborar fácilmente entre sí y automatizar los métodos tradicionales de aprendizaje. FS proporciona soluciones Wifi educativas para escuelas, universidades y colegios. Proporcionamos todo el hardware y software necesario para la creación de una infraestructura inalámbrica fiable y escalable dentro del campus. Si usted también se enfrenta a retos empresariales similares, póngase en contacto con nuestro equipo para saber cómo FS.com puede ayudarle a lograr el éxito de la red.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k