Español

Soluciones cableadas e inalámbricas para campus empresariales de FS

Actualizado el 30 de diciembre de 2020 por
1.4k

Introduciendo las redes de campus a la era del Wi-Fi 6 rápido y seguro

28 de octubre, FS noticias – En FS nos complace presentar las tan esperadas soluciones cableadas e inalámbricas para campus empresariales con la misión de introducirlas a la era del Wi-Fi 6 rápido y seguro.

Tras la rápida expansión de los negocios móviles en todas las industrias, los campus empresariales se enfrentan a enormes demandas de red para una transmisión de datos más rápida y una mayor capacidad de acceso a los dispositivos. Por ello, el Wi-Fi 6 se ha erigido como la red inalámbrica de próxima generación, lista para impulsar experiencias móviles totalmente nuevas y promover la mejora del nivel en las redes cableadas.

“FS innova una serie de soluciones integradas de Wi-Fi 6 adaptadas a los campus de pequeñas y medianas empresas que logran una fuerte convergencia de las redes cableadas e inalámbricas. Nuestro objetivo es aportar una experiencia mejorada de la red del campus con un mayor ancho de banda, acceso de multiservicio y mayor seguridad empresarial para todas las industrias», afirma George Yeung, director de I+D de FS.

Con nuestros nuevos catálogos de soluciones de Wi-Fi 6 para campus empresariales, que combinan un switch de núcleo 10G, un switch PoE++ 10G, un switch de acceso Gigabit, un switch PoE+ Gigabit, un punto de acceso Wi-Fi 6, un controlador de LAN inalámbrico y una puerta de enlace (Gateway) de seguridad multiservicio; en FS queremos ayudar a las compañías modernas a promover el desarrollo empresarial y mejorar la experiencia operativa en todos los aspectos.

  • AP-W6T6817C

    Triband Wi-Fi 6 AP para alta densidad

  • AP-W6D2400C

    Wi-Fi 6 AP económico de alta velocidad

  • AC-224AP

    Socio perfecto para la gestión de AP

  • SG-5110

    Pasarela de seguridad multifuncional

  • S5860-20SQ

    Switch de núcleo 10G líder en rendimiento

  • S5860-24XB-U

    Switch PoE++ 90W para Wi-Fi 6 AP

  • S3910-48/24TS

    Switch Gigabit de acceso 24/48 puertos

  • S3410-24TS-P

    Switch PoE+ 740W de energía eficiente

Las soluciones cableadas e inalámbricas para campus empresariales de FS, que incluyen aplicaciones de Wi-Fi 6 de experiencia inmersiva, han logrado una arquitectura redundante que garantiza la continuidad de la actividad empresarial y habilita un sistema de gestión unificado para una mayor eficiencia operativa. A través de estas soluciones de Wi-Fi 6 de próxima generación, está previsto que el nivel de las capacidades empresariales mejore considerablemente.

 

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k