Español

Los cables Ethernet de FS se someten a la prueba de Fluke para cumplir las normas TIA/ISO del sector

Actualizado el 28 de febrero de 2022 por
2.3k

El cableado Ethernet permite que los dispositivos se conecten a Internet de forma fiable y segura, la red padece menos interrupciones y no sufre interferencias por culpa de otros dispositivos, paredes, muebles, etc. Con el objetivo de proporcionar una calidad excelente a nuestros clientes, en FS hemos sometido nuestros cables a las pruebas de Fluke, que garantizan el cumplimiento de unas especificaciones bastante rigurosas definidas por las normas TIA/ISO del sector. Como resultado, los cables de Ethernet de FS gozan de un gran aprecio entre nuestros clientes.

cat6a-opinión del cliente

Garantía de calidad de los cables Ethernet de FS

Pruebas de Fluke en cables Ethernet de FS

Hemos seleccionado 3 cables de red de Cat6 y los hemos sometido a 3 pruebas de Fluke. Los cables son: el cable de conexión Cat6, el cable troncal Cat6 y el cable troncal Cat6a. Las pruebas son: la prueba de cable de conexión, la prueba de canal y la prueba de enlace permanente.

Hemos utilizado diferentes comprobadores de Fluke para examinar el valor de la pérdida de inserción y de retorno, la secuencia de líneas, así como la longitud de onda de la pérdida de inserción. El siguiente vídeo ofrece una explicación más ilustrativa de este proceso.

Informe de las pruebas de Fluke en cables Ethernet de FS

A continuación presentamos los informes de las 3 pruebas de Fluke.

Informe 1: Explicación de la prueba del cable de conexión Cat6 TIA

El informe 1 certifica el rendimiento del cable de conexión Cat6 de FS. Dado que la prueba del cable de conexión es la certificación más estricta de Fluke, sólo tiene dos parámetros de rendimiento críticos para verificar si el cable de conexión cumple con las normas de transmisión TIA o ISO: NEXT y RL. Cuanto mayor sea el valor, mejor será el resultado. El informe indica que los dos parámetros de los cables de conexión Cat6 de FS están por encima de la línea límite: han aprobado con éxito la prueba de Fluke de cable de conexión.

Prueba de Fluke de cables de conexión

Informe 1: Prueba de Fluke de cables de conexión.

Informe 2: Explicación de la prueba de canal del cable troncal Cat6 TIA

El informe 2 certifica que el cable troncal Cat6 de FS ha superado la prueba de canal de Fluke. Se exponen los márgenes y valores más desfavorables para los peores pares, con qué frecuencia se produjeron y los resultados gráficos detallados para NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL. Dado que todos estos parámetros indican qué valores deben ser superados, cuanto mayor sea el valor, mejor será el resultado. Los datos del siguiente gráfico indican que los valores de NEXT y RL son claramente mucho mejores que los estándares del sector.

Prueba de canal de Fluke

Informe 2: Prueba de canal de Fluke

Informe 3: Explicación de la prueba de enlace permanente del cable troncal Cat6a TIA

El informe 3 certifica que el cable troncal Cat6a de FS ha superado la prueba de enlace permanente de Fluke. Los parámetros de esta prueba son prácticamente los mismos que los de la prueba de canal. El informe indica que los parámetros especificados tienen un cierto nivel de margen por encima de la línea límite.

Prueba de enlace permanente de Fluke

Informe 3: Prueba de enlace permanente de Fluke

Conclusión

Las pruebas profesionales de Fluke proporcionan una garantía de calidad a los clientes. Estos informes certifican que los cables analizados en estas pruebas cumplen al 100% con los requisitos de las normas TIA/ISO del sector. Todos nuestros cables Ethernet han superado con éxito las pruebas de Fluke. En FS nos comprometemos a proporcionar productos rentables y de alta calidad para beneficiar a tu red.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k