Español

FS amplía sus soluciones ópticas 400G/800G para potenciar las conexiones de alta velocidad en los centros de datos

Actualizado el 31 de mayo de 2022 por
283

FS.com, proveedor de soluciones de comunicación de alta velocidad para centros de datos, empresas y redes de telecomunicaciones, ha ampliado su cartera de soluciones ópticas 400G/800G de nueva generación para soportar velocidades de interconexión de datos de alta velocidad y permitir transmisiones de más bits a menor potencia y coste en redes de centros de datos.

Transceptores 400g/800g de FS

El momento oportuno para pasar a los centros de datos 400G/800G

El mercado de redes 400G/800G para centros de datos se está disparando y es cada vez más competitivo. La virtualización de los centros de datos, el Internet de las Cosas (IoT) y la computación en la nube, junto con las aplicaciones de uso intensivo de datos como el aprendizaje automático, las redes sociales y la transmisión de vídeo, están impulsando la incesante expansión del tráfico de los centros de datos y la demanda de soluciones ópticas 400G/800G de alta capacidad. Las soluciones ópticas 400G/800G de FS están diseñadas para satisfacer la creciente demanda de mayores velocidades, mayor capacidad y menor latencia, así como para ofrecer un menor coste por bit con menos potencia en centros de datos que consumen mucha energía.

Soluciones ópticas 400G/800G FS

Lo más destacado de la cartera 400G/800G de FS es un amplio conjunto de módulos transceptores 800G, lanzados en colaboración con Source Photonics, líder mundial en tecnología de comunicaciones ópticas innovadoras y fiables. Los módulos 400G/800G de conexión en caliente de FS, compatibles con estándares industriales como IEEE 802.3ck e IEEE 802.3cu, se presentan en formatos OSFP/QSFP-DD y se caracterizan por su alta velocidad, alta densidad y bajo consumo, lo que los hace ideales para redes de centros de datos inteligentes, de bajo consumo y alto rendimiento.

A continuación encontrará una lista completa de los productos 400G/800G de FS.

Dado que el panorama de los centros de datos está cambiando rápidamente, es crucial que los operadores de nube, los proveedores de servicios y las empresas lleven sus tecnologías de infraestructura y el rendimiento de la red al siguiente nivel.

Las soluciones ópticas 400G/800G de FS proporcionan la cartera más completa y de mayor rendimiento para ayudar a los clientes de todo el mundo a ampliar la conectividad de red y migrar a redes 400G/800G. FS seguirá contribuyendo a la próxima generación de interconexiones de centros de datos 400G/800G ofreciendo soluciones ópticas de gran ancho de banda y bajo coste por bit con más ahorro de energía, al tiempo que mantiene la red segura, personalizable y en crecimiento para una era en la que la experiencia de uso es lo primero.

Acerca de FS.com

FS.com (www.fs.com) es un proveedor de productos y soluciones de comunicación de alta velocidad para conectar y proteger redes globales de centros de datos, empresas y telecomunicaciones. FS se dedica a cumplir con los sistemas de productos y soluciones de proyectos a medida para los profesionales de TI con servicios inmediatos mediante el desarrollo de sus talentos, laboratorios y centro de servicio local. A través de la continua actualización tecnológica y la asociación de marcas, FS atiende a clientes de 200 países con la cartera de soluciones más completa e innovadora del sector.

Fuente original de BUSINESS WIRE:

FS amplía sus soluciones ópticas 400G/800G para potenciar las conexiones de alta velocidad en los centros de datos

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k