Español

FS ayuda a una startup de vehículos autónomos a construir una red de centros de datos

Actualizado el 19 de abril de 2024 por
49

Aspectos destacados

  • El switch N8560-32C 100G combina alto rendimiento y densidad con funciones como MLAG, PFC, DCBX y ECN para satisfacer las demandas de las redes informáticas de alto rendimiento.

  • El S3900-48T6S-T se conecta a las interfaces IPMI de los servidores y a los puertos de gestión de los switches core, lo que permite separar el tráfico empresarial del de gestión.

  • Los cortafuegos y enrutadores garantizan la estabilidad y privacidad de las partes de salida de la red y las conexiones externas.

  • FS equipa servidores de GPU con el sistema Ubuntu 22 en California, lo que facilita las pruebas remotas para una rápida verificación y entrega.

  • FS ofrece una completa gama de soluciones personalizadas para GPU, CPU y servidores de almacenamiento que se ajustan a los presupuestos y necesidades de los clientes.

    Equipa servidores GPU con el sistema Ubuntu 22 en California

Estadísticas

  • Dos switches de 100G con MLAG para redundancia de red.

  • Un clúster de servidores con seis servidores GPU de 4U y tres servidores CPU de 2U.

  • 7 almacenes en todo el mundo y una sólida cadena de suministro garantizan una tasa de entrega puntual del 100%.

  • Los servicios de soporte técnico y mantenimiento posventa 24H reducen la carga de trabajo del cliente en un 70%.

Visión general

El avance de la tecnología de conducción autónoma ha provocado un aumento de las necesidades de procesamiento de datos, sobre todo en las áreas de percepción, toma de decisiones y control. Estos procesos dependen de la informática de alto rendimiento y del procesamiento de datos en tiempo real, por lo que es fundamental contar con un centro de datos diseñado específicamente para la tecnología de conducción autónoma. Nuestro cliente, una empresa emergente especializada en tecnología de vehículos autónomos, planea construir una red informática de alto rendimiento dentro de su centro de datos para soportar el desarrollo de la tecnología de conducción autónoma.

El cliente pretende establecer una red informática de alto rendimiento que conecte el centro de datos con sus oficinas y almacenes, desplegando servidores de GPU y CPU y switches de 100 G para las necesidades computacionales. Además, tienen previsto desplegar una red de oficina empresarial en sus oficinas y almacenes, proporcionando a los empleados las condiciones básicas de oficina. Además, el cliente necesita acceso a Internet, lo que requiere el uso de cortafuegos y pasarelas de seguridad para garantizar la seguridad de los datos.

Desafíos

El cliente, una startup, necesita una solución rentable que pueda suministrar switches, servidores y otros accesorios a principios de diciembre de 2023 para el lanzamiento de su proyecto a finales de año. Con una integración limitada en la cadena de suministro y desconocimiento de la configuración CLI de los switches, necesitan un proveedor de soluciones que garantice la compatibilidad de los equipos y ofrezca soporta técnico, incluida asistencia operativa y formación en tiempo real. Además, necesitan software de servidor (Ubuntu 22) instalado en el centro de integración de FS en California para facilitar las pruebas remotas de los parámetros y el rendimiento del servidor de GPU.

El cliente busca un proveedor de soluciones de red que ofrezca servicios integrales, como adquisición de equipos, diseño de redes y soporta técnico. Necesitan un socio que pueda ayudar a definir los detalles específicos de la tecnología y los productos, garantizando que el proyecto se complete a tiempo y con alta calidad.

Soluciones

El cliente se ha asociado con FS para el diseño de la red y la selección de productos de su solución de red. Adaptado al entorno y los requisitos empresariales del cliente, FS proporciona un conjunto completo de servicios personalizados para GPU, CPU y servidores de almacenamiento, ofreciendo una base de hardware sólida para el negocio de I+D del cliente.

En el centro de datos computacional, FS desplegó seis servidores 4U GPU con procesadores AMD EPYC duales y 8 GPU NVIDIA RTX A6000 Ada, integrados con adaptadores NVIDIA Mellanox MCX653106A-HDAT ConnectX®-6, que ofrecen una inmensa capacidad de procesamiento para tareas como el análisis de grandes volúmenes de datos y la investigación en conducción autónoma. Por su parte, los tres servidores 2U RS5220 CPU utilizan tarjetas de red Intel XL710-BM2 doble puerto de 40G para garantizar el rendimiento eficiente y estable de los procesos empresariales críticos.

Para realizar la expansión de la red central y conectar servidores y dispositivos NAS, FS ha implementado dos switches N8560-32C que soportan la tecnología MLAG para redundancia a nivel de hardware, reforzando la estabilidad de la red a la vez que aumenta el ancho de banda del enlace ascendente. El N8560-32C cuenta con 32 interfaces 100G y está equipado con tecnologías PFC, DCBX y ECN para ofrecer un gran ancho de banda con baja latencia, satisfaciendo las demandas de las redes informáticas de alto rendimiento.

Para la red de la oficina de la empresa, se despliega un N8550-32C para interconectarse con el centro de datos computacional, y se instalan cortafuegos y routers en la salida de la red, garantizando una conectividad estable y segura con las redes externas. La seguridad de los datos entre los centros de datos está protegida mediante tecnología IPSec, y la tecnología SSL VPN garantiza la seguridad de los datos mientras los empleados acceden remotamente a los servidores de la red interna.

Además, FS ha instalado un switch de gestión S3900-48T6S-R, que conecta las interfaces IPMI del servidor y el puerto de gestión del switch central para crear una red de gestión aislada. Esta separación del tráfico empresarial y de gestión facilita la gestión unificada de dispositivos para el cliente.

En cuanto a la entrega de productos y el soporte técnico, FS garantiza un rápido despliegue de existencias y entregas puntuales con 7 almacenes globales y una sólida cadena de suministro. En el Centro de Integración de California, realizamos pruebas de aceptación in situ instalando Ubuntu 22 en servidores GPU, lo que garantiza la calidad de los productos entregados. El equipo técnico ofrece servicios en línea que incluyen consultas sobre soluciones, configuración de VLAN, configuración de enrutamiento y resolución de problemas.

Solución de red

Resultados

FS ofrece un servicio integral de cadena de suministro global que proporciona soluciones de productos altamente compatibles y estables, lo que reduce significativamente el riesgo de incompatibilidad de productos. Además, con el servicio de mantenimiento operativo 24H de FS, el cliente recibe asistencia técnica y formación de principio a fin, lo que reduce los esfuerzos de mantenimiento en aproximadamente un 70%.

Comprometida con la entrega puntual, FS prepara entornos de prueba remotos y precarga servidores GPU con el SO Ubuntu 22 en nuestro centro de integración de California, garantizando la calidad y la entrega rápida del producto. Mediante el análisis de los escenarios de red del cliente, le ayudamos a elegir soluciones rentables adaptadas a los requisitos actuales de su red, pero también adaptables al crecimiento y los cambios futuros.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k