Español

FS ahora suministra SmartNICs para impulsar la transformación del centro de datos

Actualizado el 08 de abril de 2022 por
752

15 de enero de 2021, FS Noticias - Actualmente, en FS hemos empezado a suministrar SmartNICs ConnectX® de alto rendimiento para acelerar las aplicaciones de misión crítica de los centros de datos y ayudar a que las empresas obtengan el mayor retorno de la inversión en las plataformas de hiperescala, en la nube, de almacenamiento, de aprendizaje automático, de IA, macrodatos y telecomunicaciones.

El aumento exponencial del tráfico de red ha impulsado la necesidad de una red de alta velocidad e inteligente capaz de una entrega de datos eficiente. Correspondientemente, también ha aumentado la demanda de tarjetas de red (NIC, Network interface card) avanzadas, seguras y de alto rendimiento. En FS, donde siempre priorizamos los requerimientos del cliente, tenemos como objetivo suministrar NICs con menor latencia y mayor velocidad que aporten un rendimiento superior. La familia de tarjetas ConnectX® SmartNICs incluye las famosas NICs ConnectX-6, ConnectX-5 y ConnectX-4, que soportan conectividades de 100 Gb/s, 25 Gb/s y 10 Gb/s. Las NICs de 10G y 25G son apropiadas para los centros de datos empresariales, mientras que las tarjetas de 100G desempeñan el papel de habilitación para aquellas aplicaciones de la nube, centros de datos de hiperescala y telecomunicaciones que requieren un gran ancho de banda. Estas tarjetas proporcionan un rendimiento RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE) sin precedentes que ofrece mayor programabilidad y solidez, esto las convierte en las favoritas entre las tecnologías de transporte de uso fácil. Las ConnectX® SmartNICs también innovan los motores de descarga de hardware, la virtualización de red avanzada y las aceleraciones de almacenamiento NVMe over Fabrics (NVMe-oF).

nvidia mellanox nics

Las SmartNIC nos ayudarán a satisfacer las necesidades de los clientes para los centros de datos de virtualización y en la nube, que requieren un almacenamiento de alto rendimiento y una mayor eficiencia operativa. Las soluciones de interconexión inteligentes representan el enfoque más avanzado de la industria para lograr rendimiento y escalabilidad, permiten la construcción de infraestructuras de computación y almacenamiento altamente seguras y eficientes para aumentar la productividad y reducir el coste total de propiedad.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k