Español

¿Sufres de congestión de Wi-Fi? En FS tenemos la solución: los puntos de acceso Wi-Fi 6 de radio dual

Actualizado el 04 de mayo de 2021 por
1.6k

Ante la palabra «congestión», ¿qué términos relacionados te vienen a la mente? «Congestión de la red» debe de ser uno de ellos si estás leyendo esta publicación a través de un dispositivo electrónico. Al conectarte a redes inalámbricas, suponemos que no escasean las quejas como: «Nuestra conexión de red es realmente MALA», «La transmisión en vivo se carga lentamente y se queda colgada» o «No puedo abrir las páginas web». Aunque la mala conexión Wi-Fi es un estado temporal de la red, todavía se considera un problema urgente a resolver en las redes domésticas y empresariales.

 

¿Por qué mi conexión Wi-Fi es tan lenta?

Las radios de frecuencia son uno de los principales factores que influyen en las condiciones de la red inalámbrica, es decir, tu conexión Wi-Fi. Las dos radios comunes en el campo de la tecnología inalámbrica son la de 2,4 GHz y la de 5 GHz; la de 5 GHz tiene 25 canales no superpuestos, más del óctuple que la de 2,4 GHz. La de 2,4 GHz, con menor ancho de banda, transmite a una velocidad menor y es más susceptible a las interferencias de otros dispositivos, sin embargo, son mejores en atravesar paredes para obtener mayores alcances.

Bueno vs mala conexión Wi-Fi

¿A qué se debe la lentitud de tu conexión Wi-Fi? La frecuencia de 2,4 GHz ha dominado las redes LAN inalámbricas durante las últimas décadas, además, hay muchos dispositivos de uso común que también funcionan con esta frecuencia, como microondas, monitores de bebés, puertas de garaje electrónicas, dispositivos Bluetooth, etc. Cuando tienes varios dispositivos funcionando en la misma frecuencia, es decir, 2,4 GHz, es inevitable un «atasco» de frecuencias, lo que contribuirá a que tu Wi-Fi sea más lento. Es más, si vives o trabajas en algunas áreas con alta densidad de población como los bloques de pisos o complejos de edificios, tu señal tendrá que luchar con las señales de tus vecinos por la velocidad, lo que también ralentizará tu Wi-Fi.

Teóricamente, el despliegue de 5 GHz está menos congestionado que el de 2,4 GHz. ¿Pero tu conexión Wi-Fi no es tan fluida como esperabas? ¿Por qué? Porque hay elementos que pueden bloquear o interrumpir tu señal Wi-Fi, si sitúas un router/módem/punto de acceso Wi-Fi de radio de 5GHz detrás de obstáculos como armarios o roperos, se entorpecerá el paso de la señal Wi-Fi.

Antes de adoptar una red inalámbrica de 5GHz menos congestionada, asegúrate de que tu tarjeta de red y todos tus dispositivos inalámbricos admiten 5 GHz. De lo contrario, tendrás que seleccionar la radio de 2,4 GHz por motivos de compatibilidad; no es una solución Wi-Fi óptima, obviamente. Por lo tanto, las ventajas se aprovecharán al máximo al combinar 2,4 GHz y 5 GHz en un punto de acceso de radio dual, lo que aportará mejoras en el rendimiento de la red y optimizará la experiencia del usuario.

 

¿Vale la pena probar el punto de acceso Wi-Fi 6 de radio dual de FS?

Como su nombre lo indica, la diferencia entre una sola radio y la radio dual no es difícil de definir: un punto de acceso (AP, acces point) de una sola radio transmite en radio de 2.4GHz O BIEN en 5GHz, mientras que un AP de radio dual es capaz de transmitir en AMBAS radios al mismo tiempo.

Todos los AP Wi-Fi 6 de FS son de radio dual, lo que significa que incluyen al menos una radio de 2,4GHz y una de 5GHz. Con un punto de acceso de radio dual de 5GHz seleccionable, puedes cambiar la frecuencia de 2,4 GHz a una segunda frecuencia de 5 GHz. Por lo tanto, en lugar de un AP de 2,4GHz y 5GHz de radio dual, ahora tienes un punto de acceso de 5GHz doble. Para solucionar la congestión de la red inalámbrica (WLAN), los puntos de acceso de radio dual de FS son más adecuados en entornos de alta densidad donde un gran número de clientes requieren conectarse a la WLAN.

Los AP inalámbricos de FS también tienen en cuenta plenamente los importantes factores de la seguridad inalámbrica, el control de radiofrecuencia, el acceso móvil, la garantía de calidad del servicio y la itinerancia sin interrupciones para garantizar la estabilidad de tu red inalámbrica. Además, todos los AP empresariales de FS admiten modos de gestión híbridos: ya sea desplegado como AP autónomo (modo Fat) o gestionado (modo Fit), el AP detectará el modo de funcionamiento automáticamente sin la necesidad de una actualización adicional del firmware. Cuando una red inalámbrica no tiene más de 5 AP, gestionarlos de forma independiente puede ser fácil, mientras que para algunos escenarios de redes inalámbricas complejas, la cooperación con los controladores inalámbricos de FS es más eficiente.

FS Punto de acceso de radio dual Wi-Fi 6

 

Cómo seleccionar el punto de acceso Wi-Fi 6 de radio dual de FS según el tipo de escenario

Este, oeste, hay que satisfacer las necesidades cueste lo que cueste. Cuando se trata de la selección de los puntos de acceso para las redes inalámbricas, la necesidad real según tus circunstancias siempre será lo primero. Totalmente compatibles con la modulación del acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA, orthogonal frequency-division multiple access), la tecnología multiusuario, entrada múltiple, salida múltiple (MU-MIMO, multi-user, multiple input, multiple output) y la reutilización espacial de color BSS, los AP Wi-Fi 6 de FS están diseñados para diferentes soluciones de redes de campus y satisfacer diversas demandas.

AP-W6D2400C Elementos destacados y escenarios de aplicación

  • AP empresarial de interiores de alto rendimiento para entrada Wi-Fi.

  • Modo de radio dual seleccionable (2,4G + 5G o 5G + 5G).

  • Máx. 2,4 Gb/s en 5Ghz doble y máx. 1,775 Gb/s en 2,4 GHz + 5 GHz.

  • Máx. 1024 clientes Wi-Fi.

  • Hasta un 65% más de rendimiento total en el entorno Wi-Fi 5 heredado.

El punto de acceso AP-W6D2400C de FS es ideal particularmente para escenarios de PYMES, incluyendo pequeñas oficinas, hoteles boutique, tiendas pequeñas, etc., proporciona una mayor eficiencia de la red y una mejor experiencia de usuario con una rentabilidad de la inversión óptima.

Escenario de aplicación típico del AP-W6D2400C

AP-W6T6817C Elementos destacados y escenarios de aplicación

  • AP empresarial de interiores de ultra alto rendimiento para Wi-Fi 6 mejorado.

  • Modo de radio dual de tres bandas.

  • Velocidad de acceso máx. 6,817 Gb/s.

  • Máx. 1536 clientes Wi-Fi

  • Hasta 10 flujos espaciales (4 en 2,4 GHz y 6 en 5 GHz).

El punto de acceso AP-W6T6817C de FS es especialmente adecuado para grandes campus, centros de conferencias u otros escenarios con alta concurrencia en diversos sectores como la educación, la administración, las finanzas o los negocios entre otros.

Escenario de aplicación típico del AP-W6T6817C

En edificios con varios inquilinos, los AP Wi-Fi 6 de FS pueden cambiar a 5G dual, de modo que permiten que los dispositivos cliente compatibles con 5G se conecten a una banda más clara y menos disputada, disminuyendo las situaciones de conflicto en la red. Para otras aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, como el VozIP, la transmisión de vídeo, los AP de tres bandas y radio dual seleccionables de FS pueden aliviar los problemas de latencia o de fluctuaciones de la señal cuando funcionan en un entorno HD/VHD.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k