Español

FS sigue mejorando la solución de transceptores ópticos para satisfacer el acelerado mercado para centros de datos 40/100G

Actualizado el 04 de mayo de 2023 por
122

13 de mayo, Shenzhen, noticias de FS: Con el fin de satisfacer el creciente mercado de óptica para centros de datos de 40/100G, FS, el principal fabricante y proveedor de módulos transceptores ópticos, mejora constantemente su línea de productos de transceptores ópticos 40/100G. Mientras tanto, controlando los costos e introduciendo stock, transceptores ópticos DWDM SFP+ de 10G ofrecida por FS se volverá más rentable.

Según el último informe "Informe de óptica para centros de datos de 10G/40G/100G" de la firma de investigación de mercado tecnológico IHS Infonetics, los ingresos de transceptores ópticos de 10, 40 y 100 Gigabits vendidos en los mercados empresariales y de centros de datos crecieron un 21 por ciento en 2014, alcanzando los 1.4 mil millones de dólares, casi en su totalidad debido al aumento del gasto en 40G QSFP (quad small form factor pluggable). Aunque el mercado de óptica para centros de datos de 100G aún no ha sido impulsado por despliegues generalizados de centros de datos de la misma manera que lo han sido las ópticas 40G QSFP, está acelerando y experimentará un gran cambio el próximo año.

40G transceiver

FS, como líder en innovación en subsistemas y componentes de fibra óptica, especialmente en transceptores ópticos, se esfuerza por ofrecer una solución de transceptor óptico de alta calidad y rentable. Para la solución de transceptores ópticos de 40GbE, FS ofrece transceptores 40G QSFP+ de alta calidad, módulos transceptores 40G CFP, así como cables directos activos 40G QSFP+ y cables ópticos activos de 40G QSFP+. Para 100GbE, ofrecemos 100G-LR4 CFP2 y 100G-LR4 CFP4.

Sin embargo, en la actualidad, el despliegue principal sigue siendo de 10GbE. La demanda de transceptores ópticos de 10G seguirá dominando parte del mercado de la fibra óptica en los centros de datos, y la tendencia favorece al DWDM (multiplexación por división de longitud de onda densa) SFP+. "Estamos planeando introducir varios DWDM SFP+ de canales fijos para satisfacer las demandas de la transmisión de 10GbE en los centros de datos actuales", dijo Michelle Zhu, gerente de ventas de FS.

A medida que ha aumentado la demanda de implementación de 40G QSFP+ y los envíos de transceptores de 100G han experimentado un aumento en 2016, las perspectivas de la fibra óptica de 40/100G en el mercado de centros de datos se ampliarán. Por lo tanto, FS seguirá mejorando su línea de módulos transceptores de 40/100G para satisfacer esta oportunidad y desafío.

FS es un fabricante y proveedor profesional de soluciones de redes ópticas. Podemos suministrar transceptor óptico y cable de conexión directa de FS 100% compatibles con muchas marcas, con descuentos increíbles para aplicaciones de 10GbE a 40GbE, e incluso 100GbE. Además, según tus necesidades, estamos abiertos a cualquier consulta para transceptores ópticos de fibra personalizados. El objetivo de FS es ofrecer productos de la mejor calidad y soluciones perfectas, para ahorrar tiempo y dinero a nuestros clientes, y proporcionarles una experiencia personalizada.

 

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k