Español

Cómo las pruebas de transceptores FS simplifican tus conexiones

Actualizado el 08 de agosto de 2022 por
830

El transceptor óptico es un componente que influye enormemente en el rendimiento de la transmisión de red, es importante tanto para la distancia de la señal como para la fiabilidad de la conexión. Uno puede afirmar que un dispositivo es de alta calidad, pero a la hora de la verdad, pocos proveedores pueden mantener dicha promesa. Sin embargo, en FS nos complace poder corroborar nuestras afirmaciones de calidad: nuestros transceptores se han merecido los elogios de nuestros clientes y de las personalidades influyentes en el sector.

«Los transceptores de 25 Gigabits que vamos a utilizar de FS.com, por cierto, gracias FS.com, utilizan conexiones de fibra LC... Así que vamos a utilizar todos estos transceptores en el extremo del servidor. Estos son de 25 Gigabits de FS.com. Un gran saludo a FS. Gran compatibilidad, gran rendimiento, ¿y he mencionado el precio? Increíble».

- Linus Tech Tips

Cómo las pruebas de transceptores de FS simplifican tus conexiones

Proceso de pruebas para transceptores de FS 100% completo

Varios estudios advierten que los problemas de calidad de los transceptores están relacionados con la fiabilidad, la estabilidad y la interoperabilidad. Esto puede causar retrasos en la red y reinicios del sistema que implican pérdidas de tiempo y costes críticos.

En FS concedemos una gran importancia a la calidad del transceptor óptico y trabajamos para que tu conexión de red no suponga ningún esfuerzo: hemos invertido en un centro de pruebas (de unos 30 000 metros cuadrados) con varios equipos examinación de primera clase y hemos diseñado un riguroso proceso de pruebas. Cada módulo transceptor debe pasar con éxito todas las pruebas antes de llegar a su destino. Aunque este proceso puede ser más prolongado e implicar más costes, en FS priorizamos el rendimiento estable. La siguiente figura ilustra los distintos pasos de las pruebas de transceptores.

Pruebas de transceptores de FS

 

Preguntas frecuentes sobre las pruebas de transceptores de FS

P: ¿Qué pruebas realizáis en FS para mantener un bajo consumo de energía para el centro de datos?

R: Se dice que en 2030, la electricidad dedicada a los centros de datos representará entre el 3 y el 13% de la cantidad mundial, ya que la construcción de los centros de datos alrededor del mundo se está desarrollando muy rápidamente con un ancho de banda en continuo crecimiento. Como los transceptores son equipos críticos para la transmisión de datos en los centros de datos y abundan en estos entornos, tienden a generar un gran consumo de potencia, especialmente los transceptores de alta velocidad de datos. Así pues, el bajo consumo de potencia es una característica esencial para este tipo de módulos.

Con el objetivo de proporcionar transceptores de centros de datos más estables con un menor consumo de energía, en FS hemos construido pruebas automatizadas de parámetros de rendimiento óptico, como los diagramas de ojos, la corriente y el voltaje.

Figura 3: Prueba de patrón ojo - Margen de máscara >20%

P: ¿Qué pruebas realizáis en FS para cumplir los requisitos de aplicación de la red 5G?

R: El transceptor fronthaul 5G se aplica en entornos exteriores adversos, por eso, precisa una temperatura de funcionamiento de entre -40 y 85 °C. Al mismo tiempo, debe tener baja latencia y alta velocidad.

Por ello, en FS aplicamos pruebas de temperatura para garantizar el rendimiento de nuestros transceptores industriales 5G en este rango de temperaturas (-40 a 85 ºC) y pruebas de tráfico que aseguran una baja latencia y una alta velocidad de datos.

 

P: ¿Cómo garantizáis la transmisión a larga distancia para la red WDM en FS?

R: Los transceptores WDM están diseñados para una transmisión de alta capacidad y larga distancia. La dispersión y los efectos no lineales pueden afectar a la capacidad de distancia de los transceptores WDM, por lo que es posible que no alcancen 80 km como se afirma.

En FS queremos asegurarnos de que nuestros transceptores WDM pueden soportar una distancia de transmisión lo suficientemente larga, por eso utilizamos el analizador de espectro Anritsu MS9740A para detectar la relación de supresión de modo lateral (SMSR) y la relación de extinción. De este modo, logramos una alta sensibilidad de recepción y una baja pérdida de transmisión.

Figura 4: Prueba de espectro óptico - Sin pérdida de paquetes y longitud de onda concentrada

P: ¿Cómo comprobáis la interoperabilidad en FS?

R: Es habitual que los sistemas de red incluyan diferentes marcas de equipos, esto puede causar problemas de incompatibilidad, ya que no todos los proveedores pueden garantizar la compatibilidad al 100% de sus productos ópticos. Con tal de asegurar la compatibilidad, en FS sometemos cada transceptor a una prueba individual de compatibilidad en nuestro laboratorio de pruebas de categoría mundial con los equipos de red más recientes (más de 200 sistemas de red). Haz clic aquí para descubrir el banco de pruebas de FS.

Compromiso de calidad de los transceptores FS

En FS trabajamos constantemente en el desarrollo de los pasos sólidos y fiables que fortalezcan nuestras capacidades de proporcionar productos y soluciones de red de alto rendimiento. En el futuro, en FS haremos todo lo posible para seguir ofreciendo los mejores transceptores ópticos de su clase que garanticen una conexión libre de problemas y tiempo de inactividad.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k