Español

¿Cómo usar One-Push limpiador pluma?

Actualizado el 28 de noviembre de 2019 por
2.3k

Con el desarrollo de los sistemas 40G y 100G en el centro de datos, las instalaciones de fibra confiables y eficientes son importantes para la red de alto rendimiento. La suciedad, el polvo y otros contaminantes son los enemigos de la transmisión de datos a alta velocidad a través de fibra óptica. Por lo tanto, es fundamental que todas las conexiones ópticas estén libres de contaminantes para evitar problemas de rendimiento. Idealmente, un cable de fibra óptica bien protegido y limpio ayudará a reducir la transferencia de contaminantes a una interfaz óptica extraíble o no extraíble, disminuyendo o eliminando la necesidad de limpiar equipos costosos y delicados. Con el One-Push limpiador pluma,se puede limpiar los conectores ópticos que están instalados en bastidores, cajas y otras terminaciones de bastidor secundario, lo que te ayudas a eliminar todo el polvo y la suciedad que podrían afectar la transmisión de datos de la red óptica. ¿Cómo usar One-Push limpiador pluma? Vamos a leer el artículo.

Resumen de One-Push Limpiador pluma

El One-Push Limpiador pluma es fácil de usar para limpiar conectores en Jumpers cables de fibra óptica y adaptadores. Solo necesita insertar el One-Push Limpiador pluma en un adaptador y empujar hasta oír un impacto. El One-Push Limpiador pluma utiliza el empuje mecánico para avanzar una cinta de limpieza óptica mientras se gira la punta de limpieza para garantizar que la superficie del extremo de la fibra se limpie de manera efectiva pero suave. Existen tres tipos de limpiadores según la necesidad y el tipo de conectores de fibra, uno es de 1,25 mm y para fibras de tipo LC/MU, uno es de 2,5 mm y para fibras de tipo SC/ST/FC y el otro es para fibras de tipo MPO/MTP.

Guía del usuario de One-Push Limpiador pluma con LC/MU de 1.25 mm y SC/ST/FC de 2.5 mm

El One-Push Limpiador pluma de 1.25 mm también es fácil de operar para limpiar conectores MU y LC en adaptadores y férulas expuestas de 1.25 mm. Recicla la limpieza hasta 750 veces para eliminar una variedad de contaminantes, incluidos polvos y aceites. El One-Push Limpiador pluma de 2.5 mm puede limpiar conectores SC, ST, FC y LSH en adaptadores y férulas expuestas de 2.5 mm.

 One-Click Cleaner construction

Conectores de limpiador instalados en adaptadores (Aplicaciones de Bulkhead)

1. Retira el accesorio de la guía.

2. Inserta hasta que la punta de la guía toque el interior del adaptador.

3. Presiona el control deslizante para comenzar a limpiar la cara del extremo del conector hasta oír un impacto que indica que el proceso de limpieza se ha completado.

1.25mm LC/MU One-Click Cleaner User Guide


Conectores de limpiador no instalados en adaptadores

1. Retira el tapón del extremo del accesorio.

2. Inserta el conector en el agujero de punta.

3. Presiona el control deslizante para comenzar a limpiar la cara del extremo del conector hasta oír un impacto que indica que el proceso de limpieza se ha completado.

1.25mm LC/MU One-Click Cleaner User Guide

NOTA: No inclines el limpiador mientras inserta la punta en el adaptador. No uses fuerza excesiva durante la inserción ya que esto puede dañar el conector y/o el limpiador. Si encuentras resistencia al empujar el cuerpo del limpiador hacia el adaptador, retira la punta del limpiador del adaptador y verifica si hay contaminación en la punta y en el adaptador.

Guía del usuario de One-Push Limpiador pluma MPO/MTP

El One-Push Limpiador pluma MPO/MTP está usado para limpiar los conectores multifibra MPO y MTP utilizados en centros de datos y otras redes ópticas de alta densidad, lo que simplifica la limpieza de la cara del extremo de la férula de los conectores expuestos MPO/MTP y los conectores en los adaptadores. Al igual que con todos los One-Push Limpiadores plumas, lo cual utiliza el innovador diseño de pulsar para limpiar. El empuje mecánico avanza la cinta de limpieza de grado óptico mientras limpia la cara final del conector de manera efectiva y suave.

MPO/MTP One-Click Cleaner

Conectores de limpiador instalados en adaptadores (Aplicaciones de Bulkhead)

1.Retira la tapa protectora.

2. Inserta la herramienta de limpieza en el mamparo y gira la rueda de limpieza hacia atrás hasta oir un impato dos veces.

Conectores de limpiador no instalados en adaptadores

3. Retira la tapa protectora con cuidado.

4. Inserta el cable de conexión en la herramienta de limpieza, aplica una presión y gira la rueda de limpieza hacia atrás hasta oir un impato dos veces.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k