Español

Cómo utilizar los productos inalámbricos de FS para crear soluciones WiFi para almacenes

Actualizado el 26 de junio de 2023 por
392

La tecnología inalámbrica no es sólo para oficinas domésticas y medianas y grandes empresas. La tecnología inalámbrica en el almacén mejora la precisión del inventario, la eficacia operativa y la productividad en toda la cadena de suministro. Las costosas inversiones en tecnología para la cadena de suministro, como escáneres de códigos de barras/RFID, lectores, etiquetas, impresoras, ordenadores portátiles y otros dispositivos de mano o portátiles utilizados para aumentar la productividad, requieren una cobertura Wi-Fi total para los entornos de almacén.

¿Por qué es importante el WiFi en el almacén?

Los sistemas y herramientas que se está perdiendo por no disponer de WiFi podrían estar frenando su negocio. Los clientes se encuentran con pedidos retrasados, perdidos o inexactos debido a errores en el almacén. Esto puede ayudar a su equipo a procesar más pedidos al día y reducir la tasa de errores a casi cero en comparación con los procesos manuales, por lo que un WiFi potente es imprescindible para que funcione.

En segundo lugar, un WiFi de mala calidad puede generar puntos negros en el almacén. Esto significa que los sistemas o herramientas digitales de los que disponga pueden dejar de funcionar en determinadas zonas, lo que en algunos casos los convierte en una pérdida de dinero.

Por tanto, el rendimiento de su almacén y cómo de buena sea la experiencia que ofrezca a sus clientes estarán muy influidos por la calidad del WiFi que tenga.

4 problemas comunes del Wi-Fi en almacenes

Demasiados o pocos puntos de acceso

Tener un gran número de puntos de acceso crea tantos problemas como no tener suficientes puntos de acceso. Demasiados puntos de acceso pueden hacer que los dispositivos conectados a la red confundan a qué punto de acceso deben conectarse, por lo que la selección de canales es limitada. Debido a la limitada selección de canales, es fácil que se produzca otro problema, que se denomina "interferencia cocanal". Este tipo de interferencias se producen cuando los puntos de acceso se pisan entre sí y son perjudiciales para el rendimiento de la red.

Ubicación incorrecta del punto de acceso

La colocación de puntos de acceso (AP) en ubicaciones o alturas que no son las óptimas (a menudo ambas cosas) es uno de los problemas más comunes de las redes WiFi de los almacenes. El almacén tiene techos altos. La señal inalámbrica por encima de la parte superior de la estantería no sirve de nada, la señal rebota y se refleja, provocando una peor señal inalámbrica en otras zonas. A veces es mejor bajar el punto de acceso para mantener la señal dentro de un pasillo, y luego añadir otro punto de acceso en el siguiente pasillo. A diferencia de una oficina, instalar puntos de acceso en el techo probablemente no sea la mejor idea.

Tipo de antena incorrecto

La mayoría de los puntos de acceso tienen uno de estos dos tipos de antena: direccional u omnidireccional. La direccional envía una señal de RF más enfocada. La omnidireccional envía una señal de 360 grados omnidireccionalmente sobre un área más amplia y es la antena más utilizada en aplicaciones de almacén. La mayoría de los AP omnidireccionales no proporcionan una buena cobertura por encima de cierta altura. Pero en los almacenes suelen instalarse en techos de entre 8 y 16 metros de altura, las antenas omnidireccionales sólo pueden proporcionar una buena cobertura de los estantes superiores y no ser capaces de llegar a los dispositivos cercanos al suelo. En este caso, es posible que una antena direccional proporcione mejor cobertura, o que haya que reubicar el punto de acceso en una zona más abierta del almacén para que la señal llegue más lejos.

Interferencias electromagnéticas

Muchos almacenes tienen sistemas transportadores u otros equipos que causan interferencias electromagnéticas en su red. Si tiene un AP colocado cerca de este tipo de equipos, tendrá que contraatacar con cobertura adicional.

Necesidades básicas de la red WiFi para almacenes

Cobertura total, sin zona ciega de señal: las estanterías son altas y hay muchas mercancías, y el apantallamiento de la señal entre los canales es relativamente grave, por lo que es necesario garantizar la estabilidad de la señal;

Roaming sin pérdida de paquetes: tecnología de traspaso suave de enlaces, bajo retardo, sin pérdida de paquetes;

Alta fiabilidad en entornos difíciles: Grado de protección IP68, que puede cumplir los requisitos de funcionamiento estable en entornos extremos;

Soporta gestión centralizada en la nube: Conveniente para múltiples almacenes de sucursales, reduciendo los costos de operación y mantenimiento;

Rentable: calidad del producto a nivel industrial, alto rendimiento de costes.

Solución WiFi para almacenes FS y aspectos destacados

¿Qué tipo de solución puede satisfacer las necesidades de una red WiFi de almacén? Aquí le ofrecemos una solución completa que incluye la topología de la red, las características del producto y los parámetros.

FS Warehouse WiFi Solution

Consejos para desplegar esta topología de red:

  • Área de estantería alta: Instale un FS AP-T567 cada 1~2 estanterías. La distancia máxima de cobertura de este AP direccional es de 150 m. Según los requisitos de despliegue del entorno del sitio, ajustando el ángulo de inclinación del equipo, puede cubrir perfectamente el pasillo de la estantería.

  • Área baja de estanterías y embalaje: Los AP se colocan a intervalos iguales horizontal y verticalmente, con un intervalo de unos 30 m. El AP-N515 de FS se instala en el techo, y la altura de instalación se controla a 3-5 metros del suelo. Si la altura total del almacén es elevada, se puede utilizar el método de instalación de pluma.

PD: La cámara frigorífica de baja densidad y estantes bajos puede sustituirse por un modelo para exteriores debido a los requisitos medioambientales: FS AP-T565, y el método de instalación es el mismo.

  • Se recomienda que la distancia entre los puntos de acceso en la zona de oficinas del almacén sea de 15-20 metros. La zona de oficinas del almacén es relativamente estrecha y hay varias zonas de oficinas que no están conectadas. Es necesario desplegar un dispositivo AP-N505 o AP-N515 en diferentes áreas pequeñas para conseguir una cobertura total de la señal Wi-Fi, compatible con 802.1kvr para conseguir una itinerancia con pérdida "cero".

¿Qué producto debo elegir para crear la red WiFi del hotel?

Aquí tienes una lista que incluye dispositivos FS como referencia:

Clasificación de los productos Modelo Breve introducción
Airware Nube Airware Una plataforma de red escalable basada en la nube
Punto de acceso inalámbrico

AP-T565 Punto de acceso exterior Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps gestionado en nube, radios duales 2x2 MU-MIMO, antena omnidireccional integrada
AP-T567 Punto de acceso exterior Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps gestionado en nube, radios duales 2x2 MU-MIMO, antena direccional integrada
AP-N505 Punto de acceso de interior Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps gestionado en la nube, radios duales 2x2 MU-MIMO
AP-N515 Punto de acceso de interior Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps gestionado en la nube, radios duales 4x4 MU-MIMO
Controlador inalámbrico
AC-224AP Controlador LAN inalámbrico 802.11ax con 6 puertos Gigabit Ethernet (Gbe), gestiona hasta 224 AP Wi-Fi 6
Switch PoE+ S5860-24XB-U Switch Ethernet L3 PoE++ de 24 puertos, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10GB SFP+, SFP28 con 4 x 25Gb, soporta apilamiento, chip Broadcom
Switch 10G S5860-20SQ Switch Ethernet L3 de 24 puertos, 20 x 10GB SFP+, SFP28 con 4 x 25Gb y 2x40Gb QSFP+, soporta apilamiento, chip Broadcom
Puerta de enlace de seguridad SG-5105 Puerta de enlace de seguridad multi-WAN todo en uno SG-5105 con 8 puertos Gigabit Ethernet (GbE), 1x SFP, 1x SFP+

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k