Español

¿Cómo podemos entender lo que significa la dirección IP y la máscara de subred?

Actualizado el 06 de julio de 2021 por
72.9k

El TCP/IP (Protocolo de Internet) es un conjunto de protocolos de comunicación utilizados para interconectar dispositivos de red (routers, switches de 10gbe, etc.) a través de Internet. Una dirección IP, una máscara de subred y un gateway predeterminada son necesarias para la configuración del TCP/IP. Si bien es importante comprender la forma en que las redes TCP/IP se direccionan y se dividen en redes y subredes, puede resultar útil entender qué es la dirección IP y la máscara de subred. Por lo tanto, a continuación explicaremos algunos conceptos generales.

Direcciones IP: Información sobre redes y hosts

La dirección IP es una dirección lógiconumérica asignada a cada ordenador, impresora, switch Gigabit Ethernet, router o cualquier otro dispositivo de una red basada en TCP/IP. Es decir, cada uno de estos dispositivos posee una dirección IP única. Las direcciones IP se configuran manualmente (dirección IP estática) o se configuran mediante un servidor DHCP. Una dirección IP consiste en 4 bytes de datos. Un byte consta de 8 bits (un bit es un solo dígito y sólo puede ser una cifra entre 1 y 0), por lo que tenemos un total de 32 bits para cada dirección IP. Este es un ejemplo de dirección IP en binario: 10101100. 00010000. 11111110.00000001. En aras de facilitar las cosas, la representación decimal se suele emplear de manera que la dirección IP quede así: 172. 16. 254. 1

what is ip address example

¿Cuál es la subred y la máscara de subred?

La subred se refiere al proceso de división de la red más grande en subredes más pequeñas (subnets). Siempre se asigna una dirección IP para identificar la subred y otra para identificar la dirección de difusión dentro de la subred. La subred divide las redes más grandes en partes más pequeñas, lo cual es más eficiente y permite guardar una gran cantidad de direcciones. Las redes más pequeñas, en consecuencia, se crearon para una emisión más pequeña que genera menos tráfico de emisión. Además, la subred también simplifica la localización de fallos aislando los problemas de la red hasta su existencia específica.

Una máscara de subred es un número de 32 ó 128 bits que segmenta una dirección IP existente en una red TCP/IP. El protocolo TCP/IP la utiliza para determinar si un host se encuentra en la subred local o en una red remota. La máscara de subred divide la dirección IP en una dirección de red y en una de host. De este modo, se puede identificar qué parte de la dirección IP está reservada para la red y qué parte está disponible para el uso del host. Una vez asignada la dirección IP y su máscara de subred, se puede determinar la dirección de red (subred) de un host. Generalmente, existen calculadoras de subredes disponibles online que permiten dividir una red IP en subredes.

subnet mask example

¿Cómo funcionan la direcciones IP y las máscaras de subred?

En la configuración de TCP/IP, no podemos determinar si una parte de la dirección IP se utiliza como dirección de red o de host, a menos que obtengamos más información de una tabla de máscara de subred. Si el ejemplo de la máscara de subred es 255.255.255.0, y como 255 en notación binaria es igual a 11111111, entonces la máscara de subred equivaldría a:

11111111.11111111.11111111.0000000.

Si se alinea la dirección IP y la máscara de subred al mismo tiempo, se pueden separar las partes de la red y del host de la dirección:

11000000.10101000.01111011.10000100 -- Dirección IP (192.168.123.132)

11111111.11111111.11111111.00000000 -- Máscara de subre (255.255.255.0)

Los primeros 24 bits corresponden a la dirección de la red, mientras que los últimos 8 bits (los ceros restantes en la máscara de la subred) corresponden a la dirección del host. Así se obtiene lo siguiente:

11000000.10101000.01111011.00000000 -- Dirección de red (192.168.123.0)

00000000.00000000.00000000.10000100 -- Dirección del host (000.000.000.132)

Por lo tanto, ya sabemos que en este ejemplo, al utilizar la máscara de subred 255.255.255.0, nos encontramos con una dirección de red de 192.168.123.0 y una dirección de host de 0.0.0.132. Si un paquete llega a la subred 192.168.123.0, y tiene una dirección de destino 192.168.123.132, tu ordenador le recibe de la red y lo procesa.

Obtener la dirección IP y la máscara de subred de la red

La dirección de red es el nombre de la red IP, y como hemos explicado anteriormente, se trata de un componente de la dirección IP que puede determinarse mediante una máscara de subred. Si intenta averiguar en qué red IP se encuentra un ordenador, sólo tiene que referirse a la primera dirección (la de menor numeración) de la red IP, es decir, su dirección de red.

Ejemplo 1:

En la siguiente imagen, las tres primeras partes de la dirección IP pertenecen a la red IP, que se determina por la máscara de subred. 0 es el valor más bajo que está disponible en la cuarta parte de la dirección IP. Así pues, el ordenador pertenece a la red IP 101.102.103.0. La cuarta parte (.5) de la dirección IP muestra qué dirección de host emplea el ordenador en la red IP.

ip address and subnet mask

Ejemplo 2:

De manera similar, el ordenador que se muestra a continuación pertenece a la red IP 211.139.157.0. Utiliza la dirección de host 9 de la red IP, y su dirección IP es 211.139.157.9

ip address vs subnet mask

Conclusión

Dado que el servicio de IP invade nuestra vida diaria a una velocidad sin precedentes, el mundo no sería el mismo sin el protocolo de Internet. Por lo tanto, la comprensión básica de la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de red son fundamentales para la configuración exitosa del TCP/IP. Esperamos que este artículo te haya despejado un poco la confusión.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k