Español

¿Qué es FS Box y cuáles son las características de FS Box?

Actualizado el 28 de mayo de 2021 por
1.8k

En los grandes centros de datos que alimentan a innumerables usuarios finales, es inevitable albergar una gran cantidad de equipos que pueden provenir de diferentes proveedores para cubrir las duras necesidades. El problema es, por ejemplo, que cada switch de red de marca recién comprado requiere trabajar con los transceptores ópticos que están integrados con algunos códigos coincidentes, lo que aumenta los gastos totales. Lo que es peor, comprar, comunicarse y buscar servicios de postventa y mantenimiento agotará su energía. ¿Existe una solución llave en mano para hacer que todos los dispositivos, al menos los módulos transceptores de fibra óptica, sean interoperables y compatibles? Por supuesto, FS da una respuesta positiva con el lanzamiento de FS Box.

¿Qué es FS Box?

FS Box está diseñado para resolver las necesidades de compatibilidad en tiempo real y actualizar el firmware del transceptor SFP en el centro de datos. Está implantado con tres puertos para los transceptores ópticos SFP/SFP+, XFP y QSFP+/QSFP28, así como los cables DAC/AOC. Los usuarios tienen acceso a configuraciones de módulos de más de 200 marcas como Cisco, Juniper, Arista y otros servicios de reprogramación personalizados. La configuración se puede realizar en la plataforma en línea instantánea fsbox.com con una interfaz intuitiva basada en la web.

fFS Box

Las características del FS Box

Proveedores masivos, prueba de compatibilidad estricta. Apoyar más de 200 proveedores y satisfacer diversas necesidades de configuración. Cada archivo de configuración ha sido probado estrictamente por transceptores y equipos de marcas.

Supervisión y resolución de problemas. Se conecta a la plataforma en la nube sin otros dispositivos. Supervisar el voltaje, la temperatura, el valor de la corriente de polarización y la potencia de TX y de RX del transceptor insertado

Diagnóstico de la configuración. Diagnosticar archivo de configuración del transceptor FS. Reconfigurar el transceptor problemático

Sintonización de longitud de onda para DWDM sintonizable. Identificar si el transceptor insertado es un transceptor sintonizable. Configurar canales para transceptor desde C19.5 a C60.5 (1561.83-1529.16nm).

La reprogramación del transceptor es fácil de lograr con unos pocos clics. Aquí presenta una breve instrucción para que entienda el procedimiento de configuración.

Configurar fs transceiver a través de FS Box

¿Cómo configurar FS Box?

Paso 1: Conecta FS Box al computador portátil a través de cable USB, aemás, inserta transcepot SFP

Paso 2: Inicia sesión en fsbox.com con tu cuenta de fsbox.com

Paso 3: Descarga y instala el controlador de dispositivo, Cuando FS logo aparece en barra de notificación, se activa con éxito.

Paso 4: Elige marca de transceptor SFP lo que necesita configurar, al confirmar las informaciones, empieza a configurarlo.

Aquí el video sobre cómo configurar FS Box:

Ten en cuenta por favor que los transceptores SFP+/SFP28/XFP/QSFP+/QSFP28 compatibles con HPE y todos los transceptores 40G BiDi actualmente no son compatibles con FS Box para reconfigurarse debido a los restricciones de hardware. Cualquier intento de intentarlo puede causar daños irreversibles a sus transceptores.

¿Cómo beneficia FS Box a los clientes?

Primero, numerosas opciones de configuración clasificadas te ahorran mucho esfuerzo para buscar archivos de configuración tu mismo y ahorran horas al hacer que la óptica FS se pueda usar para cualquier hardware de red en segundos. Disponible en un paquete FS Box bien protegido, es conveniente modificar la óptica en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea en la pequeña sala de servidores o en los grandes centros de datos.

En segundo lugar, la configuración por lotes ayuda cuando hay muchos transceptores que necesitan la misma configuración. En los grandes centros de datos donde existen incluso cientos de transceptores ópticos de diversos tipos, está agotado repetir la configuración manualmente. A este respecto, los usuarios pueden simplemente reconfigurar estos transceptores haciendo clic en el botón "Lote" en la plataforma e ingresando la cantidad necesaria, lo que aumenta el tiempo de actividad de la red.

Tercero, con el FS Box, puede ahorrar costos en la compra de firmware. La óptica inactiva o incluso mal configurado puede aprovecharse mediante la reproducción con una nueva configuración, lo que evita gastar dinero en transceptores de fibra óptica adicionales.


En cuarto lugar, con la función de configuración de diagnóstico, los usuarios pueden diagnosticar la información de un FS transceptor disponible mediante la plataforma de nube FS, y compararla con otro FS transceptor mal configurado o incompatible, que puede solucionar los dos tipos de transceptores problemáticos y resolver eficientemente los problemas posventa.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k