Español

Pica8 AmpCon™: tu socio en automatización de redes abiertas

Actualizado el 24 de enero de 2024 por
70

Imagina que puedes desplegar y configurar miles de switches de acceso remoto con un solo clic, sin preocuparte de errores humanos ni de complejos procesos operativos. En un mundo tan interconectado como el actual, la automatización de redes se ha convertido en un factor clave para que las empresas logren eficiencia y flexibilidad operativas. Pica8 AmpCon™, como innovadora herramienta abierta de automatización de redes, ofrece a las empresas una forma simplificada, eficiente y escalable de gestionar los dispositivos de red. Este artículo ofrece la introducción de Pica8 AmpCon™.

¿Qué es Pica8 AmpCon™?

AmpCon™, abreviatura de "amplified control" (control amplificado), es un controlador de red que automatiza el aprovisionamiento sin intervención manual (ZTP), la implantación, la configuración y la gestión del ciclo de vida para switches de software PicOS®. Cuenta con una interfaz de usuario web y se despliega como un dispositivo de software, capaz de ejecutarse dentro de una máquina virtual (VM) en el centro de datos o en la nube. AmpCon™ permite el despliegue remoto y la escalabilidad de miles de switches de software PicOS®.

Pica8 AmpCon™

¿Cuáles son los beneficios de Pica8 AmpCon™?

Pica8 AmpCon™ es una potente solución de gestión de redes que aporta numerosas ventajas a las organizaciones. En comparación con el software de automatización de redes proporcionado por proveedores tradicionales como Cisco, el uso de Pica8 AmpCon™ se ajusta mejor a la tendencia de redes abiertas. Las organizaciones no se ven obligadas a estar atadas a los proveedores tradicionales de redes de acceso ni a incurrir en elevados costes por el software de automatización de redes.

Los proveedores tradicionales ofrecen herramientas para automatizar el despliegue de switches, pero tienen un coste elevado, requieren programadores de red cualificados para su funcionamiento y pueden obligarle a actualizarse a los últimos modelos de switches. Tomemos como ejemplo el DNA Center de Cisco. Para lograr la automatización, primero hay que configurar el propio DNA Center, lo que puede resultar complejo. Además, es necesario instalar software tanto en el servidor como en los switches. Sin embargo, AmpCon™ ofrece en realidad una función muy comparable a la del DNA Center de Cisco de forma sencilla para el usuario.

Automatiza la gestión integral del ciclo de vida de la red

AmpCon™ permite la gestión integral y el mantenimiento continuo de los dispositivos y componentes de red. Con su gestión integral del ciclo de vida de la red, automatiza la asignación de recursos, el mantenimiento, las comprobaciones de conformidad y las actualizaciones, evitando eficazmente los errores de configuración y los tiempos de inactividad. Esta funcionalidad garantiza un funcionamiento eficaz y estable de la red, proporcionando una solución de gestión ágil y completa.

  • Aprovisionamiento sin intervención manual: Los métodos de despliegue y configuración automatizados agilizan la configuración de los dispositivos de red sin intervención manual. Esto simplifica la implantación, ahorra tiempo y trabajo manual, garantiza la coherencia y la seguridad y ofrece funciones de gestión remota.

  • Gestión de la configuración: AmpCon™ puede enviar actualizaciones, parches y correcciones de errores a uno o varios switches para ahorrar trabajo, evitar tiempos de inactividad y mantener la seguridad de la red.

  • Copias de seguridad y conformidad: AmpCon™ proporciona funciones de recuperación de configuraciones, copia de seguridad y comprobación de la conformidad. Captura periódicamente las configuraciones de los switches, incluidos los cambios realizados, garantizando que la última configuración esté disponible para una rápida reinstalación en caso de fallo del switch. Además, AmpCon™ garantiza que los switches cumplen las normativas del sector que exigen configuraciones específicas para mantener unos estándares óptimos de seguridad y privacidad.

  • Gestión de licencias: AmpCon™ puede generar un informe de inventario de todas las licencias instaladas actualmente para los switches Pica8 en la red, y actualizar las licencias que están próximas a caducar con soporta.

Mejorar la eficiencia informática y agilizar la prestación de servicios

Pica8 AmpCon™ automatiza las tediosas tareas asociadas a las operaciones de red habituales, como la copia de seguridad de la configuración, las actualizaciones de configuración, las sustituciones de RMA, las actualizaciones de software programadas, los flujos de trabajo personalizados (definidos por el usuario) y la visibilidad de los switches (estadísticas de puertos, comprobación del estado). Esto mejora la productividad de TI y acelera la prestación de servicios.

Eficacia óptima de la automatización mediante Ansible Playbooks sin agente

AmpCon™ ofrece funciones comunes para las operaciones diarias de red y soporta flujos de trabajo personalizados mediante libros de reproducción de Ansible para tareas programadas e informes de fácil lectura. Puedes utilizar Ansible para la configuración de automatización remota y la gestión de dispositivos switch, lo que permite la mayoría de las operaciones básicas de gestión de la configuración a través de módulos de red integrados.

Ansible Playbooks

Aspectos destacados de Pica8 AmpCon™

  • Interfaz de usuario basada en web – fácil de aprender y utilizar

  • Encendido y configuración automatizados de todos los PICOS-switches accionados

  • Copias de seguridad y actualizaciones programadas

  • Ampliabilidad infinita con API abiertas

  • Reduce los gastos operativos (OpEx)

  • Elimina los errores humanos en las implantaciones y actualizaciones a gran escala

Aplicaciones de Pica8 AmpCon™

AmpCon™ permite a los administradores desplegar cientos o miles de switches de red abiertos que ejecutan PicOS® con una interfaz gráfica de usuario sencilla y fácil de usar. Los administradores pueden definir configuraciones globales, así como variaciones específicas para emplazamientos o regiones, y asociarlas a switches individuales. Una vez instalados y encendidos los switches en los emplazamientos remotos, un script de autoconexión descarga automáticamente las configuraciones designadas a los switches y realiza la validación y las actualizaciones de software. Esto simplifica el proceso de despliegue de switches a gran escala, mejorando la eficiencia y la coherencia del despliegue.

Applications of Pica8 AmpCon™

Resumen

Pica8 AmpCon™ es una innovadora herramienta abierta de automatización de redes que permite a las organizaciones actualizar sus redes con facilidad. Con sus operaciones fluidas y su gestión simplificada, AmpCon™ ofrece una experiencia fluida a los administradores de red.

FS, proveedor mundial de productos y soluciones de redes TIC, ofrece ahora switches de red abiertos que pueden utilizar AmpCon™ gratis. Para más información, consulta FS.COM.

 

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k