Español

¿Qué es transceiver fibra óptica sfp (mini-gbic) y cómo opciona?

Actualizado el 07 de agosto de 2021 por
99.7k

¿Qué es transceiver de fibra óptica sfp (mini-gbic) y cómo opciona?

El transceiver fibra óptica se utiliza ampliamente para los dispositivos de conexión de red como switches, NIC (tarjeta de interfaz de red) y conversores de medios que los hace necesarios en conexiones de fibra ópticas. Lo discutiremos en este texto, imcluido qué es SFP, ficha técnica de módulo SFP y cómo opciona adecuado módulo SFP.

Wiki SFP: Definición y Tipos

¿Qué es transceiver SFP?

Transceiver SFP significa factor pequeño de forma conectable o mini GBIC (gigabit interfaz de conversor ), es un módulo transceptor óptico SFP compacto de acoplamiento activo que se utiliza ampliamente para amba telecomunicación y aplicaciones de comunicaciones de datos. ¿Cuál es la diferencia entre GBIC vs SFP vs. Mini GBIC?

Tipos de transceiver SFP

Según estándar IEEE de redes Fast/Gagabit Ethernet. Módulo transceptor SFP tiene varios tipos. Como SFP 1000BASE-T/1000BASE-SX/LX/EX/ZX, etc,. Y según tipos de transmisión de medios, transceiver SFP hay dos tipos, transceiver fibra SFP y transceiver SFP cobre. Tipos de SFP fibra: SFP 10/100/1000BASE-SX/EX/ZE, etc,. Tipos de SFP cobre: SFP 10/100/1000BASE-T/TX. La siguiente tabla demuestra tipos de transceiver SFP.

Tipos de transceiver SFP
Estándar IEEE de redes Ethernet
Tipos de conector
Especificación
Distancia de transmisión
Velocidad
 
SX, MX, LX, EX, ZX, EZX, BX
LC Dúplex
100m-160km MMF o SMF
100m
100Mbps/ 1000Mbps
 
CWDM/DWDM SFP
LC Dúplex
10km-120km SMF
10km
 
 
1000BASE-T
RJ45
Cable de red Cat5 RJ45 100m
500m
1000Mbps
10/100BASE-T
RJ45
Cable de red Cat5 RJ45 100m
2km
100Mbps
10/100/1000BASE-T
RJ45
Cable de red Cat5 RJ45 100m
2km
1000Mbps

Funciones de transceiver SFP

El transceiver fibra trabaja en la capa física, que es la capa más baja en el modelo OSI. Su funcion es realizar conversión fotoeléctrica. Convierta las señales ópticas en señales eléctricas y convierta las señales eléctricas en señales ópticas, como esta.

transceiver fibra transmite señales

Aplicaciones de transceiver SFP

Transceiver SFP gigabit ethernet se utiliza para transmisión de corta y larga distancia de red ethernet. SFP 1000BASE-T y SFP 1000BASE-SX son dos tipos de SFP para aplicaciones de transmisión de corta distancia.

sfp 1000base-t y 1000base-sx para transmision de corta distancia

Transceiver fibra SFP 1000BASE-LX/EX/ZX para aplicaciones de transmisión de larga distancia.

SFP para transmisión de larga distancia

Consideraciones de Compra de Módulo SFP

Compatibilidad de Módulo SFP

Cuandp se compra un transceptor óptico SFP de un trecero, la compatibilidad es a menudo el parámetro más importante para los usuarios. Antes de hacer su pedido, puede consultar el centro de pruebas ópticas de los proveedores para confirmar si el módulo SFP que elige es compatible con sus dispositivos. O simplemente solicite al representante de ventas los detalles sobre la compatibilidad del transceptor SFP.

Módulo SFP: Nuevo o de Segunda Mano

Hay nuevos transceptores SFP y de segunda mano en el mercado. Aprender a discriminarlos puede evitar pérdidas innecesarias. Generalmente, el módulo SFP utilizado puede tener arañazos en su apariencia y puerto óptico, que es el método básico para contarlo. Además, probar la potencia óptica y comparar el resultado de la prueba con las especificaciones es otra forma efectiva. Si el resultado es muy diferente, tenga cuidado, sería un módulo SFP de segunda mano.

Consejos de uso del módulo SFP

¿Podemos usar SFP en Puerto SFP+ o Viceversa?

En muchos casos, el puerto SFP+ acepta óptica SFP, pero la velocidad será de 1G en vez de 10G. Sin embargo, los transcepores SFP+ pueden conectarse al puerto SFP, ya que SFP+ no es compatible con la velocidad en 1G. Además, casi todos los puertos SFP+ en switches Cisco pueden admitir SFP, pero muchos puertos SFP+ de switch Brocade solo son compatibles con SFP+.

¿Cómo mantener el módulo SFP?

En términos generales, hay varios aspectos para mantener los transceptores SFP.

Protección de puerto óptico. Mantenga la cara final limpia; evite la exposición prolongada al puerto SFP en el aire; evite arañar la cara o manga final, etc.
Utilice el módulo SFP correctamente. Mantenga el transceptor óptico funcionando en el nivel normal; enchufe e inserte el transceptor SFP suavemente para reducir el daño accidental.

Mantenga la humedad ambiental del transceptor SFP es normal.

Conclusión

Según la ficha técnica del módulo SFP, nadie puede garantizar que los módulos SFP recibidos sean 100% normales. Y la vida útil del transceptor óptico generalmente es de 5 años entre muchos proveedores. Es difícil decir que la calidad es buena o mala en el primer año. Por lo tanto, elegir un proveedor confiable es importante. FS.com proporciona una solución de módulo SFP completa para Ethernet y redes de almacenamiento. Todos los módulos SFP son de calidad garantizada y 100% probados con el sistema de control de calidad inteligente FS.com y bancos de pruebas para garantizar su alta compatibilidad.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k