Español

El auge de los centros de datos con inteligencia artificial: FS potencia los centros de datos de nueva generación

Actualizado el 30 de marzo de 2024 por
83

Al entrar en la era de la IA, la demanda más importante es la potencia de cálculo, y la infraestructura crucial es el centro de datos. La IA, como nueva forma de productividad, evoluciona continuamente para analizar y crear con mayor eficiencia y velocidad, lo que impulsa a los centros de datos a proporcionar capacidades computacionales más potentes, manejar mayores volúmenes de datos y avanzar hacia redes de IA inteligentes abiertas, de rendimiento ultraelevado y latencia ultrabaja. Este artículo profundizará en la evolución de los centros de datos en respuesta a la era de la IA y explorará cómo contribuye la SL a la creación de redes de centros de datos de IA.

Evolución de los centros de datos en la era de la inteligencia artificial

Alta escalabilidad en red

Con el ChatGPT arrasando en Internet, las empresas de diversos sectores de todo el mundo están muy centradas en los grandes modelos lingüísticos y la IA generativa. Gigantes del sector como OpenAI, Google y NVIDIA participan en la investigación y el lanzamiento de productos de IA. Estas aplicaciones basadas en IA requieren el procesamiento de conjuntos de datos a gran escala, con volúmenes en continuo crecimiento a medida que aumentan la escala y la complejidad de los grandes modelos lingüísticos, lo que conlleva un crecimiento exponencial del consumo de potencia informática. Los informes predicen que, de 2020 a 2030, la potencia informática impulsada por la IA se multiplicará por 500. Ante una demanda de potencia de cálculo tan inmensa y en rápido crecimiento, los centros de datos de IA necesitan construir redes altamente escalables para garantizar que están bien preparados para el diluvio de datos.

La gran escalabilidad de las redes de centros de datos de IA radica en la optimización de varios aspectos, como la arquitectura de red, la infraestructura y la gestión de red. Por ejemplo, los centros de datos de IA requieren dispositivos de mayor velocidad para soportar un mayor caudal de datos y una mayor velocidad de transmisión, lo que les permite adoptar sin esfuerzo las innovaciones futuras y la evolución de la demanda de datos. Dell'Oro dijo que 800Gbps comprenderán la mayoría de los puertos de red de back-end de IA hasta 2025. Esta previsión indica un aumento significativo en el despliegue de equipos de 800Gbps en los centros de datos de IA.

Rendimiento en tiempo real y baja latencia

Las aplicaciones de IA, como aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por ordenador, suelen hacer un uso intensivo de datos y requieren el procesamiento de grandes cantidades de información. Por lo tanto, requieren un acceso rápido y una transmisión veloz entre varios dispositivos como switches, routers y servidores. Las velocidades lentas o la alta latencia en redes de centros de datos ineficientes pueden interrumpir las señales de entrada en tiempo real, reduciendo la eficiencia del procesamiento y afectando así a las operaciones empresariales relacionadas con la IA. Una pérdida de paquetes de red del 0.1% puede provocar una disminución del 50% en el rendimiento informático, por lo que se necesita una red de centro de datos sin bloqueos optimizada para la IA que garantice la ejecución sin interrupciones de las tareas críticas y libere el 100% de la potencia informática.

Una forma eficaz de lograr una baja latencia en los centros de datos de IA es adoptar tecnologías de red que incluyan Remote Direct Memory Access (RDMA). RDMA permite la transferencia directa de datos entre dos memorias remotas del sistema sin que intervenga el sistema operativo o el almacenamiento. InfiniBand, como protocolo de red de nueva generación que soporta RDMA, también se utiliza con frecuencia en centros de datos diseñados para cargas de trabajo de IA.

Mayor densidad en el despliegue de redes

Para agilizar la implantación de grandes modelos de IA, el tamaño de los clusters de GPU ha pasado de miles a decenas de miles de tarjetas; por ejemplo, el GPT-4 de OpenAI emplea más de diez mil tarjetas GPU para entrenar un modelo con 1,8 billones de parámetros. Esta integración de dispositivos informáticos de alto rendimiento en un espacio relativamente compacto da lugar a centros de datos más densos.

El aumento de la comunicación entre un gran número de GPU añade complejidad al cableado de red, al tiempo que plantea mayores exigencias a la densidad de puertos de switches. Según un informe de investigación de Dell'Oro Group, en 2027, el 20% de los puertos de switches de centros de datos Ethernet se utilizarán para conectar servidores de aceleración que soporten tareas de inteligencia artificial (IA). En los próximos tres a cinco años, a medida que la IA avance y se generalice, junto con el despliegue de infraestructuras tecnológicas de nueva generación, las redes de alta densidad se convertirán en la norma en los centros de datos de IA.

Sistema de gestión de red mejorado

Además de las mejoras de hardware y rendimiento mencionadas anteriormente, los centros de datos de IA deben reforzar sus capacidades de gestión de red para lograr un rendimiento y una fiabilidad óptimos. Por ejemplo, la visualización del estado operativo de toda la red del centro de datos, la detección rápida de anomalías y fallos, así como la automatización de tareas dentro de la infraestructura informática, son vitales para la gestión eficiente de los centros de datos de IA.

Eleva los centros de datos de IA con soluciones completas de FS

En el panorama en rápida evolución de los centros de datos de IA, FS está a la vanguardia, ofreciendo soluciones innovadoras adaptadas para satisfacer las demandas únicas de las cargas de trabajo impulsadas por la IA. Con la fiable solución InfiniBand H100, FS permite a los centros de datos de IA lograr una escalabilidad, rendimiento y eficiencia sin precedentes.

Máximo rendimiento y baja latencia con los dispositivos InfiniBand NVIDIA

FS se ha convertido en un socio de élite de confianza de la red de socios de NVIDIA, capaz de ofrecer soluciones de IA, HPC y aprendizaje automático de primera clase. Con una amplia gama de productos NVIDIA InfiniBand, FS es un proveedor de soluciones fiable en este campo.

El switch NVIDIA® Quantum-2 MQM9790 InfiniBand de FS incluye 64 puertos a 400Gb/s en 32 puertos físicos OSFP, lo que proporciona el rendimiento y la densidad de puertos óptimos en redes de centros de datos optimizadas para IA. Soporta la última tecnología NVIDIA de interconexión de alta velocidad de 400Gb/s, NVIDIA Quantum-2 InfiniBand aporta una solución escalable de alta velocidad y latencia extremadamente baja que incorpora tecnologías de última generación como RDMA, enrutamiento adaptativo y el protocolo NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™.

Los adaptadores InfiniBand FS proporcionan un amplio conjunto de funciones de redes, almacenamiento y seguridad definidas por software y aceleradas por hardware, lo que permite a las organizaciones modernizar y proteger los infraestructuras de TI. La solución InfiniBand FS H100 ofrece módulos y cables InfiniBand rentables y de alta calidad, con velocidades de hasta 400G/800G. Con el fiable DSP de Broadcom, el bajo consumo de energía y el cumplimiento de los estándares del sector, como OSFP MSA, los módulos y cables IB de FS garantizan una transmisión de datos eficiente y estable, minimizando las pérdidas derivadas de las interrupciones de la actividad empresarial.

La gama de dispositivos InfiniBand de FS puede emparejarse con los servidores GPU NVIDIA H100 para crear redes informáticas de centros de datos de alto rendimiento, muy fiables y escalables. Esta red informática InfiniBand H100 no solo es adecuada para cargas de trabajo de IA, sino que también soporta diversas tareas informáticas intensivas como la computación de alto rendimiento, el aprendizaje automático y el análisis de grandes volúmenes de datos.

Gestión de red fiable con la plataforma de red unificada líder

Para las intrincadas redes de centros de datos impulsadas por IA, FS integra a la perfección el software PicOS® y el controlador de red AmpCon™ para automatizar la gestión del ciclo de vida de la red de extremo a extremo. Esto agiliza la configuración y el despliegue de la red, garantizando una asignación y utilización eficientes de los recursos para unas operaciones de red de IA más resistentes y rentables.

El software FS PicOS® ofrece apertura y flexibilidad, permitiendo a los clientes configurar redes altamente elásticas, fiables y programables adaptadas a sus necesidades. El software PicOS®, que soporta una amplia gama de protocolos, como MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API y RADIUS, establece un sólido sistema de gestión de redes para centros de datos de IA.

El controlador de red AmpCon™ es una plataforma unificada para la gestión de redes que automatiza el aprovisionamiento sin intervención (ZTP), la implantación, la configuración y la gestión del ciclo de vida de switches de software PicOS®. Con API abiertas y soporta flujos de trabajo personalizados utilizando Ansible playbooks, AmpCon™ permite una automatización potente y sin agentes, mejorando la eficiencia y agilidad operativa.

Arquitectura de red optimizada para la escalabilidad

La solución InfiniBand FS H100 emplea una arquitectura Spine-Leaf, que satisface las necesidades operativas actuales de la red al tiempo que ofrece flexibilidad y fiabilidad para futuras ampliaciones del centro de datos de IA. Esta arquitectura es sencilla y modular, lo que facilita una rápida escalabilidad en función de las necesidades. La adición de switches spine adicionales aumenta fácilmente la capacidad de la red, y la inserción sin problemas de nuevos switches leaf mejora la densidad de puertos sin necesidad de grandes alteraciones en la estructura de red existente.

¿Por qué elegir la solución para centros de datos AI de FS?

Además de las soluciones rentables adaptadas a las cargas de trabajo de IA, FS destaca por su presencia mundial, su capacidad profesional de I+D, su logística eficiente y su soportabilidad localizada, lo que garantiza el funcionamiento fluido y estable de los centros de datos de IA en todo el mundo.

Investigación y desarrollo profesional

Con un centro de I+D de categoría mundial compuesto por más de 400 expertos, FS lleva a cabo rigurosas investigaciones, diseños y pruebas para garantizar los más altos estándares de calidad. Aprovechando años de experiencia en soluciones e instalaciones y equipos de laboratorio de primera categoría, FS ofrece servicios integrales, como desarrollo de software, personalización y diseño industrial.

Personalización de soluciones de red

FS puede ofrecer soluciones a medida para los centros de datos de IA de los clientes, gestionando eficazmente los costes del proyecto y logrando configuraciones precisas según los requisitos presupuestarios de los clientes.

Descubre cómo FS personaliza soluciones que satisfacen las exigentes necesidades de la red con el auge de la IA. Haz clic aquí.

Almacenes mundiales para entregas rápidas

Con más de 50.000 metros cuadrados de almacenes en más de 200 países, FS garantiza la puntualidad de las entregas. Más del 90% de los pedidos se envían el mismo día, y los servicios de almacenamiento local facilitan las recogidas, mientras que los servicios de piezas de repuesto acortan los plazos de resolución de averías. La rápida entrega de productos acorta los ciclos de los proyectos de los clientes, lo que permite una pronta implantación empresarial y ayuda a los clientes a captar rápidamente el mercado de la IA.

Servicios localizados para operaciones estables

FS ofrece servicios localizados completos, que incluyen estudios in situ, instalaciones y resolución de problemas. Estos servicios se extienden a Estados Unidos, Europa y Singapur, ayudando a los clientes a ahorrar en costes de instalación. Con las operaciones remotas en línea, los profesionales de FS identifican y resuelven rápidamente los problemas técnicos en un plazo de 12 horas, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad del sistema.

La reflexión final

Desde la alta escalabilidad en redes hasta el rendimiento en tiempo real y la baja latencia, los centros de datos se han visto empujados a nuevas fronteras para adaptarse a las demandas de las cargas de trabajo de IA. A lo largo del desarrollo de los centros de datos, FS ha surgido como un participante clave, proporcionando soluciones informáticas de IA a medida a algunas empresas de renombre y ayudándolas a lograr hitos significativos en la transformación digital en la era de la IA.

A medida que las industrias de todo el mundo continúan adoptando las tecnologías de IA, FS sigue dedicada a proporcionar soluciones de vanguardia que permitan a los clientes prosperar en esta era de inteligencia y transformación digital.

Artículos relacionados:

Información sobre InfiniBand: La informática de alto rendimiento en la era digital

¿Cuánto sabe sobre la informática en red InfiniBand?

¿Cómo impulsa la informática de inteligencia artificial el desarrollo de transceptores ópticos de 800G?

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k