Español

Los puertos DWDM MUX DEMUX

Actualizado el 27 de diciembre de 2019 por
3.9k

La implementación del sistema WDM es una práctica bastante común que permite la ampliación de la red de fibra óptica existente sin la necesidad de añadir fibras adicionales. Tanto la técnica de multiplexación por división de longitud de onda o (Wavelength Division Multiplexing, conocida por sus siglas en inglés: WDM), como la técnica de Multiplexor/ Demultiplexor (Multiplexer/ De-Multiplexer, conocida por sus siglas en inglés: Mux/DeMux ) son uno de los aspectos más destacables de los sistemas WDM. Usted fácilmente podrá darse cuenta de que hay muchos puertos con tecnología Mux/Demux en los páneles 1U y, por consiguiente, podría ser confuso si usted no distingue algunas de las características más importantes. ¿Sabe cuáles son los puertos? ¿o sabe para qué se necesitan en un equipo? Si no sabe las respuestas, está bien. A continuación, le ofrecemos una breve descripción que podría ser de utilidad.

Los puertos que no pueden faltar en el sistema DWDM MUX/DEMUX

La función básica del sistema DWDM MUX DEMUX es la de combinar la velocidad de datos de diferentes longitudes de onda en el mismo cable de fibra con el fin de aumentar la capacidad de la red. Así las cosas, es imprescindible disponer de canales de fibra que soporten diferentes longitudes de onda, y de puertos para conectar los sistemas WDM MUX/DEMUX.

Puerto de canal

El sistema DWDM usa un rango de longitud de onda que oscila entre 1470nm y 1625nm y generalmente cuenta con un espaciado entre canales de 0,8nm (100GHz) o 0,4nm (50GHz). Los sistemas DWDM MUX DEMUX pueden soportar una mayor cantidad de longitudes de onda en comparación con los sistemas CWDM MUX DEMUX. En el sistema DWDM MUX DEMUX se consiguen entre 4 y 96 canales ópticos.

Puertos

Hay dos tipos de puertos disponibles para el sistema DWDM MUX DEMUX. El primero es el puerto de fibra doble, y el segundo es el puerto de fibra única. Dependiendo de las aplicaciones que se requieran, se podrá elegir el tipo de puerto más conveniente. Por ejemplo, si se tiene en cuenta la variable de longitud de onda, usted notará que el sistema WDM MUX DEMUX de un puerto de fibra única varía completamente en relación con el sistema WDM MUX DEMUX de un puerto de fibra doble.

El sistema MUX/DEMUX de doble fibra emplea la misma longitud de onda en la transmisión bidireccional. Esto quiere decir que la conexión de transmisión (TX) y la conexión de recepción (RX) en cada uno de los canales dobles posee la misma longitud de onda. Los WDM MUX/DEMUXs con puertos dobles instalados en los dos extremos de la red podrían ser los mismos.

En el sistema WDM MUX DEMUX de fibra única, todas las longitudes de onda fluyen en una sola dirección. Los puertos de conexión de transmisión (TX) y de recepción (RX) de cada uno de los canales dobles poseen dos longitudes de onda diferentes. En la imágen de arriba se muestra un panel frontal de sistema DWDM MUX DEMUX de 8 canales de fibra única. El puerto de transmisión y el puerto de recepción poseen diferentes longitudes de onda. Si usted opta por un sistema WDM MUX DEMUX de fibra única para una parte de su red, usted puede elegir un sistema WDM MUX DEMUX de fibra única que posea las mismas longitudes de onda y que, a su vez, cuente con el puerto opuesto para cada conexión TX y RX en cada canal doble.

Acoplamiento de otros puertos en el sistema DWDM MUX/DEMUX

Aparte de los canales y de los puertos que describimos con anterioridad, el sistema WDM MUX DEMUX también se puede implementar con otros puertos que aportan incluso más beneficios a la red WDM existente. A continuación, explicaremos en que consisten los puertos de acoplamiento especiales que se añaden a menudo al sistema DWDM MUX DEMUX.

Puerto de expansión

Un puerto de expansión agregado al sistema WDM MUX DEMUX es de gran utilidad. En los sistemas DWDM, existe un tipo de puerto de expansión que se utiliza para actualizar, y se le conoce como puerto de actualización; éste cumple con la función de añadir, soltar o pasar a través de la banda C por encima de los canales DWDM que no estén en uso; en otras palabras, sólo por los canales que se alojan en la banda de 1530 a 1565 nm. Puede que el sistema DWDM también cuente con otro tipo de puerto de expansión, conocido como puerto “express”; éste se usa para los canales adicionales que se encuentran fuera de la banda C, como la mayoría de los canales CWDM.

Puerto de 1310nm y Puerto de 1550nm

Puerto de 1310nm y Puerto de 1550nm Los puertos con capacidad de 1310nm y de 1550nm poseen las longitudes de onda de un sistema WDM. ¿Por qué estas dos longitudes de onda son importantes? Como dato general, muchas de las señales de fibra óptica se transmiten a 1310nm y 1550nm y la mayoría de los transceptores de fibra óptica soportan largas distancias gracias a estas dos longitudes de onda. Sin embargo, el puerto estándar en un sistema WDM MUX/DEMUX sólo puede conectarse a los transceptores de fibra óptica que estén codificados por colores tales como, DWDM y SFP/SFP+. Como resultado del diseño especial de los puertos 1310nm y 1550nm, la señal que corre a través de los transceptores de fibra óptica ordinarios se combina con otras longitudes de onda CWDM.

Tenga en cuenta que el sistema DWDM MUX DEMUX sólo puede agregar un puerto especial de 1310nm.

Puerto de monitorización

Muchos técnicos optarán por agregar un puerto de monitorización en el sistema DWDM MUX DEMUX con el fin de conseguir una óptima gestión y monitereo de la red. Si usted decide eligir un puerto de fibra única WDM MUX/DEMUX, sería bueno que el puerto de monitorización que escoja sea un puerto de fibra óptica simplex. Para el caso de la monitorización de un sistema WDM MUX/DEMUX de doble fibra, usted tiene dos posibles opciones. La primera opción consiste en añadir un puerto de monitorización dúplex para lograr la monitorización de toda la red. La segunda opción consiste en simplemente añadir un puerto simplex para la monitorización MUX o DEMUX.

Solución WDM DWDM de FS.com

Los puertos de uso común en los sistemas WDM Mux/DeMux funcionan con diferentes aplicaciones. Cada uno de los dispositivos cuenta con un puerto común, pero es posible que no cuente con algunos o con ningúno de los siguientes puertos: puerto para actualización, puerto “express”, puerto de 1310 nm, puerto de 1550 nm y puerto de monitorización. Los anteriores puertos son adicionales; es decir, se consideran como un servicio especial. Recuerde que es posible personalizar su sistema con estos puertos para que logre conformar un sistema que se ajuste a sus necesidades. Para mayor información, por favor póngase en contacto a través de nuestro correo electrónico: sales@fs.com.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k