Español

Desbloqueando el éxito con DCI: Una guía completa para la interconexión de centros de datos

Actualizado el 20 de octubre de 2023 por
154

Los centros de datos están creciendo a un ritmo sin precedentes. Ya hay 7,500 en todo el mundo, así que es probable que tu empresa posea o esté conectada a uno o más. Estos centros de datos no son islas, se conectan entre sí utilizando la tecnología de interconexión de centros de datos (DCI). Para obtener más información sobre la interconexión de centros de datos de FS, visita nuestro sitio web.

¿Qué es la interconexión de centros de datos?

La interconexión de centros de datos (DCI) se refiere a la infraestructura de red y los servicios que conectan múltiples centros de datos, permitiendo una comunicación fluida, replicación de datos y compartición de recursos en ubicaciones distribuidas. En el panorama digital actual, las empresas suelen operar múltiples centros de datos para garantizar redundancia, recuperación ante desastres y presencia regional. La interconexión de centros de datos juega un papel crucial en establecer conexiones de alta velocidad, seguras y fiables entre estos centros de datos geográficamente dispersos. La interconexión de centros de datos permite a las empresas crear una infraestructura cohesiva e interconectada que respalda sus aplicaciones y servicios críticos. Permite la transferencia eficiente de datos, cargas de trabajo y recursos entre centros de datos, garantizando un rendimiento óptimo, escalabilidad y flexibilidad. Al conectar sin problemas los centros de datos, las empresas pueden lograr una mayor disponibilidad, una mejor replicación de datos y una gestión simplificada de su infraestructura distribuida.

DCI-1

Esenciales de la interconexión de centros de datos

Los centros de datos necesitan comunicarse entre sí, para compartir datos y contenido y proporcionar copias de seguridad para redundancia. Afortunadamente, la tecnología DCI permite el transporte de elementos importantes a cualquier distancia. Esto incluye tanto dentro de una ciudad como a través de los océanos Pacífico o Atlántico. Los datos pueden ser transportados a través de conexiones simples de punto a punto, redes más robustas basadas en ROADM, o sistemas de línea abierta que soportan interfaces de transporte provenientes de múltiples proveedores.

DCI-2

Opciones de interconexión de centros de datos

  • Las interconexiones de centros de datos (DCIs) permiten la conexión entre centros de datos, ya sea que estén ubicados en proximidad cercana o separados por largas distancias. Las organizaciones pueden utilizar diferentes aplicaciones para establecer conexiones rápidas y confiables utilizando interfaces Ethernet u ópticas, facilitadas por servicios de fibra dedicada o longitud de onda.

  • Data center interconnects (DCIs) enable the connection between data centers, whether they are located in close proximity or separated by long distances. Organizations can utilize various applications to establish fast and reliable connections using Ethernet or optical interfaces, which are facilitated by dedicated fiber or wavelength services.

  • Un DCI requiere un enlace WAN de alta velocidad, que incluye MPLS, Ethernet y servicio de LAN privada virtual (VPLS). Ethernet metropolitano es una opción para conectar centros de datos dentro de un entorno urbano. Cada opción ofrece un ancho de banda alto, baja latencia y acceso de capa 2 o capa 3 entre centros de datos.

  • Las empresas pueden utilizar dispositivos de optimización de WAN en cada dispositivo. Esto mejorará la transferencia de datos y reducirá el tráfico de red. Como resultado, también mejorará la infraestructura general del centro de datos. Otra opción es utilizar la tecnología de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM) para extender la conexión de larga distancia entre centros de datos ubicados muy alejados.

Desafíos clave para las redes DCI

  • Distancia: Las aplicaciones DCI pueden variar considerablemente en tamaño y alcance. Los centros de datos pueden estar dispersos en un área metropolitana, en todo un país o en todo el mundo. Tener suficiente rendimiento para interconectarlos mientras se transportan la mayor cantidad de datos a la mayor distancia es fundamental. La tecnología coherente optimizada para el rendimiento puede transportar más capacidad a cualquier distancia, ofreciendo interfaces programables con baudios seleccionables y diferentes esquemas de modulación para ajustar la capacidad según la aplicación.

  • Capacidad: Los centros de datos almacenan y entregan los datos que requieren las aplicaciones. Los enrutadores están migrando de servicios de 100GbE a velocidades más altas de 400GbE. El chasis de FS soporta una transmisión de gran capacidad de 400G-6.4T para manejar estas crecientes demandas de ancho de banda, proporcionando conexiones confiables y de alta capacidad.

  • Seguridad: La información sensible se almacena frecuentemente en los centros de datos. Las transacciones financieras, los registros de personal y otros datos corporativos son todos cruciales y a menudo altamente confidenciales. Como resultado, la interconexión de centros de datos debe ser confiable, segura e incluso encriptada para evitar brechas costosas y pérdidas de datos.

  • Operaciones: Minimizar el trabajo, la complejidad, la lentitud y los errores que surgen de las operaciones manuales para la puesta en marcha, aprovisionamiento y gestión de la red DCI es un imperativo operativo. Las plataformas de redes ópticas diseñadas y construidas específicamente para aplicaciones de DCI pueden ser gestionadas a través de interfaces abiertas o de aprovisionamiento táctil cero o plataformas de software de gestión de ciclo de vida completo, brindando a los operadores de red la flexibilidad para gestionar la red DCI de la manera que deseen.

    DCI-3

Las ventajas de DCI para las redes empresariales

  • Conexión de contenido más rápida: Ya sea en el área metropolitana o en largas distancias, puedes garantizar que tu red esté lista para interconectar rápidamente las demandas de ancho de banda elevadas, aplicaciones y clientes. La interconexión de centros de datos proporciona una conexión directa de alta velocidad entre tus datos/servidores, clientes y proveedores de la nube.

  • Escalabilidad rápida: Escala rápidamente para satisfacer las crecientes necesidades de ancho de banda de las aplicaciones en la nube más exigentes y los servicios de datos. Elimina la saturación de capacidad e interconecta de manera flexible tus instalaciones, o conecta las ubicaciones de tus centros de datos con una variedad de centros de datos de varios inquilinos y proveedores de la nube.

  • Más fácil de operar: Las nuevas soluciones de DCI son más fáciles de usar que nunca. Una planificación sencilla, pedidos rápidos y entrega rápida reducirán los costos operativos y acelerarán la velocidad de ejecución. Simplifica las operaciones y el rendimiento empresarial y simplifica la experiencia de tus clientes.

  • Puesta en marcha más rápida de los servicios: Pon en marcha nuevos proyectos y comienza a generar ingresos más rápido que nunca. La entrega rápida con puesta en marcha rápida y gestión intuitiva significa que puedes construir nuevos sistemas de entrega de contenido o proporcionar nuevos servicios a clientes empresariales en tiempo récord. Mientras tanto, tendrás operaciones simplificadas, mejor rendimiento empresarial y una mejor experiencia del cliente.

  • Menores costos operativos: Los diseños optimizados con bajo consumo de energía y huellas compactas reducen los costos de electricidad, refrigeración y bienes raíces. La arquitectura de producto simple también ayuda a reducir los costos de gestión, repuestos, licencias y capacitación.

Conclusión

Para la mayoría de las empresas, la información es el negocio: debe almacenarse, protegerse y ser fácilmente accesible. La interconexión de centros de datos es fundamental para proporcionar acceso a aplicaciones y servicios en la nube y mejorar las experiencias de usuario y cliente. Las soluciones de interconexión de centros de datos te ayudan a lograr todo esto, al mismo tiempo que obtienes eficiencias y reduces costos. FS puede ayudarte a conectar centros de datos independientemente de su distancia, ya sea que estén al otro lado de la calle en la misma región metropolitana o en otro continente.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k