Español

La solución para centro de datos de FS ayuda a una institución de investigación a lograr la transformación digital

"Si busca un proveedor de productos de red competente y fiable, FS es la empresa que no puede ignorar. No sólo he podido comprobar la rapidez de su servicio de entrega, sino que también me he beneficiado de su amplia garantía de servicio. FS es más que un simple proveedor, es un socio fiable y digno de confianza". - Alessandro (Administrador de TI)

El cliente es una institución de investigación, establecida en Roma en 1913, especializada en el estudio del Renacimiento y el Barroco, con el deseo de presentar al mundo el rico y variado patrimonio cultural de estos periodos. En esta era de internet, la mejora de la eficiencia del trabajo y la transformación digital son cada vez más importantes, por ello el cliente encontró a FS. La solución de centro de datos proporcionada por FS resolvió con éxito el cuello de botella de rendimiento de la red del cliente y los problemas de escasez de energía, y mejoró significativamente la estabilidad de la red.

Necesidades y desafíos del cliente

Como organización de investigación profesional, el cliente necesitaba una red de alta velocidad, estable y fiable para su trabajo diario. Las redes que utilizaban sufrían frecuentes caídas de conexión, congestión de red y pérdida de datos, lo que dificultaba el flujo de trabajo normal. También buscaban una supervisión de la red en tiempo real para solucionar rápidamente posibles problemas y mejorar el rendimiento y la fiabilidad de la red. Debido a estos problemas, el instituto de investigación necesitaba urgentemente actualizar la red de su centro de datos. Mientras trabajaba con otro proveedor de TI muy conocido en el sector, el cliente detectó retrasos significativos en el rendimiento de los equipos del proveedor, lo que motivó la decisión del cliente de recurrir a FS en busca de una solución.

La solución

FS proporcionó al cliente un servicio y soluciones de máxima calidad. Desde el análisis de los requisitos hasta el diseño de la solución, pasando por la entrega final del producto, esto permite que los proyectos del cliente lleguen con al menos seis meses de antelación. La solución de FS ha mejorado enormemente la capacidad de red del instituto de investigación, y el cliente también ha conseguido mayores resultados en sus investigaciones científicas.

Potenciación del AP Wi-Fi 6 con la actualización S5860-24XB-U

Después de que el cliente sustituyera todos los dispositivos inalámbricos por Wi-Fi 6, los dispositivos conectados al AP siguen teniendo un enlace de 1000M. El grave impacto de la transmisión por cable en el rendimiento de la transmisión inalámbrica ha provocado un cuello de botella en el rendimiento del negocio del cliente. Cuando el servicio al cliente estaba en hora punta, el suministro de energía requerido por el AP también aumentaba drásticamente. Debido al insuficiente rendimiento de la fuente de alimentación POE, se produjo un gran número de desconexiones de la red.

Basándose en estos antecedentes, FS recomendó al cliente el switch S5860-24XB-U. Los puertos del S5860-24XB-U admiten múltiples velocidades, que coinciden con las distintas velocidades de los AP en el entorno del cliente. Además, un solo puerto del S5860-24XB-U admite una fuente de alimentación máxima de 90 W, lo que no hará que el dispositivo se desconecte debido a un aumento repentino de la potencia del AP en el emplazamiento del cliente. Al supervisar el uso posterior del cliente, el switch ha contribuido a mejorar significativamente el rendimiento de la red inalámbrica del cliente. Al mismo tiempo, se ha garantizado el rendimiento de la alimentación POE del switch y también se ha mejorado notablemente la estabilidad del AP, que no se desconectaría.

Wi-Fi 6

Actualización del enlace ascendente para una interrupción cero del servicio

Según los comentarios del cliente, sufrían frecuentes cortes de red durante los periodos de máxima actividad, lo que impedía a los empleados acceder a sus sistemas internos ERP y NAS. Tras realizar una inspección de la red, los ingenieros de FS descubrieron que la causa principal del problema era un ancho de banda de enlace ascendente insuficiente. Para solucionar el problema, dimos prioridad al switch N8560-48BC, que cuenta con puertos de 25 G, en el diseño de nuestra solución. Al conectar la interfaz de enlace ascendente del switch de capa de acceso S5860-24XB-U al N8560-48BC, pudimos aumentar la velocidad de enlace ascendente original de 10G a 25G. Tras la implantación del proyecto, la supervisión del tráfico indicó que el tráfico congestionado de antes podía reenviarse sin bloquear el enlace actual de 25G, lo que eliminó cualquier interrupción de la actividad. Desde que se implantó esta solución, los empleados no han vuelto a tener retrasos ni problemas de conectividad al acceder a sus sistemas ERP y NAS.

solución

Airware ayuda a los clientes a visualizar sus redes

En las redes anteriores, una vez que se interrumpía la señal inalámbrica o se desconectaba el AP en la institución de investigación del cliente, éste tardaba mucho tiempo en solucionar el problema del dispositivo específico defectuoso. Afortunadamente, el software de gestión de redes inalámbricas FS Airware dispone de optimización inteligente de la red, diagnóstico inteligente y otras funciones, que pueden optimizar automáticamente la red inalámbrica del cliente para garantizar que la red se encuentre en un estado óptimo a tiempo real. Además, cuando se produzca un fallo como la desconexión de un AP en la red del cliente, airware tomará la iniciativa de informar al cliente, para que éste pueda encontrar el punto problemático a la primera. Desde el descubrimiento pasivo de fallos hasta el descubrimiento activo de fallos, ha ayudado a los clientes a acortar enormemente el tiempo de resolución de problemas y agilizar la resolución de estos.

FS Airware

Beneficios

Durante todo el proceso de servicio, FS respondió rápidamente a las necesidades urgentes de los clientes, proporcionó soluciones de red inteligentes y ayudó a los clientes a resolver problemas como cuellos de botella en el rendimiento y suministro insuficiente de energía en la red. Una vez mejoradas eficazmente la velocidad de transmisión y la estabilidad de la red, también se ha garantizado eficazmente el trabajo diario de las instituciones de investigación. Por otra parte, el software de gestión Airware proporcionado por FS puede descubrir con precisión los fallos de la red y avisar de ellos, mejorando aún más la eficacia de la gestión y el mantenimiento de las instituciones de investigación. FS siempre se ha comprometido a proporcionar a los clientes servicios rápidos y eficaces, y a mejorar constantemente la fiabilidad y la inteligencia de las soluciones para hacer frente a entornos de red complejos y cambiantes.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k