Español

Compatibilidad garantizada para FS transceptor de fibra

Actualizado el 20 de abril de 2020 por
2.1k

Cuando compramos módulo transceptor de terceros, los clientes se preocupan mucho por la compatibilidad de transceptor óptico. FS, un proveedor profesional de los productos de comunicación óptica, establece procedimientos y estándares de prueba estrictos para garantizar la compatibilidad y el rendimiento de todos los transceptores ópticos de FS. FS módulos compatibles, transceptores del FS estándar y FS box están diseñados para satisfacer diferentes requisitos de compatibilidad.

 

¿Compatibilidad, por qué es muy importante para transceptor óptico?

Algunos gigantes de comunicación óptica como Cisco y HP encriptan sus dispositivos, por este motivo, sus dispositivos tienen altos requisitos para compatibilidad de transceptor. Esto significa que Cisco transceptor no puede utilizar en los dispositivos HP, y viceversa. Estos módulos originales a menudo tienen un precio más alto que los módulos de terceros. Los módulos de terceros ahora se han adoptado ampliamente en centros de datos, redes empresariales o de campus, etc. Debido a que pueden ser compatibles con los dispositivos de la marca original y proporcionar el mismo rendimiento que los transceptores ópticos originales, pero cuestan menos. Debido a los altos requisitos de compatibilidad de los dispositivos de la marca original, garantizar la compatibilidad del transceptor de terceros con los dispositivos es muy esencial tanto para los proveedores de terceros como para los usuarios.

 

Solución de compatibilidad de transceptores FS

FS utiliza transceptores compatibles con la marca y transceptores estándar para resolver problemas de compatibilidad para satisfacer las demandas de diferentes clientes.

Módulos transceptores ópticos compatibles con la marca

Los transceptores de FS son compatibles con 200 proveedores principales como Cisco, Juniper, IBM, Arista, etc. En FS, establecemos una serie de procedimientos de prueba que incluyen diagnóstico de especificaciones OEM, prueba de funcionalidad y verificación de interoperabilidad para garantizar la compatibilidad del transceptor. También creamos un centro de garantía de compatibilidad para probar los transceptores compatibles en una situación del mundo real. (Ver más sobre la prueba de compatibilidad FS)

Compatibility test.jpg

Módulos transceptores de FS estándar

Los módulos compatibles con el FS estándar pueden funcionar bien en los dispositivos que no tienen requisitos estrictos de compatibilidad. Por ejemplo, los conmutadores de red de F5 son compatibles con los transceptores estándar. Estas marcas no implementan la política de bloqueo del proveedor ni encriptan sus dispositivos.

 

FS Box ofrece una solución de módulo transceptor de talla única para todos

FS box está diseñada para resolver las necesidades de compatibilidad en tiempo real y actualizar el firmware del transceptor en el centro de datos. Este producto ofrece tres interfaces para módulos SFP/SFP+, XFP y QSFP+/QSFP28, así como cables DAC/AOC. Los usuarios tienen acceso a configuraciones de módulos de más de 200 marcas como Cisco, Juniper, Arista y otros servicios de reprogramación personalizados. La codificación se puede realizar en la plataforma en línea instantánea fsbox.com con una interfaz intuitiva basada en la web. Con FS box, los clientes pueden disfrutar de funciones como la codificación por lotes, el diagnóstico de codificación, etc.

 

Preguntas frecuentes

¿Hay alguna diferencia entre los módulos de terceros y los originales?

No hay una gran diferencia entre los transceptores originales y de terceros. Porque todos los módulos transceptores se producen en base al MSA (acuerdo de múltiples fuentes). La única diferencia es que la ID del proveedor en la EEPROM se restablece al sistema que posee el proveedor. Esto significa que los módulos conectados deben tener los códigos EEPROM correspondientes que pueden funcionar con los dispositivos de los proveedores OEM. FS utiliza los mismos códigos de software que los proveedores originales para garantizar que los transceptores FS sean compatibles con los dispositivos de la marca original.

Problemas de compatibilidad de transceptores

Al enfrentar cualquier compatibilidad de transceptor con un dispositivo de marca, puede verificar:

  • Verifica si el transceptor está en el puerto correcto del dispositivo. Algunos transceptores comparten el mismo tamaño, como los módulos SFP y SFP +. El módulo SFP puede encajar perfectamente en un puerto SFP + y viceversa. Sin embargo, la conexión puede sufrir una tasa de transmisión reducida o incluso no puede funcionar. La velocidad de transmisión se bloqueará a 1 Gbps cuando un módulo SFP esté conectado a un puerto SFP +. Es posible que esta conexión no ofrezca resultados, porque algunos puertos de conmutador 10G no pueden manejar 1Gbps automáticamente, pero requieren una configuración manual para entregar 1Gbps.

  • Asegúrate de que las longitudes de onda de los transceptores coincidan en cada extremo. Los datos o la señal generalmente se entregan de un extremo a otro. Por ejemplo, un transceptor 40G con una longitud de onda de 850 nm convierte las señales eléctricas a ópticas. El láser dentro del módulo QSFP + transmite luz al otro lado a través de cables de fibra. Para garantizar que otro transceptor óptico de 40G en el otro extremo pueda lidiar con esto, debe ser uno de 850 nm. Un transceptor de 850 nm no puede funcionar con un transceptor de 1310 nm. Tenga en cuenta que el modo de trabajo de los módulos ópticos en cada extremo también debe coincidir. El transceptor full-duplex debe emparejarse con otro transceptor full-duplex. Si un módulo full-duplex funciona con uno half-duplex, la transmisión no está disponible.

  • Usa los cables de fibra correctos. Los módulos transceptores en cada extremo deben usar los mismos tipos de cable de fibra en cada extremo. Por ejemplo, si hay dos módulos 40G QSFP + LR4 compatibles con Cisco en cada lado para un enlace de larga distancia (aproximadamente 5 km), se utilizan principalmente fibras monomodo. Las fibras multimodo generalmente se implementan con módulos de corta distancia como QSFP + SR4 para completar un enlace corto (aproximadamente 100m - 500m). Por lo tanto, asegúrese de que los transceptores ópticos en cada extremo utilicen el tipo de fibra correcto.

¿Cómo acceder a la matriz de compatibilidad del transceptor de los switches FS?

Primero, ingresa a la página del producto del switch de red. La siguiente figura muestra el acceso para la matriz de compatibilidad de transceptores FS del switch S3900-48T4S Gigabit. Haz clic en la sección Descargar. El archivo S3900 Series Switches Transceiver Modules Guide está aquí.

S3900 Switch Transcevier Module Guide.jpg

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k