Español
Versión española:
¡Logra un notable cambio en 3 años! La planificación inteligente hace 3 años significa que nuestro servidor que ejecuta #freenas de @ixsystems ha podido crecer con nosotros y manejar nuestras necesidades de almacenamiento. Cómo una companía de producción de vídeos con 6 editores editando 4K y 8K #redraw footage, Incluso actulizamos la capacidad de la red a 80G al agregar conexiones de fibra duales de 40G desde nuestro switch 10G @ fs.com_inc al servidor.
Shoutout to @allsystemscabling for the awesome work wiring our new office and server room in @bishopranch !
¡Logra un notable cambio en 3 años! La planificación inteligente hace 3 años significa que nuestro servidor que ejecuta #freenas de @ixsystems ha podido crecer con nosotros y manejar nuestras necesidades de almacenamiento. Cómo una companía de producción de vídeos con 6 editores editando 4K y 8K #redraw footage, Incluso actulizamos la capacidad de la red a 80G al agregar conexiones de fibra duales de 40G desde nuestro switch 10G @ fs.com_inc al servidor.
¡Gracias a @allsystemscabling por el increíble trabajo de cableado de nuestra nueva oficina y sala de servidores en @bishopranch!
Crazy what a difference 3 years can make! Smart planning 3 years ago means that our server running #freenas from @ixsystems has been able to grow with us and handle our storage needs. As a video production company with 6 editors editing 4K and 8K #redraw footage, we even increased network capacity to 80G by adding dual 40G fiber connections from our 10G @fs.com_inc switch to the server.
Shoutout to @allsystemscabling for the awesome work wiring our new office and server room in @bishopranch !
También podría interesarte
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
523
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021