Italia

Quanto ne Sapete di Splitter PLC?

Aggiornato il 26 Mar 2024 by
1.2k

FS PLC Splitter

Cos'è lo Splitter PLC?

Lo splitter PLC, chiamato anche splitter a guida d'onda planare, è un dispositivo utilizzato per dividere uno o due fasci di luce in più fasci di luce in modo uniforme o per combinare più fasci di luce in uno o due fasci di luce. Si tratta di un dispositivo ottico passivo con molti terminali di ingresso e uscita, applicabile in particolare ai PON (EPON, GPON, BPON, FTTX, ecc.) per collegare l'MDF (main distribution frame) e le apparecchiature terminali e per diramare il segnale ottico.

Lo splitter PLC offre una soluzione di distribuzione della luce a basso costo con elevata stabilità e affidabilità. Gli splitter PLC possono offrire un rapporto di divisione fino a 1x64, che è generalmente superiore a quello degli splitter FBT, un altro tipo comune di splitter ottico. Per saperne di più su questi due tipi di splitter ottici: Splitter FBT vs. Splitter PLC: Qual è la differenza?

Tecnologia di Produzione degli Splitter PLC

Lo splitter PLC si basa sulla tecnologia dei semiconduttori. Come indica il nome, gli splitter PLC sono prodotti con la tecnologia dei circuiti a guida d'onda planare. Il design dello splitter PLC è costituito da un chip PLC ottico e da diversi array ottici a seconda del rapporto di uscita. Gli array ottici sono accoppiati su entrambe le estremità del chip PLC splitter.

PLC splitter design consists of PLC splitter chip and fiber arrays.

Figura 1: Progetto di Splitter PLC

 

Il chip PLC è un componente chiave di uno splitter PLC in fibra. È disponibile nei rapporti di divisione 1xN (N=2, 4, 8, 16, 32, 64) e 2xN (N=2, 4, 8, 16, 32, 64). La figura seguente mostra il design tipico di un chip splitter PLC 1x8.

PLC splitter

Figura 2: Progettazione di un Chip Splitter PLC 1x8

 

Classificazioni degli Splitter PLC

Gli splitter in fibra ottica PLC possono essere classificati in base al chip di splitter PLC utilizzato, ovvero esistono splitter PLC 1xN e 2xN, come splitter 1x4, splitter 1x8, splitter 1x16, splitter 2x32, splitter PLC 2x64, ecc. Gli utenti possono scegliere numeri di ingresso e di uscita diversi a seconda delle condizioni dell'abbonato o della lunghezza del cavo. Inoltre, gli splitter PLC possono essere classificati in base a diversi pacchetti per soddisfare le esigenze dei clienti in vari scenari, tra cui splitter PLC di piccole dimensioni che devono essere utilizzati nelle morsettiere e splitter PLC di grandi dimensioni montati su rack che possono essere installati in rack. There are five types of PLC splitters in the market: Bare Fiber Optical Splitter, Blockless Fiber Splitter, ABS Splitter, LGX Splitter, and Rack-Mount Splitter. For more information: Quanti tipi di splitter in fibra ottica esistono?

 

Come Funziona lo Splitter PLC nella Rete PON?

Nelle reti ottiche passive (PON), uno splitter PLC è ampiamente installato tra il terminale di linea ottica (OLT) PON e i terminali/unità di rete ottica (ONT/ONU) che l'OLT serve. Il singolo collegamento in fibra proveniente dal Central Office (CO) OLT è collegato all'ingresso di uno splitter e viene suddiviso in un determinato numero di fibre in uscita dallo splitter. Il numero di uscite del modulo PLC determina il numero di split.

Gli splitter PLC possono essere utilizzati in un'architettura PON centralizzata o distribuita. In un'architettura PON centralizzata, spesso si utilizza uno splitter PLC 1x32 nell'ufficio centrale. In un'architettura PON distribuita, uno splitter PLC 1x4 è dapprima collegato direttamente a una porta OLT nell'ufficio centrale, quindi ciascuna delle quattro fibre viene instradata verso un terminale esterno dell'impianto/una scatola chiusa che ospita uno splitter PLC 1x8/1x4. Per informazioni più dettagliate, visitate Splitter di Fibra: Splitting Centralizzato vs Splitting Distribuito.

PLC splitter in PON networks

Figura 3: Applicazioni degli Splitter PLC

 

Conclusione

Con la continua crescita della domanda di una maggiore larghezza di banda, le società di telecomunicazioni si affidano alla rete PON e hanno bisogno di splitter PLC affidabili per fornire collegamenti in fibra ottica a un numero crescente di utenti. Gli splitter PLC consentono a una singola interfaccia di rete PON di essere utilizzata da più utenti, massimizzando la capacità di utilizzo di una rete in fibra, offrendo la soluzione migliore per i costruttori di reti.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza