Bedrohungen und Lösungen für Netzwerksicherheit im Rechenzentrum
Die Sicherheit von Rechenzentren umfasst die physische und die virtuelle Sicherheit. Die virtuelle Sicherheit des Rechenzentrums ist die eigentliche Sicherheit des Netzwerks des Rechenzentrums und bezieht sich auf die verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden, um die betriebliche Agilität der Infrastruktur und der Daten aufrechtzuerhalten. Die Bedrohungen für die Netzwerksicherheit von Rechenzentren nehmen immer mehr zu und Unternehmen müssen Gegenmaßnahmen finden, um sensible Informationen zu schützen und Datenschwachstellen zu vermeiden. Wir werden die Cyberangriffe auf Rechenzentren und die entsprechenden Lösungen erörtern.
Was sind die Hauptbedrohungen für Netzwerke in Rechenzentren?
Das Rechenzentrumsnetzwerk ist der wertvollste und sichtbarste Vermögenswert von Speicherunternehmen, während die Netzwerke, DNS-, Datenbank- und E-Mail-Server des Rechenzentrums zur Zielscheibe Nummer eins für Cyberkriminelle, Hacktivisten und staatlich unterstützte Angreifer geworden sind. Unabhängig davon, was die Angreifer bezwecken und ob sie finanzielle Gewinne, Wettbewerbsinformationen oder einen schlechten Ruf anstreben, nutzen sie eine Reihe von Cybertechnologie-Waffen, um Rechenzentren anzugreifen. Im Folgenden werden die fünf wichtigsten Bedrohungen für Rechenzentrumsnetzwerke aufgeführt.
DDoS-Angriff
Server sind Hauptziele von DDoS-Angriffen, die darauf abzielen, wichtige Internetdienste zu stören und zu deaktivieren. Die Verfügbarkeit von Diensten ist entscheidend für ein positives Kundenerlebnis. DDoS-Angriffe können jedoch die Verfügbarkeit direkt bedrohen und zu Umsatz-, Kunden- und Reputationsverlusten führen. Von 2011 bis 2013 ist die durchschnittliche Größe von DDoS-Angriffen von 4,7 Gbit/s auf 10 Gbit/s angestiegen. Schlimmer noch: Auch die durchschnittliche Anzahl der Pakete pro Sekunde bei einem typischen DDoS-Angriff ist sprunghaft angestiegen. Dies beweist, dass die rasche Zunahme von DDoS-Angriffen ausreicht, um die meisten Standard-Netzwerkgeräte außer Betrieb zu setzen. Angreifer können das Ausmaß und die Intensität von DDoS-Angriffen vor allem durch die Ausnutzung von Web-, DNS- und NTP-Servern verstärken, weshalb Unternehmen ihr Netzwerk jederzeit gut überwachen müssen.
Angriff auf Webanwendungen
Webanwendungen sind anfällig für eine Reihe von Angriffen wie SQL-Injection, Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery usw. Angreifer versuchen in Anwendungen einzudringen und Daten zu stehlen, um daraus Profit zu schlagen, was zu Schwachstellen in den Daten von Unternehmen führt. Laut dem Trustwave Global Security Report 2015 haben oder hatten etwa 98 % der Anwendungen Schwachstellen. Angreifer nehmen zunehmend verwundbare Webserver ins Visier und installieren bösartigen Code, um sie zu einer Quelle für DDoS-Angriffe zu machen. Unternehmen benötigen proaktive Abwehrmaßnahmen, um Webangriffe zu stoppen und Datenschwachstellen „virtuell zu patchen“.
DNS-Angriff
Auch die DNS-Infrastruktur ist anfällig für DDoS-Angriffe oder andere Bedrohungen. Sie wird aus zwei Gründen zum Ziel von Cyberangriffen auf Rechenzentren: Erstens können Angreifer Internetnutzer am Zugriff auf das Internet hindern, indem sie DNS-Server auf verschiedene Weise offline schalten. Wenn ein Angreifer die DNS-Server eines Internetdienstanbieters deaktiviert, kann er alles blockieren, was der Internetdienstanbieter für Nutzer und Internetdienste arbeitet. Zweitens können Angreifer auch DDoS-Angriffe verstärken, indem sie DNS-Server ausnutzen. Die Angreifer fälschen die IP-Adressen ihrer eigentlichen Ziele und weisen DNS-Server an, viele DNS-Server rekursiv abzufragen oder eine Flut von Antworten an die Opfer zu senden. Auf diese Weise kann der DNS-Server den DNS-Verkehr im Netz des Opfers direkt kontrollieren. Selbst wenn der DNS-Server nicht das eigentliche Ziel der Angreifer ist, verursachen DNS-Reflection-Angriffe dennoch Ausfallzeiten und Ausfälle im Rechenzentrum.
Ausnutzung des SSL-Blindspots
Viele Anwendungen unterstützen SSL, jedoch ist überraschend, dass die SSL-Verschlüsselung auch ein Weg ist, den Angreifer für das Eindringen in das Netzwerk ausnutzen können. Obwohl der SSL-Verkehr von Firewalls, Intrusion-Prevention- und Threat-Prevention-Produkten usw. entschlüsselt wird, gibt es einige Sicherheitsimplikationen für Datenschwachstellen, da diese Produkte nicht mit der wachsenden Nachfrage nach SSL-Verschlüsselung Schritt halten können. So erfordert beispielsweise die Umstellung von 1024-Bit- auf 2048-Bit-SSL-Schlüssel etwa die 6,3-fache Verarbeitungsleistung für die Entschlüsselung. Dieser Fall zeigt, dass Sicherheitsanwendungen allmählich unter den Entschlüsselungsanforderungen zunehmender Schlüssellängen von SSL-Zertifikaten zusammenbrechen. Aus diesem Grund können Angreifer diese Verteidigungslücke leicht für ein Eindringen ausnutzen.
Authentifizierungsangriffe
Anwendungen verwenden häufig die Authentifizierung, um Benutzer zu authentifizieren, so dass die Eigentümer der Anwendung den Zugriff auf autorisierte Benutzer beschränken können. Aus Bequemlichkeit führen viele Benutzer jedoch nur eine einzige Authentifizierung durch. Dies macht es Angreifern leicht, Tools zum Knacken von Kennwörtern zu verwenden, um diese mit roher Gewalt zu knacken. Hacker knacken Listen mit gestohlenen Kennwörtern und sogar Kennwort-Hashes und verwenden sie, um in andere Online-Konten einzudringen. Aus diesem Grund verwalten Unternehmen die Authentifizierungsdienste zentral und verhindern, dass Benutzer wiederholt erfolglose Anmeldeversuche unternehmen.
Virtuelle Sicherheitslösungen für Rechenzentren
Schutzmaßnahmen für die Netzwerksicherheit im Rechenzentrum sind unabdingbar. Angesichts der Datenschwachstellen und Netzwerksicherheitsrisiken, die durch die fünf Hauptbedrohungen für die Netzwerksicherheit in Rechenzentren verursacht werden, werden hier einige Verteidigungslösungen vorgestellt.
-
Schwachstellen vorbeugen: Setzen Sie IPS ein, um häufig anfällige Systeme und Anwendungen zu schützen und zu patchen. IPS kann auch Exploits erkennen, die auf die DNS-Infrastruktur abzielen, oder versuchen, DNS zur Umgehung von Sicherheitsvorkehrungen zu nutzen.
-
Netzwerksegmentierung: Eine wirksam implementierte Netzwerksegmentierung ermöglicht es, seitliche Bewegungen zu verhindern und den Zugriff mit den geringsten Rechten im Rahmen eines Zero-Trust-Sicherheitsmodells zu erreichen.
-
Einsatz von Anwendungs- und API-Schutz: Die Lösung zur Abschwächung der OWASP-Top-10-Risiken für Webanwendungen besteht in der Verwendung von Web- und API-Sicherheitsanwendungen. Außerdem können Rechenzentren Firewalls und Intrusion Detection Systeme (IDS) installieren, um Unternehmen bei der Überwachung und Kontrolle des Datenverkehrs zu unterstützen, bevor dieser das interne Netzwerk erreicht.
-
Verteidigung gegen DDoS: Verwenden Sie DDoS-Schutzmaßnahmen vor Ort und in der Cloud, um DDoS-Bedrohungen zu entschärfen.
-
Diebstahl von Zugangsdaten verhindern: Setzen Sie einen Anti-Phishing-Schutz für Benutzer ein, um Angriffe zum Diebstahl von Anmeldeinformationen zu verhindern.
-
Absicherung von Lieferketten: Erkennen und verhindern Sie ausgeklügelte Angriffe auf die Lieferkette mithilfe von KI und ML-gestützter Bedrohungsabwehr sowie EDR- und XDR-Technologien.
Fazit
Cyberangriffe haben auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Netzwerksicherheit von Rechenzentren. Unternehmen sollten Verteidigungslösungen für Rechenzentren vorbereiten, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Die oben genannten besten Praktiken können Unternehmen auch dabei helfen, relevante Informationen über den Betrieb ihrer Rechenzentrumsnetzwerke zu erhalten, so dass das IT-Team die virtuelle Sicherheit ihrer Rechenzentren verbessern und gleichzeitig die physische Sicherheit aufrechterhalten kann.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022