Dome- vs. Bullet- vs. Turret-Kameras: Wie wählen Sie die richtige Kamera?
In vielen Branchen, Unternehmen und sogar in unseren Wohngemeinschaften wird die Videoüberwachung zum Schutz von Sicherheit und Eigentum eingesetzt. In einem Videoüberwachungssystem spielen IP-Kameras eine wichtige Rolle. Es gibt jedoch verschiedene Arten von IP-Kameras, und jede von ihnen kann in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. In diesem Artikel werden die drei am häufigsten verwendeten IP-Kameras - Dome-Kamera vs Bullet-Kamera vs Revolverkamera - kurz vorgestellt und ihre Funktionen analysiert, in der Hoffnung, dass dies eine gute Referenz für Sie ist, um die beste Wahl für die Kameras zu treffen, die Sie benötigen.
Gängige IP-Kameratypen – Dome-Kamera vs. Bullet-Kamera vs. Turret-Kamera
Was ist eine Dome-Kamera?
Dome-Kameras, benannt nach ihrer Kuppelform, werden häufig in Überwachungssystemen für Wohnhäuser, Unterhaltungseinrichtungen und Geschäfte eingesetzt. Durch die runde Form ist es für Außenstehende schwer zu erkennen, wohin die Kamera gerichtet ist, und sie bietet eine große Flexibilität bei der Einstellung des Fokusabstands der Kamera für eine genaue Positionierung. Die meisten Dome-Kameras verfügen über ein eingebautes Infrarot-LED-Licht für die Nachtsicht, wodurch sie eine qualitativ hochwertige Videoüberwachung ermöglichen. Abgesehen davon sind Dome-Kameras in der Regel mit einer robusten Abdeckung versehen, um Vandalismus und Beschädigungen zu vermeiden.
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202110/19/dome-camera-1634640599-k7V6b0WPwT.jpg)
Was ist eine Bullet-Kamera?
Bullet-Kameras sind für ihr zylinderförmiges Aussehen bekannt und sehen aus wie Patronenhülsen. Sie werden in der Regel als Videoüberwachungsgeräte für die Verdeckung von Innenräumen oder für die Sicherheit im Freien und für dauerhafte Befestigungen verwendet. Eine Bullet-Kamera verfügt in der Regel über ein großes motorisiertes Objektiv mit variablem Fokus oder ein festes Objektiv, mit dem sie einen größeren Bereich überwachen kann. Darüber hinaus ist die in einer Bullet-Kamera eingebaute Infrarot-LED sehr stark, so dass sie bei Tag, bei Nacht und unter verschiedenen Lichtverhältnissen äußerst genaue Bilder liefert. Normalerweise ist eine Bullet-Kamera relativ groß und leicht zu erkennen, aber die Mini-Bullet-Kamera bietet eine andere Lösung. Eine Mini-Bullet-Kamera kann klein genug sein, um z. B. in einem Stofftier versteckt zu werden, oder groß genug, um eine offensichtliche Form der Abschreckung für die externe Sicherheit zu sein.
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202110/19/bullet-camera-1634640619-zSfq24qyDH.jpg)
Was ist eine Turret-Kamera?
Turret-Kameras sind nach ihrer 3-Achsen-Konstruktion benannt, die es den Installateuren ermöglicht, das Objektiv in jede beliebige Richtung zu richten. Die meisten Turret-Kameras verfügen über einen eingebauten IR-Nachtsichtmodus, mit dem die Kamera auch bei völliger Dunkelheit Videoaufnahmen machen kann. Im Gegensatz zu Dome-Kameras mit Glasgehäuse sind Turret-Kameras durch das Fehlen einer Kuppel frei von Blendeffekten. Außerdem lassen sie sich aufgrund ihrer einzigartigen Struktur leichter einstellen als andere Kameras. Turret-Dome-Kameras werden häufig in Videoüberwachungssystemen für Privathäuser, Unternehmen und Regierungseinrichtungen eingesetzt.
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202110/19/turret-camera-1634640631-QVkGqjlCCC.jpg)
Dome-, Bullet- und Turret-Kameras im Vergleich: Vor- und Nachteile
Dome-Kamera | Bullet-Kamera | Turret-Kamera | |
---|---|---|---|
Aussehen |
Dome-Form Kleine Größe |
Bullet-Gehäuseform Sehr transparent und kann leicht beschädigt werden |
Geschnittene Kugelform Kleine Größe |
Sichtweite | Kleine Linse und Reichweite | Größere Linse mit größerer Reichweite | Kleine Linse und Reichweite |
Nachtsicht |
Nachtsicht Eingebaute Infrarot-LED |
Nachtsicht Hohe Zoomfähigkeiten Erweitertes IR |
Nachtsicht Eingebaute Infrarot-LED |
Einsatz in Innenräumen | Unauffälliger und weniger ablenkend | Transparenter und leichter zu beschädigen. | Unauffälliger und weniger ablenkend |
Einsatz im Freien |
Hohe Tarnwirkung Kondenswasser und IR-Bounce Back |
Größere Reichweite Transparente Abschreckung Anfällig für Nistplätze von Wildtieren |
Klares Bild Kein IR-Bouncex Leicht zu beschädigen |
Installation | Professioneller Einbau | Einfache Installation | Einfache Installation und Einstellung |
Dome- vs. Bullet- vs. Turret-Kameras: Wie wählen Sie die richtige Kamera?
Die drei oben genannten Kameratypen sind allesamt gute Videoüberwachungsoptionen, aber es ist wichtig, die richtige Kamera für Ihre eigenen Bedürfnisse zu wählen. Daher haben wir den folgenden Inhalt für Sie zusammengefasst.
Dome-Kameras sind eine beliebte Wahl für empfindlichere externe Systeme und Orte wie Schulen, Büros, Wohnungen, kleine Geschäfte und Einkaufszentren. Dome-Kameras können direkt an der Wand oder unter dem Dachvorsprung installiert werden. Sie verfügen auch über optionale Anschlussdosen und Wandhalterungen. Dieser Kameratyp bietet einen erstaunlichen Schutz vor Beschädigungen, da das Objektiv vollständig von einer zerstörungssicheren Glaskuppel bedeckt ist, so dass es sich leicht verstecken lässt.
Eine Bullet-Kamera ist ideal für große, dunkle Orte wie Lagerhäuser, Fabriken und Parkplätze, da sie eine große Abschreckung darstellen kann. Normalerweise ist sie mit einer Full-Color Nachtsicht ausgestattet, indem verschiedene Sensoren eingesetzt werden (z. B. FS Super HD 5MP und 8MP Bullet-Kamera), sowie mit einem großen Dynamikbereich (WDR) und einem hochauflösenden Objektiv, so dass sie eine breitere Überwachung und klare Videoaufnahmen liefern kann.
Turret-Kameras werden bei professionellen Anwendern immer beliebter und eignen sich hervorragend für den Einsatz in Innenräumen. Wie Dome-Kameras bieten auch Turret-Kameras eine qualitativ hochwertige Videoüberwachung, aber im Gegensatz zu Dome-Überwachungskameras mit Glasgehäuse sind Turret-Kameras durch das Fehlen einer Kuppel frei von Blendeffekten. Darüber hinaus stellt die einfache Winkeleinstellung Revolverkameras in den Schatten von Bullet- und Dome-Kameras.
Dome- vs. Bullet- vs. Turret-Kameras können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, und sie können auch in verschiedenen Bereichen desselben Szenarios installiert werden. Nachfolgend finden Sie ein Anwendungsmodell für verschiedene Arten der Installation von FS IP-Kameras, das Ihnen als Referenz dient:
![Abbildung: Anwendungsmodell aaa](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202110/16/application-model-1634354572-xhviUVTDgG.png)
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022