Deutsch

Wie viele Arten von Glasfaseranschlüssen kennen Sie?

Aktualisierung: 23. Nov 2022 by
6.0k

FS Glasfaserkabel

Glasfaseranschlüsse, die es in verschiedenen Konfigurationen und Typen gibt, gelten als wichtige Komponente für das LWL-Kabel. Im Allgemeinen können verschiedene Glasfaserkabel-Steckertypen nach verschiedenen Standards wie der Nutzung, der Faseranzahl, dem Fasermodus, der Übertragungsmethode, dem Übertragungsmedium, der Kabellänge, der Polierart und der Abschlussart usw. kategorisiert werden. Folgen Sie diesem Artikel zur Klassifizierung der Glasfasersteckertypen.

Verwendung: Glasfaseranschlüsse mit Adapterplatte verbinden

Die folgenden Glasfaseranschlüsse, wie LC/SC/MTP/MPO/ST-Glasfaserstecker, erfordern beim Anschluss eine Adapterplatte. Glasfaserkabel mit diesen Glasfaseranschlüssen werden normalerweise in Rechenzentren, Telekommunikationsräumen, Unternehmensnetzwerken usw. verwendet.

LC-Stecker

Ein Lucent Connector (LC), als ein SFF (Small Form Factor) Stecker, besitzt eine 1,25 mm Ferrule. Durch die kleine Bauform sind diese Glasfaserstecker in Datenräumen sehr beliebt und eignen sich besonders für Anwendungen mit hoher Dichte. Heutzutage tendieren viele dazu, hocheffiziente Verkabelungen mit LC-Glasfaseranschlüssen zu verwenden. Der LC-Glasfaseranschluss gilt derzeit als der am häufigsten verwendete Stecker.

SC-Stecker

Der SC-Glasfaserstecker war der erste Stecker, der für die TIA-568-Norm ausgewählt wurde. Es handelt sich um einen Snap-in-Stecker, der mit einer einfachen Push-Pull-Bewegung einrastet. "SC" steht für "Square Connector" (quadratischer Stecker), was auf das "quadratische" Steckergehäuse zurückzuführen ist. Er verfügt über eine 2,5 mm lange Ferrule, die doppelt so groß ist wie die des bisherigen LC-Steckers. SC-Glasfaserstecker eignen sich ideal für Datenübertragungs- und Telekommunikationsanwendungen, einschließlich Punkt-zu-Punkt- und passiver optischer Netzwerke. Aufgrund seiner hervorragenden Leistung bleibt der SC-Glasfaserstecker der zweithäufigste Stecker für polarisationserhaltende Anwendungen.

MTP/MPO-Glasfaserstecker

Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Glasfasersteckern ist der MTP/MPO-Faserstecker ein Mehrfaserstecker und größer als andere Stecker, der 12 bis 24 Fasern in einer einzigen rechteckigen Ferrule vereint. Er wird häufig in 40G und 100G optischen Parallelverbindungen mit hoher Bandbreite verwendet. Die MTP/MPO-Fasersteckverbinder sind aufgrund des Key-up- und Key-down-Prinzips sowie der männlichen und weiblichen Aspekte kompliziert. Für ein besseres Verständnis können Sie unser White Paper Understanding Polarity im MTP/MPO System lesen.

ST-Stecker

Der ST-Stecker (Straight Tip) wurde kurz nach der Einführung des FC-Typs von AT&T entwickelt und lizenziert. Der ST-Stecker hält die Faser mit einer keramischen, federbelasteten 2,5-mm-Ferrule, die mit einem halb verdrehten Bajonettverschluss fixiert wird. Sie werden in der Regel sowohl in Lang- als auch in Kurzstreckenanwendungen eingesetzt, wie z. B. in Campus- und Gebäude-Multimode-Glasfaseranwendungen,sowie in Unternehmensnetzwerken.

FC-Stecker

„FC“ bezieht sich auf den Ferrulenstecker. Der FC-Glasfaserstecker war der erste Glasfaseranschluss, der eine Keramikferrule verwendete. Im Gegensatz zu den SC- und LC-Steckern mit Kunststoffgehäuse wird hier eine runde Schraubverbindung aus vernickeltem oder rostfreiem Stahl verwendet. Die Endfläche des FC-Glasfasersteckers wird mit Hilfe eines Ausrichtungsschlüssels korrekt eingesteckt und dann mit einer Gewindespindel in den Adapter bzw. Buchse geschraubt. Trotz der zusätzlichen Komplexität sowohl bei der Herstellung als auch bei der Installation sind die FC-Stecker die erste Wahl für Präzisionsinstrumente wie OTDRs und für Singlemode-Fasern. Ursprünglich war er für Datenübertragungs- und Telekommunikationsanwendungen gedacht, wurde aber seit der Einführung von SC- und LC-Glasfasersteckern weniger verwendet. Generell ist die Verwendung von ST- und FC-Steckern in den letzten Jahren zurückgegangen.

Die oben erwähnten fünf Glasfaseranschlüsse sind die am häufigsten verwendeten, die auf der Grundlage ihrer Beliebtheit eingeführt werden. Die Abbildung unten zeigt die verschiedenen Steckertypen:

LC vs. SC vs. MTP vs. ST vs. FC

Abbildung 1: LC vs. SC vs. MTP vs. ST vs. FC

MT-RJ-Stecker

Der MT-RJ-Stecker (Mechanical Transfer Registered Jack) ist ein Duplex-Steckverbinder, der Stifte zur Ausrichtung verwendet und über eine männliche und eine weibliche Version verfügt. Sie bestehen aus einem Kunststoffgehäuse und sorgen mit ihren Führungsstiften aus Metall und Kunststoffhülsen für eine genaue Ausrichtung. Im Vergleich zu einer Standard-Klinkenbuchse ist der MT-RJ-Stecker etwas kleiner, was das Anschließen und Trennen erleichtert. Darüber hinaus bietet der MT-RJ-Glasfaseranschluss im Vergleich zu anderen Glasfaseranschlüssen niedrigere Anschlusskosten und eine höhere Dichte sowohl für die Elektronik als auch für die Kabelmanagement-Hardware.

MU-Stecker

Der MU-Stecker ist wie ein Miniatur-SC mit einer 1,25mm-Ferrule. Mit seinem einfachen Push-Pull-Design und dem kompakten Miniaturgehäuse wird der MU-LWL-Stecker für kompakte optische Mehrfachsteckverbinder und einen selbstrückstellenden Mechanismus für Backplane-Anwendungen verwendet. Sie können einen kundenspezifischen Hochleistungs-LWL-Stecker MT-RJ/MU bei FS erhalten.

DIN-Stecker

Der DIN-Stecker ist rund mit kreisförmig angeordneten Stiften. Er umfasst verschiedene Arten von Kabeln, die in eine Schnittstelle gesteckt werden, um Geräte zu verbinden. Typischerweise hat ein DIN-Stecker in voller Größe drei bis 14 Stifte mit einem Durchmesser von 13,2 Millimetern. Er wird für PC-Tastaturen, MIDI-Instrumente und andere Spezialgeräte verwendet.

E2000-Stecker

Der E2000-Steckverbinder ist ein Push-Pull-Kupplungsmechanismus mit einer automatischen Metallblende im Stecker zum Schutz vor Staub und Laserstrahlen. Der einteilige E2000-Glasfaserstecker ist einfach und schnell anzuschließen und wird für Anwendungen mit hoher Sicherheit und hoher Leistung verwendet.

Verwendung: Glasfaseranschlüsse ohne Adapterplatte

Im Vergleich zu den oben genannten LWL-Steckertypen verfügen die Rosenberger Q-RMC- und NEX10-Stecker über einen Push-Pull-Schnellverriegelungsmechanismus, der eine schnellere Verbindung ohne Adapterplatte ermöglicht. Sie sind für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert.

Rosenberger Q-RMC Stecker

Der Q-RMC (Rosenberger Multifiber Connector), ist ein neuer und robuster Industriesteckverbinder mit der Mehrfaser-MT-Ferrule des MTP®/MPO-Steckers, der 24 Faserkerne aufnehmen kann. Dieser Steckverbinder mit sehr kleinem Formfaktor verfügt über einen Push-Pull-Verschlussmechanismus, der das Stecken des optischen Steckers auch in engen Bereichen einfacher und schneller macht und damit die Installationszeiten und die damit verbundenen Kosten reduziert. Der Q-RMC-Stecker erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP67, ist also wasserdicht, staubdicht und korrosionsbeständig. Darüber hinaus ist der Q-RMC-Stecker für den Einsatz in Bereichen mit extremen Temperaturen geeignet, da seine Betriebs- und Lagertemperatur bis zu -40~80℃ beträgt. So können Glasfaserkabel mit Q-RMC-Steckern für Industrieanlagen, Minenfeldern, mobiler Kommunikation (FTTA), 5G-Basisstationen, Rundfunk, Smart-Grid-Verkabelungen und so weiter verwendet werden.

Rosenberger NEX10-Stecker

Der Rosenberger NEX10-Stecker eignet sich für raue Umgebungen im Freien und zeichnet sich durch kompakte Abmessungen sowie Wasser-, Staub- und Korrosionsschutz aus. Dieser Steckertyp unterstützt einen Schraub- und einen Push-Pull-Verriegelungsmechanismus. Die Push-Pull-Schnellverriegelung ermöglicht eine solide Installation und ein einfaches Entfernen ohne Werkzeug. Für den Schraubstecker gibt es einen Schraubverriegelungsmechanismus, der ideal für die feste Verbindung von Stecker und Buchse ist. Zurzeit führt FS das industrielle Glasfaser-Patchkabel mit Rosenberger NEX10-Stecker ein. Seine Betriebs- und Lagertemperaturen für Stecker und Außenkabel liegen zwischen -40~80℃, die oft in Industrieanlagen, Minenfeldern, kleinen Verkaufsstellen, verteilten Antennensystemen (DAS), In-Building-Architektur und MIMO verwendet werden.

Rosenberger Q-RMC und NEX10 Stecker

Abbildung 2: Rosenberger Q-RMC und NEX10 Stecker

Sowohl Singlemode- als auch Multimode-Q-RMC/NEX10-Stecker sind in FS erhältlich. Sie können auch den Glasfasertyp und den Kabelmantel nach Ihren Bedürfnissen auswählen, um ein maßgeschneidertes industrielles Glasfaserkabel zu erhalten.

Anzahl der Fasern: Simplex- vs. Duplex-Glasfaseranschlüsse

Eine Simplex-Verbindung bedeutet, dass Signale in eine Richtung gesendet werden - ein Signal wird über zwei Simplex-Steckverbinder und ein Simplex-Glasfaserkabel von Gerät A zu Gerät B übertragen, das nicht auf demselben Weg von Gerät B zu Gerät A zurückkehren kann. Umgekehrt kann die geänderte Übertragung durch Duplex-Stecker und Duplex-Glasfaserkabel erreicht werden, was als Duplex-Verbindung bezeichnet wird. Darüber hinaus wird ein Simplex-Glasfaserstecker oft mit einem Strang einer Glas- oder Kunststofffaser verbunden, während der Duplex-Glasfaserstecker mit zwei Fasersträngen verbunden werden muss.

Simplex- vs. Duplex-Glasfaseranschlüsse

Abbildung 3: Simplex- vs. Duplex-Glasfaseranschlüsse

Faser-Modus: Singlemode- vs. Multimode-Glasfaseranschlüsse

Singlemode-Fasern lassen jeweils nur einen Lichtmodus durch, während Multimode-Fasern mehrere Modi gleichzeitig übertragen können. Die Diversität wirkt sich auf Singlemode- und Multimode-Glasfaseranschlüsse aufgrund der Kombination mit der entsprechenden Art von Glasfasern aus. Mit fortschreitender Technologie sind jedoch Glasfaseranschlüsse wie SC, LC und FC, die von Herstellern von Glasfasersteckern angeboten werden, mit Singlemode- und Multimode-Faserkabeln kompatibel.

Länge der Buchse: Standard Boot vs. Short Boot -Stecker

Was die Länge der Manschette betrifft, so gibt es Standardmanschetten und kurze Manschetten. Eine Standardmanschette kann das Kabel und den Steckverbinder vor Beschädigungen und vor dem Lösen von Drähten aus dem Steckverbindergehäuse usw. schützen. Eine kurze Manschette hat die gleiche Funktion, zeichnet sich aber durch einen kürzeren Aufbau aus. An Orten, an denen nur wenig Platz für Steckverbinder zur Verfügung steht, sind Kabel mit kurzem Stecker die ideale Wahl. Dank der kurzen Kabelschuhstruktur kann das Kabel leicht durch den engen Raum geführt werden, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird, wodurch die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter wird.

Kurzer Boot vs. Standard-Boot

Abbildung 4: Kurzer Boot vs. Standard-Boot

Polieren: APC/PC/UPC Glasfaseranschlüsse

Je nach Polierart können Glasfaseranschlüsse in drei Typen unterteilt werden: PC-, UPC- und APC-Stecker. Der Farbcode bietet eine praktische Methode zur Identifizierung dieser drei Arten von Steckern: Der Farbcode des PC-Steckers ist schwarz, der Farbcode des APC-Steckers ist grün und der des UPC-Steckers ist blau. Der Aufbau und die Leistung der drei Glasfaserstecker sind ebenfalls unterschiedlich, was sich in den Werten der Einfüge- und Rückflussdämpfung widerspiegelt. PC vs. UPC vs. APC, dieser Artikel klärt Sie über diese Steckertypen und ihre Unterschiede auf.

PC vs. UPC vs. APC-Anschluss

Abbildung 5: PC vs. UPC vs. APC-Anschluss

Terminierung: Vor Ort konfektionierte vs. vorkonfektionierte Glasfaseranschlüsse

Bei der Vor-Ort-Konfektionierung wird, wie der Name schon sagt, das Ende der Glasfaser vor Ort angeschlossen. Das Verfahren umfasst das Abisolieren des Kabels, das Vorbereiten des Epoxidharzes, das Anbringen des Steckers, das Polieren, die Inspektion und die Prüfung der Verbindung. Das erfordert nicht nur eine große Anzahl von Werkzeugen, sondern auch geschulte Techniker zur Durchführung des Anschlusses.

Die werkseitige Konfektionierung, die auch als werkseitige Vorkonfektionierung bezeichnet wird, bezieht sich auf Kabel und Fasern, die im Werk mit einem Stecker versehen werden. Die vorkonfektionierten Kabel werden in vorher abgemessenen Längen geliefert, wobei die Glasfaseranschlüsse bereits mit werkseitiger Präzision und Qualitätssicherung installiert sind. Die werkseitig vorkonfektionierten Lösungen sind einfacher zu installieren und erfordern weniger technische Kenntnisse, da sie weniger umständliche Prozesse und Werkzeuge erfordern.

  Fasern mit feldkonfektionierten Anschlüssen Fasern mit werkseitig konfektionierten Anschlüssen
PROS Flexibilität und Präzision bei der Kabellänge
Einfache Kabelverlegung
Standardverfahren
Fabrikpolierte Qualität
Minimale mögliche Einfügedämpfung
Besteht immer die Tests
CONS Zeitaufwendig
Erfordert einen Bausatz
Qualität hängt von Fähigkeiten und Komponenten ab
Verbraucht Materialien
Kann bei Tests versagen und muss neu gemacht werden
Must-Know-Längen Genau
Kann zu sperrig für Kabelkanäle sein

FAQs

Können Singlemode-Anschlüsse an Multimode-Kabeln verwendet werden?

Ja. Sie können Singlemode-Anschlüsse an Multimode-Kabeln verwenden, aber nicht andersherum.

Was kann ich tun, wenn ich einen SC-Stecker installiert habe und feststelle, dass ich einen LC-Stecker benötige?

In einer solchen Situation können Sie einen SC-SC-Koppler kaufen und dann ein vorkonfektioniertes SC-LC-Patchkabel erwerben. Es sind auch Adapter wie LC-LC oder LC-SC erhältlich.

Welche Arten von Glasfaseranschlüssen sind auf dem Markt erhältlich?

Die gängigsten Arten von Glasfaseranschlüssen sind LC, SC, MTP/MPO, ST und FC. Der LC-Stecker als Hauptstecker für Glasfasern wird aufgrund seiner kompakten Größe, seiner hohen Leistung und seiner Benutzerfreundlichkeit am häufigsten verwendet. Darüber hinaus werden die MTP/MPO-Steckverbinder für Mehrfaserverbindungen auch für 40G- und 100G-Datenübertragungen immer beliebter.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.8k