Wie Sie Ihr Netzwerkkabel verlängern?
Fast jedes Unternehmen und jeder Heim-Internetanschluss ist auf Kabel angewiesen, wenn es um die Versorgung mit Strom und Daten geht. Bei der Kabelinstallation kann es jedoch zu einem häufigen Problem kommen - das Kabel kann den gewünschten Ort nicht in ausreichender Länge erreichen, um einen ordnungsgemäßen Abschluss oder Spleiß vorzunehmen, da die maximale Übertragungsdistanz eines Kabels begrenzt ist. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, Ethernet-Kabel zu verlängern, um die Installationsanforderungen zu erfüllen. Dieser Artikel erklärt die maximalen Entfernungen für Ethernet-Kabel und zeigt Ihnen, wie Sie Ethernet-Kabel verlängern können.
Maximale Entfernung für Ethernet-Kabel
Bevor Sie sich für die benötigte Kabellänge entscheiden, müssen Sie mehr über Ethernet-Verkabelung und die Übertragungsdistanz von Ethernet-Kabeln wissen.
Die Ethernet-Verbindung ist eine der häufigsten Verkabelungsformen in einem LAN-Netzwerk. Sie ist durch den IEEE-Standard definiert und kann in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, darunter Cat5e, Cat6 und Cat6a usw. Im Allgemeinen kann die Ethernet-Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 10/100/1000 Mbit/s betragen. Es gibt auch 10G-Ethernet, das traditionell für Backhaul- und Kernnetzwerke wie Unternehmens-Backbones, Rechenzentren und Serverfarmen usw. verwendet wird. Das unten stehende Formular zeigt die maximalen Übertragungsdistanzen für verschiedene Ethernet-Kabel:
Kategorie | Maximale Übertragungsgeschwindigkeit | Maximale Übertragungsentfernung |
---|---|---|
Cat5e | 1000 Mbps / 1 Gbps | 100 Meter |
Cat6 | 1000 Mbps / 10 Gbps |
1000 Mbps innerhalb von 100 Metern 10 Gbit/s über 37-55 Meter |
Cat6a | 10000 Mbps / 10 Gbps | 100 Meter |
Cat7 | 10000 Mbps / 10 Gbps | 100 Meter |
Cat8 | 25 Gbps oder 40Gbps | innerhalb von 30 Metern |
Wie die obige Abbildung zeigt, sind für 10/100/1000 Mbps-Verbindungen 100 Meter (ca. 300 ft.) die maximale Länge für Kabel mit Cat5e oder Cat6. Damit eine Cat6-Verkabelung eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s erreicht, sollte die Übertragungsstrecke 55 Meter nicht überschreiten.
Im Allgemeinen sollten Sie versuchen, ein Ethernet-Kabel mit einer Länge von 100 Metern zu verlegen. Bei einer Länge von mehr als 100 Metern wird das Signal schwächer, und möglicherweise werden die Gesamtgeschwindigkeit und die Zuverlässigkeit der Netzwerkverbindung beeinträchtigt. Wenn Sie also Cat6-Ethernet-Kabel für Ihre Installationen verwenden, aber eine Übertragungsdistanz von mehr als 100 Metern benötigen, sollten Sie eine Verlängerung der Ethernet-Kabel in Betracht ziehen. Der folgende Inhalt nimmt Cat6-Kabel als Beispiel und zeigt Ihnen, wie Sie Cat6-Kabel verlängern können.
Verlängerung von Cat6-Kabeln
Das Tolle an Twisted-Pair-Kabeln ist, dass sie leicht mit anderen Geräten verbunden werden können. Für die Verlängerung von Ethernet-Kabeln sind einige zusätzliche Geräte wie Netzwerk-Switches, Medienkonverter oder Ethernet-Extender erforderlich.
Netzwerk-Switch
Da Sie die 100-Meter-Grenze für ein einzelnes Kabel nicht überschreiten können, können Sie einen Netzwerk-Switch in der Mitte platzieren, um die Gesamtreichweite des Cat6-Ethernet-Kabels zu vergrößern.
Ein Netzwerk-Switch ist ein Gerät, das zusätzliche Ethernet-Verbindungen zu Ihrem Netzwerk herstellen kann. Er schaltet Pakete um, um Daten zu empfangen und an Ihr Endgerät weiterzuleiten. Eine häufige Verwendung für Netzwerk-Switches ist die Schaffung zusätzlicher Ethernet-Verbindungen in einem Büro, wenn Sie eine große Anzahl von Benutzern haben. Eine andere Anwendung ist, wenn Sie nur einen LAN-Anschluss an Ihrem Gerät haben und zwei weitere Verbindungen herstellen möchten. Wenn Sie die Funktionen eines Netzwerk-Switches kennen, können Sie die Länge des Ethernet-Kabels tatsächlich verlängern, indem Sie es an einen Switch anschließen und zwei oder drei weitere Kabel zu Ihrem Endgerät verlegen.
Medienkonverter
Ein weiteres Gerät, das Sie zur Verlängerung von Ethernet-Kabeln verwenden können, ist ein Medienkonverter. Bei einem Medienkonverter handelt es sich in der Regel um ein Gerät mit zwei Anschlüssen, das auf der einen Seite mit einer Kupferschnittstelle und auf der anderen Seite mit einer Glasfaserschnittstelle ausgestattet ist. Wie bekannt ist, unterstützt Glasfaser längere Übertragungsstrecken als Kupfer. Multimode-Glasfaser hat eine Reichweite von 550 Metern für 10/100/1000-Ethernet-Verbindungen. Singlemode-Glasfaser bietet Entfernungen von mehr als 30km für 10/100/1000-Ethernet-Verbindungen. Ein Medienkonverter kann Ethernet-Verbindungen erweitern, indem er Ethernet-Kabelstrecken von Kupfer auf Glasfaser umwandelt und eine Glasfaserverbindung auf Kupfer zurücksetzt. Aus der Sicht des Netzwerks ist die verlängerte Verbindung nur eine Ethernet-Verbindung wie jede andere, aber sie hat eine sehr große Reichweite, die das Problem der entfernten Geräte löst.
Ethernet-Extender
Ein weiterer standardbasierter Ansatz für die Verlängerung von Ethernet-Kabeln ist die Installation eines Extender-Geräts in der Mitte der kupferbasierten Strecke, z. B. eines Ethernet-Extenders.
Ein Ethernet-Extender ist ein Gerät, das die DSL-Technologie (Digital Subscriber Line) für die Datenübertragung nutzt. Normalerweise werden sie paarweise eingesetzt, wobei an jedem Ende ein Ethernet-Extender platziert wird, um Ethernet in DSL und wieder zurück in Ethernet zu konvertieren. Ethernet-Extender können Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s über 300 Meter oder etwa 10 Mbit/s über 1400 Meter liefern. Sie verwenden Kupferkabel zwischen den Extendern und sind daher kostengünstig und langlebig.
Fazit
Je nach Situation können die Anforderungen der Nutzer an die Übertragungsdistanz von Ethernet-Kabeln variieren und manchmal über die maximale Übertragungsdistanz von Kabeln hinausgehen. Für Leute, die Ethernet-Kabel verlängern wollen, kann dieser Leitfaden helfen, den Prozess ein wenig einfacher zu machen. Wenn Sie Ihr Cat6-Kabel verlängern möchten, denken Sie daran, einen Netzwerk-Switch oder Medienkonverter auf FS.com zu kaufen, oder wenden Sie sich an den Netzwerklösungs-Design-Service. Wir haben mehrere Arten von Produkten oben als eine Lösung, um zusätzliche Verbindungen mit Ihrem Netzwerk-Kabel durch die Verlängerung Ethernet-Kabel Länge zu schaffen, um Ihre Internet-Verbindung und laufen in kürzester Zeit zu helfen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022