Deutsch

PoE-Sicherheitskamerasystem: Vorteile und Anwendungen

Aktualisierung: 31. Jan 2023 by
1.0k

Von der einfachen Überwachung des Videomaterials bis hin zu intelligenten PoE-Sicherheitskamerasystemen, die ungewöhnliche Ereignisse identifizieren und analysieren können, hat die CCTV-Technologie mit ihren ständigen Verbesserungen die Innovation der entsprechenden Anwendungen gefördert. Mit der Verbreitung von Sicherheitskamerasystemen und den sinkenden Preisen für Überwachungskameras gibt es eine Tendenz, dass mehr Branchen und Sektoren IP-Überwachungssysteme einsetzen. Das PoE-Sicherheitskamerasystem stellt dabei eine optimale Option für die Benutzer dar.

 

PoE-Überwachungssystem

Die Einführung von Internet-Protokoll-Kameras (IP-Kameras) ermöglichte die Umstellung auf vollständige IP-basierte Videosysteme. IP-Kameras können je nach Bedarf direkt an das IP-Netzwerk angeschlossen werden. Die folgende Abbildung zeigt ein kamerabasiertes, einheitliches IP-Netzwerk.

PoE-Überwachungskamera im IP-Netzwerk

Statistiken zufolge sind heute in den Vereinigten Staaten etwa 15 Millionen Überwachungskameras installiert, von denen fast 10 Prozent IP-basiert sind. In der Tat gibt es eine Tendenz, dass immer mehr Organisationen auf vollständig netzwerkbasierte digitale Systeme umsteigen. Um in den Genuss der verbesserten Sicherheit und automatisierten Effizienz zu kommen, die diese Art von Überwachungssystemen mit sich bringt, ist das PoE-Kamerasystem, das IP-Kameras mit fortschrittlicher PoE-Technologie kombiniert, aufgrund seiner bemerkenswerten Vorteile die bessere Wahl.

 

Vorteile des PoE-Sicherheitskamerasystems

Das PoE-Sicherheitskamerasystem ist in der Tat in fast allen Aspekten besser als die bisherigen Systeme. In diesem Teil werden die Vorteile dieses fortschrittlichen PoE-Sicherheitskamerasystems untersucht, das IP-Kameras in Verbindung mit PoE-Switches einsetzt.

Hochauflösende Bilder und Langzeitspeicherung

Die von früheren analogen Überwachungskameras aufgezeichneten Bilder haben eine geringe Auflösung von etwa einem halben Megapixel (MP), was für offizielle Ermittlungen nicht ausreicht. Die von IP-Kameras erzeugten hochauflösenden Digitalbilder sind dagegen klarer und haben eine typische Aufnahmeauflösung von 1 MP bis 5 MP. Außerdem können digitale Videos lange Zeit auf einer Vielzahl von Medien wie PC-Festplatten und NAS-Systemen (Network Attached Storage) gespeichert werden. Selbst wenn große Datenmengen gespeichert wurden, können die Videos schnell nach Datum oder Ort durchsucht werden.

Tägliche Aufzeichnungen und Benachrichtigungen

Die Hauptaufgabe von Überwachungskameras ist die Beobachtung der Eingänge, um das Betreten oder Verlassen des Gebäudes zu erkennen und so Diebstähle und Einbrüche aufzudecken, bei denen es zu „Grab and Run“ kommt. Die PoE-Sicherheitskamerasysteme können diese Ereignisse markieren und zusammen mit dem aufgezeichneten Filmmaterial Benachrichtigungen direkt an das Smartphone des Benutzers senden. Einige Kamerasysteme können sogar mit nur einem Tastendruck eine Verbindung zu den örtlichen Strafverfolgungsbehörden herstellen.

Weitreichender Zugang

Entfernungen stellen bei einem PoE-Überwachungssystem kein Problem dar, da die Videos von IP-Kameras von entfernten Standorten aus oder mit Hilfe des Internets sogar an Standorten außerhalb des Unternehmens überwacht werden können. Durch die Integration in das bestehende Ethernet-IP-Netzwerk kann der Betrieb der Überwachungskameras in die IT-Umgebung eines Unternehmens integriert werden. So werden mehrere Anwendungen in einem einheitlichen Netzwerk zusammengeführt. Die folgende Abbildung zeigt ein einheitliches IP-Netzwerk für die Fernüberwachung von Standorten.

Weitreichende Zugang mit IP-Kameras

Sichere Vernetzung

In einem PoE-IP-Videosystem wird eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den Zugriff von unerwünschten und böswilligen Benutzern zu verhindern. PoE-Sicherheitskameras können verschiedene Ebenen des passwortgeschützten Zugriffs bieten: Einige autorisierte Benutzer können nur Bilder von bestimmten Kameras anzeigen, andere haben Zugriff auf die Bedienerebene, und einige wenige haben Zugriff auf die Verwaltung aller Einstellungen der PoE-Netzwerkkamera. Neben dem mehrstufigen Passwortschutz können PoE-Sicherheitskamerasysteme, die IP-Netzwerke verwenden, AES-Verschlüsselung und IP-Adressen anbieten, um Zugriffsrechte für IP-Adressen zu vergeben oder zu verweigern. Zudem können sie Mechanismen wie IEEE 802.1X verwenden, um den Netzwerkzugriff streng zu kontrollieren.

Bequeme Installation

Dank der Unterstützung von PoE-Switches können die Kameras über dasselbe Ethernet-Kabel mit Strom und Daten versorgt werden, ohne dass separate Stromkabel erforderlich sind. Nur ein einziges ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (UTP) wird zum PoE-Switch geführt, was eine kostengünstige und zeitsparende Lösung darstellt. Bei Neuinstallationen kann die vorhandene Verkabelung übernommen werden, und auch spätere Aufrüstungen oder Erweiterungen dieses Sicherheitskamerasystems lassen sich durch die Nutzung der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur vereinfachen.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Im Gegensatz zu analogen Systemen, die eine Koaxial-, Glasfaser- oder UTP-Verkabelung erfordern, können IP-Überwachungskameras überall dort installiert werden, wo eine Ethernet-Verkabelung oder ein drahtloser Zugangspunkt verfügbar ist, was den Einsatz sogar auf Außenbereiche ausdehnt. Das Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen von Kameras, ohne andere Kameras oder Geräte offline zu nehmen, sorgt für lückenlose Aufzeichnungen.

Intelligente und zentralisierte Verwaltung

Der Einsatz eines PoE-Überwachungssystems in IP-Netzwerken ist vorteilhaft für den Schutz der Integrität und Verfügbarkeit von aufgezeichneten Überwachungsvideos und -bildern, um Datenverlusten vorzubeugen, geschäftskritische Daten zu sichern und sich schnell von Ausfällen zu erholen. Alle Geräte, einschließlich IP-Kameras, PoE-Switches, Wireless Access Points (AP), und Speichergeräte, können im Falle von Problemen überwacht werden. Wenn beispielsweise eine IP-Kamera offline geht, kann das PoE-Sicherheitskamerasystem sofort die Administratoren alarmieren, die dann eine andere Kamera zuweisen, um diesen Bereich abzudecken. Wenn eine Speichereinheit nicht verfügbar ist, kann der Backup-Speicher automatisch einspringen, um den Verlust von aufgezeichneten Daten zu verhindern.

 

PoE-Sicherheitskamera-Lösungen

Sicherheitskamerasysteme sind für alle Lebensbereiche von entscheidender Bedeutung - sie schützen Leben und Eigentum und minimieren die Risiken krimineller Aktivitäten. Die PoE-Sicherheitskameralösung wird in vielen wichtigen Industriezweigen wie Fabriken, Einkaufszentren, Großunternehmen und allen Unternehmen, die Überwachungskameras benötigen, eingesetzt. Die PoE-Sicherheitskamera konzentriert sich nicht nur auf diese Schlüsselbereiche, sondern ist auch bis zu einem gewissen Grad in die Szenen des täglichen Lebens eingedrungen, wie z. B. Wohnkomplexe, Bildungseinrichtungen, öffentliche Bibliotheken, Hotels und so weiter. Leistungsstarke Überwachungssysteme sind auch für die Umweltüberwachung und das Stadtmanagement von Bedeutung. Im Folgenden wird die Anwendung der Videoüberwachung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Die folgende Abbildung zeigt die Anwendungen, bei denen PoE-Switches mit PoE-Kameras zusammenarbeiten.

PoE-Videoüberwachungs-Anwendungsszenarien

Tägliche Produktion

Die verarbeitende Industrie kann ohne die Verwaltung von Fabriken nicht leben. Die hochauflösende PoE-Überwachungskamera wird häufig in einigen Lagern eingesetzt, nicht nur, um den Diebstahl von Geräten und wertvollen Waren zu verhindern, sondern auch, um möglichen Unfällen vorzubeugen.

In einigen High-Tech-Unternehmen wird durch die Installation von PoE-Kameras in Büros ein konvergiertes IT-Überwachungssystem geschaffen. Wenn Sie Netzwerk-Switches einbeziehen oder weitere hinzufügen möchten, können Sie die IP-Kameras über Ethernet-Kabel direkt an die vorhandenen oder neuen PoE-Switches anschließen und gleichzeitig Videospeicher- und Verwaltungsserver einrichten. In der Regel werden VLANs verwendet, um die Ports für die Kameraverbindungen zu trennen und die Ausfallsicherheit der Pfade zu erhöhen, um Kommunikationsunterbrechungen zu vermeiden. Hier ist ein Beispieldiagramm für das Anwendungsszenario im Bürogebäude:

PoE IP-Kamera in einem Bürogebäude

Tägliches Leben

PoE-Sicherheitskamerasysteme sind auch in unserem täglichen Leben allgegenwärtig. Sie werden in großen Einkaufszentren zur Identifizierung verdächtiger Ladendiebe und in Parkbereichen mit mehreren Standorten zur Erkennung verdächtiger Ereignisse eingesetzt. Außerdem setzen viele Schulen Überwachungsnetzwerke mit PoE-IP-Kameras ein, um die öffentlichen Bereiche auf dem Schulgelände zu überwachen und die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Bekanntlich sind IP-Sicherheitskameras bereits ein unverzichtbarer Bestandteil von Krankenhäusern - normalerweise werden sie an Eingängen, Ausgängen, Aufzugstüren, Fluren usw. ohne tote Winkel installiert, um die Sicherheit der Patienten und des medizinischen Personals zu gewährleisten. In der Sicherheitszentrale empfängt das Überwachungssystem die Videobilder der einzelnen Kameras und ermöglicht dem Sicherheitspersonal eine Echtzeitüberwachung des gesamten Krankenhauses. Sogar Sicherheitskameras für Privathäuser wurden bereits installiert. Das folgende Modell soll eine visuelle Erklärung liefern:

PoE IP-Kamera im Krankenhaus

Umweltüberwachung und Stadtmanagement

Einerseits wurde die IP-Überwachungstechnologie bei der Überwachung der natürlichen Umgebung eingesetzt. Sicherheitskameras für den Außenbereich sind sehr wichtig und werden häufig eingesetzt. Mit der Installation von PoE-IP-Kameras können die lokalen Regierungen und Behörden beispielsweise den Pegelstand von Flüssen regelmäßig überwachen und auswerten, um frühzeitig vor Überschwemmungen und anderen Katastrophen zu warnen.

Auf der anderen Seite tragen PoE-Sicherheitskameralösungen dazu bei, eine sicherere und besser organisierte Stadt zu schaffen. Bei der Verkehrsüberwachung beispielsweise werden IP-Kameras an die bereits vorhandene Netzwerkinfrastruktur entlang der Bahnstrecken angeschlossen. Darüber hinaus werden IP-Überwachungskameras in den Bahnhöfen platziert, die den Fahrgästen Sicherheit bieten. So kann ein Alarm ausgelöst werden, wenn Fahrgäste beim Betreten von Sperrbereichen beobachtet werden. Diese Kameras tragen auch zur Verhinderung von Vandalismus und Diebstahlsdelikten bei. Insbesondere für einige unbemannte Bahnhöfe ermöglichen diese PoE IP-Kameras mit Fernüberwachungsfunktion eine Echtzeitüberwachung. In diesen Fällen werden häufig industrielle PoE-Switches eingesetzt. Industrielle PoE-Switches haben die gleichen Funktionen wie PoE-Switches - sie versorgen IP-Überwachungssysteme mit PoE-Strom und -Daten, sind aber in rauen Umgebungen leistungsfähiger. Wenn Sie mehr über industrielle PoE-Switches wissen möchten, lesen Sie bitte nach: Alles, was Sie über industrielle PoE-Switches wissen müssen

PoE-IP-Kamera in der Eisenbahn

 

Zusätzliche Überlegungen

Vor dem Einsatz eines PoE-Sicherheitskamerasystems oder der Umstellung von einem bestehenden analogen System auf ein hochfunktionales IP-Überwachungssystem sind einige technische Anforderungen zu berücksichtigen. Netzwerkbandbreite und -latenz, Netzwerkfunktionen und -kapazität, kabelgebunden oder drahtlos, Festplattenspeicherkapazität und Anwendungssoftware - all dies sollte in Betracht gezogen werden. Auch die Frage, wie ein Netzwerk für die PoE-IP-Überwachung zu entwerfen, einzurichten, zu sichern und zu optimieren ist, ist eine Überlegung wert. Stellen Sie sicher, dass Sie einen umfassenden und durchdachten Plan für Ihr zukünftiges PoE-Sicherheitskamerasystem haben.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.8k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.8k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.4k