Deutsch

Können wir Dell-SFPs von Drittanbietern für Dell Switches verwenden?

Aktualisierung: 03. Sep 2021 by
1.5k

Die Verwendung von optischen Transceivermodulen von Drittanbietern oder OEM-Modulen (Original Equipment Manufacturer) für Switches großer Marken ist nach wie vor umstritten. Es besteht kein Zweifel daran, dass die meisten Unternehmen und Einzelanwender Transceivermodule von Drittanbietern verwenden, weil sie bei gleicher Qualität wie die optischen OEM-Transceiver kostengünstiger sind.

Eine Sorge bei der Verwendung von Optiken von Drittanbietern basiert jedoch auf der Annahme, dass die Hardware von Drittanbietern die Garantie und den Support für OEM-Geräte ungültig macht. Als ein beliebter Netzwerkausrüster hat Dell auch eine solche Mitteilung über die Garantiebestimmungen gemacht. „DELL: Was wird durch diese eingeschränkte Hardware-Garantie abgedeckt? - Diese eingeschränkte Hardware-Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler in Ihren Hardware-Produkten der Marke Dell ab, einschließlich der Peripherieprodukte der Marke Dell.“ (Quelle: http://www.dell.com/learn/us/en/id/terms-conditions/art-limited-hardware-warranties)

Warum haben die Hersteller von Netzwerkgeräten eine so strenge Garantiepolitik?

Dies liegt daran, dass die ursprüngliche Netzwerkausrüstung mehr Gewinn machen könnte. Meistens droht der Vertriebsmitarbeiter eines Netzwerkausrüsters seinen Kunden damit, dass ihre Garantiebestimmungen ungültig werden, wenn sie Transceivermodule von Drittanbietern in ihre Netzwerk- oder Serverausrüstung einbauen. Auf diese Weise versucht der Hersteller, die Kunden zum Kauf von Marken-Transceivermodulen bei ihm zu zwingen, die in der Regel viel teurer sind als die von Drittanbietern. Am Ende können die Markenhersteller mehr Gewinn machen.

Dells offizieller Hinweis auf die Verwendung von Nicht-Dell-Optiken

Neben den strengen Garantierichtlinien haben Netzwerkausrüster wie Dell auch einen offiziellen Hinweis auf die Verwendung von Nicht-Dell-Optikmodulen in Dell-Produkten. „Wenn eine Nicht-Dell-Optik in einen Dell-Switch eingesteckt wird, kann der Switch weiterhin so gut funktionieren, wie es die Optik erlaubt. Wenn ein Nicht-Dell-DAC-Kabel, das den Standards entspricht, in einen Dell-Switch eingesteckt wird, kann der Switch weiterhin so gut funktionieren, wie es das Kabel zulässt.“ (Quelle: http://en.community.dell.com/techcenter/networking/w/wiki/11905.faq-optics-and-cables#A3)

Das bedeutet, dass wir Optiken von Drittanbietern in Dell-Switches verwenden können, solange der Standard dies zulässt. In der Dell-Community wird den Kunden jedoch generell davon abgeraten, Nicht-Dell-Optiken in Dell-Switches zu installieren. Wie der Dell-Support behauptet, durchläuft Dell einen sehr strengen und langwierigen Prozess der Optik-Validierung, -Qualifizierung und -Zertifizierung, um sicherzustellen, dass die Benutzer die zuverlässigste Netzwerkerfahrung mit Dell-Switches genießen. Wenn eines der gemeldeten Probleme durch die Verwendung von Nicht-Dell-Optiken verursacht wird, wird dem Kunden empfohlen, die nicht unterstützten Nicht-Dell-Optiken durch qualifizierte Dell-Optiken zu ersetzen. Dell empfiehlt daher, dass Endbenutzer Optiken anderer Hersteller vor dem Einsatz in der Produktionsumgebung entsprechend testen.

Gewährleisten Transceiver von Drittanbietern dieselben Arbeits- und Qualitätsstandards wie DELL OEM-Optiken?

Eindeutig ja! Diese stark rabattierten Geräte von Drittanbietern werden möglicherweise in denselben Einrichtungen hergestellt wie die offiziellen Geräte von Cisco, HP oder Juniper. Und da optische Transceiver ohnehin vollständig durch international vereinbarte Standards spezifiziert sind, gibt es kein Risiko von Inkompatibilitäten.

dell-sfp-transceiver

Dank eines Multi-Source-Agreements (MSA). Es wird von Anwendern und Herstellern von Transceiver-Modulen definiert, um Standards zu definieren - für den Einsatz in einer Vielzahl von Geräten wie Switches und Routern. Das Ergebnis ist, dass es absolut keinen Unterschied in der Hardware zwischen offiziellen Marken-Transceivern und zuverlässigen optischen Transceivern von Drittanbietern gibt, der Kostenunterschied beträgt das Vier- bis Zehnfache. Die Leistung ist die gleiche, da alle Hersteller den gleichen Regeln und Standards folgen.

Können Drittanbieter alle Dell-kompatiblen Optiken liefern?

Für die Dell-Optik könnte fast jeder Dritthersteller von Optiken jedes Modul produzieren. Wie gesagt, die Standards für alle Transceiver-Module sind bereits definiert. Daher könnten Drittanbieter von Optiken durchaus alle Dell-kompatiblen Optiken anbieten. Tatsächlich könnten sie mehr Transceiver-Module anbieten als der OEM-Hersteller.

FS.com bietet eine Reihe von Dell-kompatiblen optischen Modulen und optischen Kabeln, einschließlich SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, DACs und AOCs. Alle von ihnen sind vollständig getestet und können mit den Switches der Dell-Serie arbeiten, einschließlich Dell Networking, Dell Force10, Dell PowerConnect, usw. Unsere kompakten, hochdichten und schnellen Dell-kompatiblen optischen Transceiver, DACs und AOCs sind in der Lage, kosteneffektive Optionen für Dell-Markenfavoriten anzubieten.

Gibt es noch andere Gründe, warum Sie bei FS.com kaufen sollten?

Zusätzlich zu den OEM-Optiken von Dell bietet FS.com auch einen kundenspezifischen Service. Sie können die Übertragungsdistanz, Temperatur und etc. anpassen. Wir können fast alle speziellen Anforderungen von Transceiver-Modulen erfüllen. Die Produktion von Transceiver-Optiken erfolgt nach dem jeweils aktuellen MSA-Standard. Die kontinuierliche Kontrolle der Produktqualität vor, während und nach dem Fertigungsprozess ist oberstes Gebot. Jede produzierte Charge wird mit standardisierten Qualitätssicherungsverfahren geplant und der Produktionsprozess wird ständig überwacht und kontrolliert.

Wir verstehen den Wert der Kompatibilität und Interoperabilität für jede Optik und die Notwendigkeit eines testgesicherten Programms sehr gut. Um die volle Kompatibilität mit Dell-Switches zu erreichen, haben wir unsere verschiedenen Dell-kompatiblen Optiken an verschiedenen Dell-Switches getestet, einschließlich Dell-Force10-S4810P, Dell S50-01-GE-48T-AC-SX, Dell S60-44T-AC-R-SX, DELL-N4032F, Dell PowerConnect 5324, FORCE TM S60-44T, DELL-Mellanox M3601Q, DELL ME-M3601Q 4OG, Dell PowerConnect 6224 und Dell PowerConnect 3448. Die folgende Abbildung zeigt unseren Kompatibilitätstest von Dell-SFPs für Dell N4032F-Switches.

dell switch

Fazit

In diesem Artikel wurden hauptsächlich die Transceiver-Module von Original-Markenherstellern und Drittanbietern von Netzwerkgeräten verglichen. Wir können definitiv optische Module von Drittanbietern für optische Netzwerkgeräte der großen Marken verwenden. Wie wählt man einen zuverlässigen Lieferanten aus so vielen Drittanbietern von Dell-kompatiblen Optiken aus? Vor dem Kauf von Transceivermodulen sollten die Qualität, die Kompatibilität, der Preis, der Versand und der After-Sales-Service berücksichtigt werden. Als einer der bekannten 3rd-Party-Optik-Hersteller wird FS.com als gute Wahl für Dell-kompatible Optiken empfohlen.

Ähnlicher Artikel: Verschiedene Typen von SFP-Transceivern
Tags

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.7k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.8k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.3k