Wireless AP vs. Range Extender: Welche Wi-Fi-Lösung ist besser?
Angenommen, Sie sind auf der Suche nach Lösungen zur Vergrößerung Ihres drahtlosen Netzwerks. In diesem Fall werden Sie wahrscheinlich auf mehrere Hardware-Geräte stoßen, die diese Funktion bieten, darunter Wireless Access Points (AP) oder Range Extender. Viele Anbieter auf dem Markt werben damit, dass Extender so konfiguriert werden können, dass sie sowohl als Extender als auch als Access Point verwendet werden können, was für Kunden verwirrend sein kann. In diesem Artikel werden die Merkmale, die Unterschiede und die Wahl zwischen Wireless Access Points und Range Extendern im Detail erläutert.
Was sind Wireless Access Points und Range Extender?
Wireless Access Points
In Unternehmen ist es üblich, Desktops, Laptops, Mobiltelefone und Tablets mit dem drahtlosen Netzwerk zu verbinden und Access Points bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Anzahl der Geräte zu erhöhen, die von den meisten Unternehmen benötigt werden.
Wireless-AP-Lösungen haben folgende Vor- und Nachteile:
Vorteile
-
Wireless APs ermöglicht Dutzenden oder Hunderten von Benutzern den gleichzeitigen Zugriff. In der Netzwerkumgebung von Unternehmen ist es für die Benutzer sehr praktisch, sich auf dem Firmengelände von Raum zu Raum zu bewegen zu können, ohne nervige Netzwerkunterbrechungen ertragen zu müssen.
-
Wireless APs unterstützen eine höhere Leistung des drahtlosen Netzwerks als ein Range Extender und das WLAN-Signal wird mit steigender Anzahl an Access Points nicht beeinträchtigt.
-
Benutzer können Wireless Access Points überall einrichten, wo ein Ethernet-Kabel vorhanden ist. Viele Wireless APs sind PoE-kompatibel und können über ein einziges Ethernet-Kabel mit PoE-Switches für Datenübertragung und Stromversorgung verbunden werden, sodass keine zusätzlichen Stromleitungen oder Steckdosen erforderlich sind.
-
Zusätzliche Funktionen der Wireless Access Points, wie z. B. die Zugriffssteuerungsliste (engl.: Access Control List, Abk.: ACL), können Gastzugriffe identifizieren, um die Sicherheit zu verbessern sowie sämtliche Benutzer des drahtlosen Netzwerks einfach zu verwalten.
Nachteile
-
Wireless APs müssen über ein Netzwerkkabel fest mit einem Router oder Switch verbunden sein.
-
Wenn kein Strom zur Verfügung steht, wird oft ein PoE-Netzwerk-Switch oder ein PoE-Injektor benötigt, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Bei einigen Anwendungen, bei denen noch keine PoE-Geräte eingesetzt werden, ist es notwendig, die bisherigen Nicht-PoE-Geräte durch PoE-Geräte zu ersetzen.
Range Extender
Ein Range Extender erweitert die Reichweite eines bestehenden drahtlosen Netzwerks. Er funktioniert, indem er ein bestehendes WLAN-Signal nimmt, es verstärkt und das verbesserte Signal überträgt. Range Extender können eine sehr kostengünstige Möglichkeit sein, WLAN auf stationäre Geräte auszuweiten.
Range Extender als drahtlose Netzwerk-Lösungen haben folgende Vor- und Nachteile:
Vorteile
-
Der Range Extender ist eine relativ einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Abdeckung und Reichweite eines drahtlosen Netzwerks zu erweitern. Es ist einfacher, einen Range Extender zu installieren und zu konfigurieren als ein drahtloses Netzwerk mit Wireless Access Points einzurichten.
Nachteile
-
Zwar sind Range Extender einfach zu konfigurieren, doch kann die Geschwindigkeit des WLANs um die Hälfte des vom Hauptrouter empfangenen Signals reduziert werden.
-
Der genaue Standort, an dem Range Extender platziert werden, ist wichtig, da ein zu großer Abstand zum Router zu einem Verlust der Internetverbindung führen kann.
-
Range Extender verursachen mehr Störungen in drahtlosen Netzwerken, da sie in der Regel die gleiche Frequenz und den gleichen Kanal für die Kommunikation mit dem Hauptrouter verwenden müssen.
Der Unterschied zwischen Wireless Access Points und Range Extendern
Sowohl Wireless APs als auch Range Extender verstärken drahtlose Signale. Beide Geräte haben jedoch unterschiedliche Eigenschaften.
Unterschied in der Funktionalität
Ein Wireless Access Point ist ein Hardware-Gerät, das als Kommunikations-Hub mit einem kabelgebundenen LAN verbunden ist und kontinuierlich Daten im WLAN empfängt und sendet. Jeder einzelne Wireless AP hat grundsätzlich eine Ethernet-Schnitstelle für drahtlose und kabelgebundene Verbindungen.
Im Gegensatz zum Wireless AP spielt der Range Extender eher eine unterstützende Rolle. Der Range Extender ist ein Gerät, das das Funksignal eines Wireless Access Points aufnimmt und erneut entsendet, um neue erweiterte Service-Set-Identifiers zu erstellen. Der Range Extender ermöglicht, die Reichweite des APs dorthin zu erweitern, wo kabelgebundene Netzwerke nicht hinkommen.
Unterschied in der Effizienz
Wireless Access Points haben keine negative Auswirkung auf die Netzwerkqualität. Zwar bieten Range Extender maximale Flexibilität, doch wird die zur Verfügung stehende Bandbreite im Wesentlichen halbiert, wenn der Dienstnutzer und die bidirektionale Signalübertragung den gleichen drahtlosen Kommunikationskanal nutzen.
Unterschied in den Kosten
Allerdings gibt es auch einen Kostenunterschied zwischen den beiden Geräten. Dem Netzwerk einen Range Extender hinzuzufügen ist erbringlicher als einen neuen Wireless Access Point einzurichten.
Die folgende Vergleichstabelle wird Ihnen helfen, die Unterschiede zwischen einem Wireless Access Point und einem Range Extender besser zu verstehen.
Wireless AP | Range Extender | |
---|---|---|
Definition | Ein Hardware-Gerät für Netzwerke, das Daten über ein kabelgebundenes Netzwerk empfängt und drahtlosen Datenverkehr für drahtlos verbundene Clients möglich macht. | Ein Gerät, das Signale von einem WLAN-Router empfängt und die Signale an Clients weiterleitet. |
Funktion | Aufbau eines drahtlosen LANs und Funktion als zentraler Sender und Empfänger von Funksignalen. | Brücke zwischen Router und WLAN-Gerät, das sich außerhalb der Reichweite des WLAN-Routers befindet. |
Typ des Netzwerks | Erschafft ein Wireless-Netzwerk. | Repliziert ein bestehendes Netzwerk. |
Netzwerkqualität | Die Netzwerkqualität ist nicht betroffen. | Die Netzwerkqualität verschlechtert sich um 50 %. |
Kosten | Teuer | Kostengünstig |
Unterstützte Umgebung | Große Unternehmen und große Büros. | Das Zuhause oder kleine Unternehmen. |
Wireless Access Point vs. Range Extender: Was sollten Sie wählen?
Im Allgemeinen sind Range Extender ideal für Anwendungen, bei denen wenige WLAN-Geräte mit diesem verbunden sind. Für Netzwerkanwendungen mit hoher Dichte, die qualitativ hochwertige WLAN-Signale erfordern, ist der Wireless Access Point die beste Wahl. Das heißt, wenn Sie eine kostengünstige Methode benötigen, um die Reichweite eines drahtlosen Netzwerks in Ihrem Zuhause zu erweitern, sind Range Extender genau das Richtige für Sie. Wenn Sie jedoch in einem großen Haus leben und mit der aktuellen Internetgeschwindigkeit Ihres Routers unzufrieden sind, oder wenn Sie drahtlose Netzwerke für Universitäten oder Unternehmen einrichten, lohnt sich ein Upgrade auf die neuesten standardmäßigen Wireless Access Points.
Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile sowie die Unterschiede zwischen diesen beiden WLAN-Lösungen und Sie werden wahrscheinlich schnell zu einem endgültigen Urteil kommen. Tatsächlich kann die Antwort auf die Frage, welche WLAN-Lösung besser ist, subjektiv sein. Ob Wireless Access Points oder Range Extender besser sind, hängt von Ihren Zielen ab.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022