So konfigurieren Sie EVPN-VXLAN mit Pica8 AmpCon™
Da Unternehmen nach und nach auf die Cloud umsteigen, ist die Zentralisierung in der Cloud oder das Nutzen von Cloud-nativen Funktionen entscheidend für die Anpassung an das neue Arbeitsmodell „Arbeiten von überall“. Die Einführung von Unternehmen in die „Cloud“ oder die Vereinfachung der „Hybrid-Cloud“-Erfahrung sollte jedoch nicht bedeuten, dass man eine These darüber schreiben muss, wie man „etwas in etwas anderem tunnelt“. In diesem riesigen Meer von Technologien erweist sic EVPN-VXLAN als eine der Lösungen.
Was die „Realität“ von EVPN-VXLAN wirklich bedeutet
EVPN-VXLAN steht für Ethernet VPN bzw. Virtual eXtensible LAN. Im Wesentlichen handelt es sich bei VXLAN um ein Protokoll, mit dem ein getunneltes „Overlay“-Netzwerk auf einem bestehenden (physischen) Layer-3-„Underlay“-Netzwerk aufgebaut wird. Dieses Overlay-Netz kann bis zu 16 Millionen VLANs unterstützen, was weit über die klassische Grenze von 4096 VLANs hinausgeht.
Daher zielt die Einführung von EVPN-VXLAN darauf ab, Unternehmen eine flexiblere, skalierbarere und leistungsfähigere Netzwerkarchitektur zu bieten. Die Integration dieser Technologie in die Spine-Leaf CLOS-Architektur birgt ein enormes Potenzial für „Cloud-Scale“-Rechenzentren.
In den nächsten Kapiteln werden wir Ihnen zeigen, wie Sie eine einfache Ansible-Integration mit der übersichtlichen Benutzeroberfläche der Amplified Network Control Platform (AmpCon™) von Pica8 nutzen können, um das Konfigurationsmanagement in Ihrem Netzwerk zu automatisieren und zu vereinfachen, und wie Sie mit dem einfachen Kauf einer AmpCon™-Instanz die Verwaltung der Hardware (unbegrenzt) Ihrer Wahl für ein offenes Netzwerk (White Box) bereitstellen und automatisieren können.
Konfiguration von EVPN-VXLAN
AmpCon™ ist das Herzstück der Automatisierung von EVPN-VXLAN. Mit Pica8, Jinja, Ansible und AmpCon™ ist für die Bereitstellung von EVPN-VXLAN kein großes Team von zertifizierten Netzwerktechnikern oder ein Netzwerkexperte mehr erforderlich.
Schritte zur Automatisierung der Implementierung
Zunächst erstellen wir einige erstaunliche Jinja-Templates, indem wir Befehle aus dem „Klick“-gesteuerten Baum hinzufügen:
Speichern Sie dann das Template, um den Code automatisch in ein anpassbares Template umzuwandeln:
Wir können diese Templates teilen und bearbeiten:
Sie können sogar die automatisch erstellten Variablen in den automatisch erstellten Templates anpassen:
Das neu erstellte Template AmpCon™ wird automatisch zu einem assistentengesteuerten Formular:
So erstaunlich, dass die EVPN-VXLAN-Bereitstellung mit AmpCon™ von Pica8 inzwischen Folgendes ist:
-
Point-And-Click
-
Wizard-Driven
-
Anpassungsfähig
-
Wiederverwendbar – Erstellen Sie automatisch erstellte Formulare und Templates für spätere Implementierungen
AmpCon™ nimmt Ihnen so viel Arbeit ab und erstellt so viel davon (standardmäßig zur Anpassung und Wiederverwendung), dass EVPN-VXLAN-Implementierungen einfach sind:
-
Vorhersehbar
-
Skalierbar
-
Planbar (ja, AmpCon™ hat einen eingebauten Zeitplan, so dass Sie ihn einstellen und „später wiederkommen“ können)
-
Automatisierung
Die Automatisierung der EVPN-VXLAN-Bereitstellung mit AmpCon™ von Pica8 vereinfacht die Implementierung und verbessert die Effizienz. Mit Pica8 und AmpCon™ sind Unternehmen in der Lage, die Implementierung von EVPN-VXLAN einfach zu automatisieren, um die Netzwerkherausforderungen der Zukunft zu meistern.
Wie FS Ihnen behilflich sein kann
FS und Pica8 haben eine strategische Partnerschaft geschlossen und Sie können sich bei FS über Produkte wie die PicOS®-Serie, PicOS-V und AmpCon™ Network Manager informieren. Die Pica8-Software Produkte arbeiten mit den von FS angebotenen Unternehmensnetze-Switches und Rechenzentren-Switches zusammen, um Ihre Netzwerkbereitstellung effizienter zu gestalten.
Beginnen Sie Ihre EVPN-VXLAN-Automatisierungsreise jetzt! Klicken Sie hier , um uns für eine kostenlose Evaluierung von AmpCon™, PicOS® Software Switch und PicOS-V Virtual Switch Demo zu kontaktieren.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022