Netzwerk- und Kommunikationskabel, die Ihr Internet versorgen
Kurzanleitung zu den wichtigsten Arten von Netzwerkkabel-Spezifikationen.
Netzwerkkabel werden häufig für die Verbindung von einem Netzwerkgerät zu einem anderen verwendet. Sie umfassen Twisted-Pair-Kabel, Koaxialkabel, Stromkabel usw. Die ersten drei Netzwerkkabeltypen sind die am häufigsten verwendeten Kategorien. In der folgenden Beschreibung werden die grundlegenden Informationen, Spezifikationen und Anwendungen dieser Netzwerkkabel vorgestellt.
Typen und Spezifikationen von Twisted-Pair-Netzwerkkabeln
Ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel ist eine Art der Verkabelung, bei der zwei Leiter (in der Regel Kupfer) eines einzigen Stromkreises miteinander verdrillt sind. Durch die Verdrillung von zwei isolierten Kupferdrähten in einer bestimmten Dichte werden die elektrischen Wellen, die von jedem Draht bei der Übertragung abgestrahlt werden, durch die elektrischen Wellen des anderen Drahtes ausgeglichen, wodurch der Grad der Signalinterferenz effektiv reduziert wird. Twisted-Pair-Verkabelung wird in Datennetzen häufig für kurze und mittellange Verbindungen verwendet, da sie im Vergleich zu Glasfaser- und Koaxialkabeln relativ günstig ist.
Twisted Pair Netzwerkkabel: Typen & Standards
Je nach Frequenz und Signal-Rausch-Verhältnis kann das Twisted-Pair-Netzwerkkabel in Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat7a and Cat8 Ethernet/Kupferkabel unterteilt werden. Cat ist der Standard für die Kategorie, die alle für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet werden. Die detaillierten Spezifikationen der Twisted-Pair-Netzwerkkabeltypen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Kategorie | Typische Konstruktion | Max. Bandbreite | Übertragungsgeschwindigkeiten | Anwendungen |
---|---|---|---|---|
Cat3 | UTP | 16 MHz | 10 Mbps | 10BASE-T und 100BASE-T4 Ethernet |
Cat4 | UTP | 20 MHz | 16 Mbps | 16Mbit/s Token Ring |
Cat5 | UTP | 100 MHz | 10-100 Mbps | 100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet |
Cat5e | UTP | 100 MHz | 1000 Mbps-1 Gbps | 100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet |
Cat6 | STP | 250 MHz | 10 Gbps (55 m) | 10GBASE-T Ethernet |
Cat6a | STP | 500 MHz | 10 Gbps (55 m) | 10GBASE-T Ethernet |
Cat7 | STP | 600 MHz | 100 Gbps (15 m) | 10GBASE-T Ethernet oder POTS/CATV/1000BASE-T über ein Einzelkabel |
Cat7a | STP | 1000 MHz | 100 Gbps (15 m) | 10GBASE-T Ethernet oder POTS/CATV/1000BASE-T über ein Einzelkabel |
Cat7a | STP | 2000 MHz | 4 Gbps (30 m) | 40GBASE-T Ethernet order POTS/CATV/1000BASE-T über ein Einzelkabel |
Hinweis: Genauere Informationen zum Kauf des richtigen Kupferkabels finden Sie im Leitfaden für das beste Ethernet-Kabel.
T568A und T568B sind zwei grundlegende Verdrahtungsstandards, die von Twisted-Pair-Netzwerkkabeln verwendet werden. Es handelt sich dabei um Telekommunikationsstandards von TIA und EIA, die die Anordnung der Stifte für Steckverbinder (häufig RJ45) auf UTP- oder STP-Netzwerkkabeln festlegen. Die Zahl 568 bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die Drähte in den Twisted-Pair-Kabeln angeschlossen und mit dem Stecker verbunden werden. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind (siehe Abbildung unten).
Geschirmtes oder ungeschirmtes Twisted-Pair-Netzwerkkabel?
Geschirmte und ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel werden oft als die üblichen Twisted-Pair-Netzwerkkabeltypen in Netzwerklösungen erkannt, die als STP- bzw. UTP-Twisted-Pair-Kabel beschrieben werden können.
UTP bezieht sich auf das Kabel, das keine metallische Abschirmung um die Kupferdrähte hat, was dazu beitragen kann, elektronische Störungen zu minimieren, indem es eine ausgeglichene Signalübertragung bietet. Daher wird es meist für die Übertragung über kurze Entfernungen bei Telefonanwendungen in Gebäuden, Computernetzwerken und sogar bei Videoanwendungen verwendet.
Bei STP-Kabeln sind die Drähte von einer Abschirmung umgeben, die als Erdungsmechanismus fungiert, um einen besseren Schutz vor elektromagnetischen Störungen und Hochfrequenzstörungen zu bieten, so dass Daten mit einer höheren Geschwindigkeit übertragen werden können. Daher werden STP Twisted-Pair-Netzwerkkabel häufig in High-End-Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Bandbreite und Außenbereiche erfordern.
Was ist ein Koaxial-Netzwerkkabel?
Koaxialkabel sind Netzwerkkabel mit einem Innenleiter, der von einer röhrenförmigen Isolierschicht umgeben ist, die wiederum von einer röhrenförmigen leitenden Abschirmung umgeben ist. Der Innenleiter und die äußere Abschirmung haben eine gemeinsame geometrische Achse. Viele Koaxialkabel haben eine isolierende Außenhülle oder einen Mantel.
Koaxialkabel werden als Übertragungsleitung für Hochfrequenzsignale (HF) verwendet. Zu seinen Anwendungen gehören Zuleitungen, die Radiosender und -empfänger mit ihren Antennen verbinden, Computernetzwerkverbindungen, digitales Audio und die Verteilung von Kabelfernsehsignalen. Koaxialkabel haben einen offensichtlichen Vorteil gegenüber anderen Arten von Funkübertragungsleitungen. In einem guten Koaxialkabel existiert das elektromagnetische Feld, das das Signal überträgt, nur in dem Raum zwischen dem Innenleiter und der äußeren leitenden Abschirmung. Aus diesem Grund können Koaxialkabel in der Nähe von Metallobjekten verlegt werden, ohne dass es zu Leistungsverlusten kommt wie bei anderen Arten von Funkübertragungsleitungen.
Was ist ein Glasfaserkabel?
Glasfaserkabel sind ein hervorragendes Übertragungsmedium, da sie eine hohe Datenkapazität haben und große Entfernungen überbrücken können. Es hat einen Glasfaser-/Glasfaserkern in einer Gummibeschichtung und nutzt Lichtstrahlen statt elektrischer Signale zur Datenübertragung. Glasfaserkabel können über Entfernungen von mehreren Kilometern mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis zu 100 Gbit/s oder mehr verlegt werden, da das Licht nicht wie elektrische Signale über die Entfernung abnimmt.
Im Allgemeinen bestehen Glasfaserkabel aus Singlemode- und Multimode-Fasern, der Unterschied liegt im Kerndurchmesser. Der erste Faserkern ist 9/125µm breit, der zweite kann 62,5/125µm oder 50/125µm breit sein. Sowohl Multimode-Fasern (MMF) als auch Monomode-Fasern (SMF) können für Hochgeschwindigkeitsübertragungen verwendet werden. MMF wird häufig für kurze Reichweiten verwendet, während SMF für große Reichweiten geeignet ist.
Fazit
Twisted Pair, Koaxialkabel und Glasfaserkabel sind die drei wichtigsten Netzkabeltypen in den Kommunikationssystemen. Sie haben unterschiedliche Kabelstrukturen, Geschwindigkeiten, Bandbreiten und Anwendungen. Alle drei Kabel sind sowohl im täglichen Leben als auch beim Aufbau von Netzwerken von Vorteil. Genauere Unterschiede finden Sie hier: Glasfaserkabel vs. Twisted-Pair-Kabel vs. Koaxialkabel.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022