Français

Informatique de Périphérie (Edge Computing) ou MEC (Multi-Access Edge Computing) : Quelle est la différence ?

Mis à jour depuis le 23 déc, 2022 by
918

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises dépendent des données pour prendre des décisions critiques et soutenir les opérations commerciales en temps réel. Les grandes quantités de données produites signifient également qu'il est difficile de procéder au triage de toutes ces informations et d'en tirer des renseignements utiles dans les plus brefs délais. Les entreprises résolvent ce problème en modifiant la façon dont les données sont traitées.

Depuis un certain temps, les entreprises utilisent des centres de données centralisés où une grande quantité de données est envoyée vers et depuis un nuage centralisé pour être traitée et analysée. Ce modèle informatique est confronté à plusieurs défis tels que des problèmes de latence, des limitations de bande passante et une mauvaise expérience utilisateur due à des perturbations imprévisibles du réseau.

La plupart de ces défis sont résolus en déplaçant une partie des ressources de calcul et de stockage hors des centres de données centralisés et plus près de la source des données. L'informatique en périphérie et l'informatique en périphérie à accès multiple (MEC) sont au cœur de cette transformation.

Ces deux technologies sont en train de remodeler le paysage informatique et commercial, mais il existe de légères différences entre les deux. Nous les avons précisées, ainsi que d'autres, dans les sections suivantes.

Qu'est-ce que l'Informatique de Périphérie (Edge Computing) ?

L'informatique de périphérie ou Edge Computing, est une architecture informatique distribuée dans laquelle les données du client sont traitées et analysées plus près de la source de données et à la périphérie du réseau. En d'autres termes, le edge computing déploie des ressources de calcul et de stockage à l'endroit même où les données sont produites. Ainsi, au lieu d'envoyer des données brutes vers le nuage pour traitement, l'informatique en périphérie apporte certaines fonctionnalités du nuage au même endroit physique que la source des données.

Ce modèle informatique est également devenu une solution efficace aux problèmes de réseau causés par le déplacement de gros volumes de données. Il résout également le problème du décalage temporel, car la plupart des applications dépendent d'un traitement et de réponses sensibles aux délais.

En déployant le stockage et les serveurs là où les données sont générées, l'informatique périphérique peut assurer l'exploitation de nombreux dispositifs sur un réseau local (LAN) plus petit et plus efficace. De cette façon, une large bande passante est utilisée par les dispositifs locaux générant des données, ce qui minimise les problèmes de latence et de congestion des données.

Qu'est-ce que le MEC (Multi-Access Edge Computing) ?

MEC ou Multi-access Edge Computing est une application pratique de l'edge computing largement liée à la 5G mais pas exclusive. Et tout comme le edge computing, le MEC vise à résoudre les problèmes de latence en augmentant la fiabilité et l'efficacité globale du réseau. En supprimant le long et imparfait chemin de réseau entre les serveurs de données et les appareils des utilisateurs finaux, MEC améliore la diffusion du contenu et l'expérience des utilisateurs.

Étant donné que l'informatique de périphérie à accès multiple (MEC) et l'informatique de périphérie présentent de nombreuses similitudes, MEC a hérité de nombreux noms au fur et à mesure de l'expansion de ses applications : nuage de périphérie, informatique de périphérie mobile, informatique de brouillard (Fog Computing). Malgré cela, MEC est souvent considéré comme la clé des déploiements massifs de l'IdO. Elle est également cruciale pour le traitement de grands ensembles de données provenant d'appareils de plus en plus interconnectés.

Différences entre Edge Computing et MEC

La plupart des utilisateurs utilisent les mots edge computing et Multi-access Edge computing de manière interchangeable. Et bien qu'ils soient étroitement liés, il existe des différences distinctes. Tout d'abord, l'informatique en périphérie est un concept ou un modèle de réseau qui vise à rapprocher les ressources informatiques, telles que le stockage et la puissance de calcul, de la source de données et de l'utilisateur final.

D'autre part, le MEC est une architecture standard ou une forme d'informatique de périphérie qui fournit les capacités de calcul indispensables à la périphérie du réseau et plus près de l'utilisateur. Cette architecture contribue également à améliorer les fonctionnalités et les capacités des réseaux, y compris la 5G, ce qui permet aux entreprises de développer des applications avec plus de fiabilité et d'efficacité.

En d'autres termes, MEC permet aux opérateurs de réseaux mobiles d'améliorer les opérations de leurs réseaux, en leur donnant la possibilité de devenir des fournisseurs de clouds en périphérie. De cette façon, ces fournisseurs peuvent tirer parti de leur infrastructure câblée et sans fil pour devenir plus agiles et innovants.

Créer des Opportunités Commerciales avec 5G MEC

Grâce à la puissance de l'informatique de périphérie, de la MEC et de la 5G, les entreprises peuvent exploiter des opportunités intéressantes dans différents secteurs, de la fabrication de détail au transport. La 5G est un réseau ultra-rapide avec des vitesses de données supérieures à 1 Gbps. Elle s'accompagne également d'une faible latence et d'une grande fiabilité du réseau. Pour en savoir plus, consultez l'article : Comment Fonctionne la 5G avec le Multi-Access Edge Computing (MEC) ?

multi-access edge computing

Plusieurs avantages peuvent être obtenus en couplant le réseau 5G avec la MEC. Il s'agit notamment d'une latence ultra-faible et de vitesses de transmission de données rapides nécessaires pour exploiter les nouvelles vagues d'applications interactives. Vous trouverez ci-dessous les principales possibilités offertes par la 5G MEC :

Production intelligente – Avec la 5G MEC, les capacités de suivi des performances peuvent facilement s'intégrer à la robotique avancée et à l'IoT tout en traitant d'énormes charges de données en temps réel. Le résultat est un rapide déploiement d'usines intelligentes, permettant aux fabricants de rationaliser leurs opérations.

Expérience utilisateur immersive – Grâce aux technologies 5G MEC, les entreprises peuvent développer des environnements réels avec des applications, qu'il s'agisse de réunions d'affaires immersives ou d'expériences de jeu VR à faible latence.

Analyse vidéo en temps réel – Les capacités de la 5G MEC permettent de gérer et de traiter de grands volumes de données provenant de caméras individuelles sans qu'il soit nécessaire d'envoyer des données vers et depuis le cloud. Cela permet une détection précise des menaces en temps réel pour une action immédiate.

De meilleures capacités IoT – Avec la technologie 5G MEC, les déploiements IoT permettent de capturer, stocker et traiter d'énormes quantités de données en temps réel. Cela permet d'optimiser les processus commerciaux et de fournir des services de qualité aux clients.

Démarrer avec l'Edge Computing et le 5G MEC

L'Edge computing et la 5G MEC offrent de nombreux avantages aux entreprises de tous types et de toutes tailles. Non seulement ces technologies améliorent la vitesse et l'évolutivité, mais elles offrent également certains avantages en matière de sécurité. Si vous cherchez à déployer l'edge computing ou la 5G MEC dans votre entreprise, envisagez de travailler avec une société informatique experte pour vous assurer d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
See profile for Virginia.
Virginia
Qu'est-ce que Le Multi-Access Edge Computing ?
30 nov, 2022
1.2k
Connaissances
Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.8k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k