Comment Fonctionne la 5G avec le Multi-Access Edge Computing (MEC) ?
Au fil des ans, l'Internet des objets et les appareils IoT ont connu une croissance considérable, stimulant efficacement la productivité et accélérant l'agilité des réseaux. Cette technologie a également favorisé l'adoption de l'informatique en périphérie, tout en donnant naissance à un ensemble de périphériques avancés. L'adoption de l'informatique en périphérie (Edge Computing) permet de répondre efficacement aux besoins de calcul puisque les ressources informatiques sont distribuées le long du chemin de communication, c'est-à-dire via une infrastructure informatique décentralisée.
L'un des avantages de l'informatique périphérique est l'amélioration des performances, car les capacités d'analyse sont plus proches des machines. Un centre de données périphérique réduit également les coûts opérationnels, grâce à la réduction des besoins en bande passante et à la faible latence.
Ci-dessous, nous examinons plus en détail les systèmes sans fil 5G et l'informatique périphérique multi-accès (MEC - Multi-Access Edge Computing), une forme avancée d'informatique périphérique, ainsi que la manière dont ces deux systèmes élargissent les avantages du cloud computing à la périphérie et plus près des utilisateurs.
Qu'est-ce que le Multi-Access Edge Computing ?
Le Multi-access edge computing (MEC) est une technologie relativement nouvelle qui offre des capacités de cloud computing à la périphérie du réseau. Cette technologie fonctionne en déplaçant certaines capacités informatiques hors du nuage et en les rapprochant des appareils finaux. Les données ne se déplacent donc pas aussi loin, ce qui permet des vitesses de traitement plus rapides.
Idéalement, il existe deux types de MEC, MEC dédiée et MEC distribuée. Le MEC dédié est généralement déployé sur le site du client sur un réseau privé mobile et est conçu uniquement pour une entreprise. La MEC distribuée est déployée sur un réseau public, 4G ou 5G, et connecte des actifs et des ressources partagés.
Avec les deux types de MEC, dédiée et distribuée, les applications sont exécutées localement et les données sont traitées en temps réel ou presque. Cela permet d'éviter les problèmes de latence et d'accélérer les taux de réponse et la prise de décision. La technologie MEC a été largement adoptée dans l'analyse vidéo, la réalité augmentée, les services de localisation, la mise en cache des données, la distribution de contenu local, etc.
Comment les MEC et la 5G Modifient les Différents Secteurs d'Activité
Au cœur de l'informatique périphérique multi-accès se trouvent les technologies de réseaux sans fil et d'accès radio qui ouvrent différents réseaux à un large éventail de services innovants. Aujourd'hui, la technologie 5G est le réseau ultime qui prend en charge les communications ultra-fiables à faible latence. Elle offre également une capacité de haut débit mobile amélioré (eMBB - enhanced mobile broadband) pour les cas d'utilisation impliquant des débits de données importants, tels que la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
Cela dit, les cas d'utilisation de la 5G peuvent être classés en trois domaines, l'IoT massif, l'IoT critique et le haut débit mobile amélioré. Chacune de ces trois catégories requiert des caractéristiques de réseau différentes en matière de sécurité, de mobilité, de bande passante, de contrôle des politiques, de latence et de fiabilité.
Pourquoi l'Adoption du Multi-Access Edge Computing est En Hausse
L'adoption de la 5G MEC connaît une croissance exponentielle, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est le cas. L'une des raisons est que cette technologie s'aligne sur la nature distribuée et évolutive du cloud, ce qui en fait un moteur essentiel de la transformation technique. De même, la technologie MEC est un agent de changement essentiel dans la transformation des entreprises, qui offre la possibilité d'améliorer la prestation de services et même de prendre en charge de nouvelles verticales de marché.
Parmi les principaux cas d'utilisation à l'origine du niveau élevé de la 5G, la mise en œuvre de MEC comprend la diffusion de contenu vidéo, l'émergence de villes intelligentes, les services publics intelligents (par exemple, les réseaux d'eau et d'électricité) et les voitures connectées à l’internet. Cela démontre également le rôle important que jouent les MEC dans différents domaines de l'IdO. Voici un rapide aperçu des principaux cas d'utilisation :
-
Véhicules autonomes - La 5G MEC peut contribuer à améliorer les fonctions opérationnelles telles que la détection continue et la surveillance du trafic en temps réel. Cela permet de réduire les problèmes de latence et d'augmenter la bande passante.
-
Maisons intelligentes - La technologie MEC peut traiter les données localement, ce qui renforce la confidentialité et la sécurité. Elle réduit également la latence des communications et permet une mobilité et une relocalisation rapides.
-
AR/VR - Le déplacement des capacités et des processus de calcul vers la périphérie amplifie l'expérience immersive pour les utilisateurs et prolonge la durée de vie des batteries des dispositifs AR/VR.
-
Énergie intelligente - La MEC résout les problèmes de congestion du trafic et les retards dus à l'énorme production de données et à la connectivité intermittente. Elle réduit également les cyberattaques en appliquant des mécanismes de sécurité plus proches de la périphérie.
Se Lancer dans la MEC 5G
L'un des principaux avantages de l'adoption de la technologie 5G MEC est l'ouverture, en particulier l'ouverture des API et la possibilité d'intégrer des applications tierces. La conformité aux normes et l'agilité des applications sont les autres propositions de valeur de l'informatique périphérique multi-accès. Par conséquent, les entreprises qui cherchent à tirer parti d'un nuage flexible et ouvert doivent fonder leur intégration sur les compétences clés qu'elles souhaitent atteindre.
L'un des défis communs au cours du processus d'intégration est la limitation des plateformes matérielles, en termes d'échelle et d'ouverture. De même, le déploiement de la technologie 5G MEC est coûteux, en particulier pour les petites entreprises disposant d'un soutien financier limité. Parmi les autres problèmes de mise en place, citons l'immaturité de l'écosystème et des normes, les limites des logiciels, la culture et les défis liés aux compétences techniques.
Pour réussir le déploiement de l'informatique périphérique multi-accès, vous avez besoin d'une stratégie efficace de mise en œuvre de la technologie MEC 5G éprouvée. Il est également conseillé de s'associer à une société spécialisée dans l'informatique ou le edge computing pour obtenir des conseils professionnels.
Technologie MEC 5G : Principaux Points à Retenir
Les transformations liées à la périphérie modifient les règles du jeu dans le monde des affaires moderne, et la technologie informatique périphérique multi-accès 5G en est sans aucun doute le fer de lance. Les entreprises qui intègrent cette nouvelle technologie dans leurs modèles économiques bénéficient d'opérations optimisées, de coûts réduits et d'une expérience client améliorée.
Même dans ce cas, l'intégration des MEC n'est pas sans poser de problèmes. Les entreprises qui cherchent à déployer la technologie edge computing à accès multiple doivent avoir une stratégie de mise en œuvre solide qui s'aligne sur l'ensemble de leur programme de transformation numérique pour éviter les situations de compartimentage.