EIGRP vs OSPF : Quelle est la Différence ?
La différence entre EIGRP et OSPF réside principalement dans l'algorithme, les métriques de routage, le temps de convergence, etc.
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) et OSPF (Open Shortest Path First) sont deux protocoles de passerelle intérieure (IGP) courants qui spécifient comment les routeurs ou les commutateurs de données communiquent entre eux. Ils sont souvent appliqués dans des situations différentes pour obtenir des performances variées en termes de vitesse, de délai, etc. Quelles sont leurs différences ? Découvrez tout ce que vous voulez savoir à travers le comparatif détaillé ci-dessous.
EIGRP vs OSPF : Qu'est-ce que le protocole EIGRP dans le domaine des réseaux ?
EIGRP est un protocole de routage à vecteur de distance avancé, basé sur Cisco, qui fonctionne selon les principes du protocole de la passerelle intérieure (Interior Gateway Protocol). Il utilise des mises à jour incrémentielles et déclenchées qui améliorent la capacité opérationnelle et le taux de convergence rapide. Il peut déterminer le vecteur de distance du chemin le plus court et utilise des mesures telles que la bande passante, la charge et les retards pour calculer la route optimale la plus courte du réseau. L'EIGRP est un protocole complexe, mais il peut être configuré et fonctionner facilement dans les réseaux de petite et de grande taille.
Le protocole EIGRP est utilisé pour transmettre les informations d'un routeur à ses voisins au sein de la même zone.
Qu'est-ce que le protocole OSPF dans le domaine des réseaux ?
OSPF, un protocole de routage par état des liens, recueille les informations sur l'état des liens auprès des routeurs du réseau et détermine les informations de la table de routage pour acheminer les paquets. Pour ce faire, il crée une carte topologique du réseau. Le protocole OSPF n'échange des informations de routage qu'en cas de changement dans la topologie du réseau. Le protocole OSPF est le mieux adapté aux réseaux complexes comprenant plusieurs sous-réseaux, afin de faciliter l'administration du réseau et d'optimiser le trafic. Il calcule efficacement le chemin le plus court en minimisant le trafic sur le réseau lorsque le changement se produit.
Le protocole OSPF est utilisé pour transmettre les informations d'une zone adjacente à une autre.
EIGRP vs OSPF : Quelle sont les différences ?
L'une des questions les plus fréquemment posées à propos de EIGRP et OSPF est la suivante : « Quel est le meilleur protocole, EIGRP ou OSPF ? Pour répondre à cette question, il est préférable de connaître la différence entre EIGRP et OSPF et de bien comprendre leurs avantages et leurs inconvénients.
Fonctionnalités | Protocole EIGRP | Protocole OSPF |
---|---|---|
Type de protocole de routage | Hybride (fusionne les caractéristiques du routage à vecteur de distance et du protocole de routage à l'état de liens) | Protocole de routage en fonction de l'état de la liaison (analyse différentes sources telles que la vitesse, le coût et l'encombrement du chemin tout en identifiant le chemin le plus court) |
Basé sur normes | Exclusivité Cisco | Norme ouverte IETF |
Distance administrative | 90 (interne) 170 (externe) | 110 |
Algorithme utilisé | Vecteur de distance DUAL | État de liaison par Dijkstra |
Métriques d'acheminement | Combinaison de la largeur de bande, la fiabilité, la charge et le délai | Largeur de bande de l'interface |
Mises à jour | Mises à jour et requêtes, le cas échéant, à une adresse multicast | Inondation vers adresse de multidiffusion en cas de besoin et périodiquement |
Exigences en matière de CPU | Besoins réduits en matière de mémoire et d'unité centrale | Nécessité d'un processeur puissant et d'une mémoire élevée |
Facilité de mise en œuvre | Facile mais sans fonction d'auto-sommaire | Complexe |
Modèle hiérarchique | Non | Oui |
Temps de convergence | Rapide | Lent |
Équilibrage de la charge par chemins inégaux | Oui | Non |
Application du réseau | Réseaux de petite et grande taille | Réseaux de grande taille |
Tableau : Principales différences entre EIGRP et OSPF
Quelques différences majeures expliquées
EIGRP vs OSPF : Algorithme.EIGRP est basé sur l'algorithme DUAL (Diffusing Update Algorithm) tandis qu'OSPF utilise l'algorithme du plus court chemin de Dijkstra, la principale différence résidant dans la manière dont ils calculent le plus court chemin de routage. Le chemin le plus court ne dépend que de la bande passante pour le calcul métrique du coût d'un lien particulier, tandis que DUAL utilise la bande passante et le délai pour calculer la métrique composite à l'aide d'une formule complexe.
EIGRP vs OSPF : Utilisation du CPU.EIGRP est basé sur l'algorithme DUAL (Diffusing Update Algorithm) tandis qu'OSPF utilise l'algorithme du plus court chemin de Dijkstra, la principale différence résidant dans la manière dont ils calculent le plus court chemin de routage. Le chemin le plus court ne dépend que de la bande passante pour le calcul métrique du coût d'un lien particulier, tandis que DUAL utilise la bande passante et le délai pour calculer la métrique composite à l'aide d'une formule complexe.
EIGRP vs OSPF : Temps de convergence. L'algorithme DUAL de EIGRP maintient un chemin alternatif sans boucle. Lorsqu'un réseau devient inaccessible à partir du meilleur chemin, EIGRP peut passer directement au meilleur chemin alternatif. L'algorithme OSPF, quant à lui, nécessite un certain temps pour installer une nouvelle route et réacheminer le trafic en cas de défaillance. EIGRP peut donc offrir un temps de convergence plus court avec un trafic réseau minimal.
EIGRP vs OSPF : Support pour les fournisseurs de services et les centres de données.OSPF est un meilleur choix lorsque votre réseau est hébergé dans un centre de données ou une solution basée sur le cloud. Comme OSFP est largement utilisé dans la plupart des réseaux de centres de données, il peut effectuer des réglages fins dans l'infrastructure réseau sous-jacente et échanger des informations de routage avec le pare-feu.
EIGRP vs OSPF: évolutivité. L'évolutivité de l'OSPF est supérieure à celle de l'EIGRP, car ce dernier est complexe, spécifique à un fournisseur et impossible à adapter aux équipements d'autres fabricants. À l'inverse, OSPF est une norme ouverte et un protocole simple qui permet d'étendre facilement le réseau.
EIGRP vs OSPF : équilibrage de la charge sur chemins inégaux. EIGRP est le seul protocole à prendre en charge l'équilibrage de la charge sur des chemins inégaux, ce qui permet aux routeurs d'acheminer le trafic sur des liaisons de largeur de bande différente, alors que OSPF ne dispose pas de cette fonctionnalité.
EIGRP vs OSPF : lequel choisir ?
Compte tenu de toutes les comparaisons entre EIGRP et OSPF, vous avez peut-être une idée claire de ces deux protocoles de routage. Tous deux peuvent être largement déployés dans les réseaux IP (Internet Protocol) pour la communication de données. EIGRP est un choix populaire pour le routage au sein des réseaux de campus, petits et grands. En revanche, OSPF est le meilleur choix lorsque les équipements de votre réseau proviennent de différents fournisseurs. En outre, si vous utilisez MPLS comme technologie WAN, OSPF est également une meilleure option car il prend en charge l'ingénierie du trafic MPLS avec CSPF (Constrained Shortest Path First).Si vous êtes à la recherche de commutateurs d'entreprise supportant OSPF pour les agrégations de réseaux de campus de petite/moyenne et grande taille, les switchs FS de séries S5860 et S3910sont les choix préférés de nombreux clients en raison de leur haute fiabilité, leur forte capacité de support multiservice et leur facilité de maintenance du réseau.
Recherchez également le wiki RIP vs OSPF vs EIGRP vs BGP ? Voici quelques articles connexes :