Tout ce que vous devez savoir sur le switch d'entreprise
Les switchs d'entreprise, comme leur nom l'indique, sont généralement déployés dans des réseaux comportant un grand nombre de switchs et de connexions, que l'on peut également appeler switch de réseau local de campus (campus LAN switch). Ce terme n'a rien à voir avec certains types de switchs mais suggère l'environnement de réseau pour lequel les switchs réseau sont conçus. Cet article examine les trois niveaux de switchs d'entreprise et la différence entre les switchs d'entreprise, les switchs de datacenter et les switchs pour réseau domestique.
Switch d’entreprise dans les modèles d’Internet hiérarchique
Les réseaux d'entreprise actuels, dans lesquels le réseau local est divisé en trois couches, utilisent couramment une conception hiérarchique de l'internet : couche de core (centrale), couche de distribution et couche d'accès. Voici un exemple de modèle hiérarchique des switchs réseau.
Figure 1 : Modèle de réseau d'entreprise à trois niveaux
Chaque couche a ses propres caractéristiques et fonctionnalités, ce qui fait que les appareils en trois couches ont des caractéristiques différentes.
Les switchs centraux sont des switchs de grande capacité généralement placés au centre de la couche centrale (core) du réseau, servant de passerelle vers un réseau étendu (WAN) ou vers l'internet.
Les switchs de distribution, en tant que pont et lien entre les switchs de la couche centrale et les switchs de la couche d'accès illustrés dans la figure ci-dessus, sont également appelés switchs d'agrégation. Ils assurent que les paquets soient correctement acheminés entre les sous-réseaux et les VLAN.
Les switchs d'accès, également appelés "edge switch", constituent la couche la plus basse et la plus fondamentale dans le modèle d'interconnexion hiérarchique des trois couches. Ils facilitent la connexion au réseau des dispositifs terminaux tels que les points d'accès et les dispositifs câblés.
Le schéma suivant montre la comparaison entre le switch central (core), le switch de distribution et le switch d'accès, ce qui vous aidera à mieux comprendre ces switchs d'entreprise.
Éléments de comparaison | Switch central | Switch de distribution | Switch d’accès |
---|---|---|---|
Couche de fonctionnement | Couche centrale | Couche de distribution | Couche d’accès |
Caractéristiques | Switchs de couche 3, fiabilité, fonctionnalité et capacité de traitement élevées | Switchs de couche 3, fiabilité, fonctionnalité et capacité de traitement élevées | Switchs de couche 2, fiabilité, fonctionnalité et débit relativement faibles |
Quantité de switchs dans un réseau | Le moins possible (normalement un ou deux) | Généralement une quantité comprise entre le nombre de switch de couche centrale et d’accès | Quantité généralement plus élevées que celle de la couche de distribution |
Fonctions principales supportées | Taux de transfert très élevé, QoS, composants redondants, etc. | Filtrage de paquets, QoS, et passerelles d'applications, etc. | Sécurité des ports, VLANs, Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, PoE, etc. |
Coût | Très élevé | Élevé | Relativement réduit |
Example | Switch 25G, switch 40G, switch 100G | Switch 10G | Switch Gigabit |
Différences entre switch de datacenter, switch d'entreprise et switch de réseau domestique
Vous avez une description générale des switchs d’entreprise dans la partie précédente. La partie suivante va comparer les switchs d'entreprise avec les switchs de centres de données et les switchs de réseau domestique. Les fournisseurs offrent des switchs réseau conçus pour différents environnements de réseau, tels que les switchs FS de la série N conçus pour les environnements de centres de données à hautes performances, les switchs FS S5860-20SQ qui sont adaptés pour les PME, les entreprises et les réseaux de campus, et autres modèles pour les réseaux domestiques. La comparaison suivante vous aidera à en savoir plus sur les switchs d'entreprise.
Switch pour datacenter
L'architecture actuelle des centres de données passe d'un modèle hiérarchique à un modèle à leaf-spine dans lequel les switchs spine (tronc ou colonne vertébrale) servent de noyau au réseau et les switchs leaf (feuilles) fournissent des points de connexion aux serveurs, les switchs des centres de données sont toujours caractérisés par une forte densité de ports et une large bande passante nécessaire pour traiter le trafic nord-sud (trafic entre utilisateurs hors d'un centre de données vers le serveur du centre de données ou trafic du serveur du centre de données vers l'internet) et le trafic est-ouest (trafic entre les serveurs d'un centre de données).
Switch d’entreprise
Contrairement aux switchs des centres de données, les utilisateurs finaux se connectent au réseau quels que soient les appareils qu'ils utilisent, tels que les PC, les ordinateurs portables, les imprimantes, etc. Les switchs d'entreprise sont donc nécessaires pour localiser et surveiller les utilisateurs et terminaux afin de protéger chaque point de connexion contre les problèmes de sécurité. Pour répondre aux environnements de réseau spécifiques, certains switchs d'entreprise ont des capacités particulières comme la fonction PoE. Grâce à la technologie PoE, les switchs d'entreprise sont capables de gérer la consommation d'énergie de nombreux appareils terminaux connectés aux switchs.
Switch de réseau domestique
Par rapport au centre de données et au réseau d'entreprise, le volume de trafic dans les réseaux domestiques n'est pas élevé malgré l'échelle variable du réseau domestique, ce qui signifie que les exigences en matière de commutation sont beaucoup moins élevées. Dans la plupart des cas, le switch assure uniquement l'extension des connexions réseau et le transfert de données d'un appareil à l'autre sans avoir à gérer l'encombrement des données. Les switchs plug-and-play (brancher et utiliser) non gérés sont généralement utilisés pour les réseaux domestiques comme une solution parfaite en raison de leur gestion simple sans configuration nécessaire et de leur prix inférieur. Pour les bureaux à domicile (SOHO) comptant moins de 10 utilisateurs, un seul switch Ethernet à 16 ports suffit généralement. Mais pour les geeks technologiques qui aiment construire des réseaux domestiques rapides et sûrs, les switchs gérés sont souvent préférés.
Dois-je utiliser des switchs pour datacenter ou d'entreprise dans un réseau d'entreprise ?
Si vous administrez un réseau d'entreprise de moyenne à grande taille, vous pouvez être confronté à la question de savoir s'il faut utiliser un switch de datacenter dans un réseau d'entreprise. En fait, pour un grand réseau d'entreprise, à part la connexion de la couche d'accès, la redondance aux niveaux de la liaison montante comme la couche de distribution et centrale (core) devrait être beaucoup plus élevée que celle de la couche d'accès, ce qui signifie que la première chose à prendre en compte lors de la conception d'un réseau d'entreprise est une haute disponibilité. Pour faire face à une grande quantité de trafic en tenant compte du risque minimal de défaillance, deux ou plusieurs switchs d'agrégation ou de couche centrale peuvent être déployés dans chaque couche afin que la panne d'un switch ne perturbe pas le fonctionnement du/des autre(s) switch(s).
Lorsqu'il existe un réseau complexe avec un grand nombre de serveurs à gérer, la virtualisation du réseau est nécessaire pour optimiser la vitesse et la fiabilité du réseau. Par rapport aux switchs LAN d'entreprise traditionnels, des switchs de centres de données prenant en charge des fonctions plus complexes faciliteront le déploiement des environnements de machines virtuelles à haute densité et permettront une meilleure gestion du trafic est-ouest qui est amplifié avec la virtualisation.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Articles connexes :
Facteurs à prendre en compte avant de choisir un switch d'entreprise
Switch de niveau 3 ou routeur : Quelle est la meilleure option ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)