Français

Est-ce qu'un routeur d'entreprise est meilleur qu'un routeur domestique ?

Mis à jour depuis le 31 juil, 2021 by
1.9k

FS.com Boutique En Ligne Pour Équipements Réseau

Le routeur est devenu un élément essentiel dans le domaine de la télécommunication. Par rapport à la connexion physique traditionnelle, la popularité des réseaux sans fil pratiques et puissants a créé un marché grand public pour les routeurs. Les routeurs d'entreprise et les routeurs domestiques sont les deux principaux types de routeurs disponibles sur le marché. Les différences entre les deux sont également les points auxquels les utilisateurs s'intéressent lorsqu'ils achètent des routeurs. Un routeur professionnel plus coûteux est-il préférable à un routeur domestique? Nous répondons à vos questions.

 

Qu’est ce qu’un routeur?

Un routeur est un dispositif de commutation qui fait office de passerelle entre les réseaux et permet de gérer le trafic réseau de manière générale. Ethernet permet à des milliers d'entreprises et de foyers d'accéder à des données à haut débit, puis, grâce à la conversion du routeur, il peut être étendu à un réseau sans fil connecté par plusieurs appareils. Pour simplifier, le routeur extrait l'adresse de destination du paquet reçu et identifie son réseau. Il consulte ensuite la table de routage pour trouver l'entrée correspondant au réseau de destination. La table de routage détermine la prochaine étape, la destination, l'interface de sortie et d'autres paramètres liés au routage qui correspondent au paquet actuel.

 

Routeur d'entreprise ou routeur domestique, quelle est la meilleure option ?

Routeur d'entreprise ou routeur domestique, quelle est la meilleure option ?

Figure 1 : Le routeur d'entreprise offre plus de sécurité que le routeur domestique

Vitesse : le routeur d'entreprise est généralement plus rapide que le routeur domestique

Par rapport aux routeurs domestiques, les routeurs d'entreprise ont des performances plus stables et plus rapides au niveau du processeur central (CPU). La mémoire flash sauvegarde automatiquement votre contenu lorsque votre routeur est mis hors tension ou redémarré. Un routeur doté d'une mémoire flash et RAM de plus grande capacité permettra d'étendre plus facilement votre réseau. Cette fonctionnalité puissante est uniquement réservée aux routeurs d'entreprise. De plus, les routeurs d'entreprise disposent généralement d'un espace RAM plus important que celui des routeurs domestiques, ce qui permet d'améliorer le débit de données et la fréquence de transfert, ainsi que d'atteindre des vitesses plus élevées.

Sécurité : le routeur d'entreprise offre plus de sécurité que le routeur domestique

En raison du nombre réduit de protocoles pris en charge, le routeur domestique ne prend généralement pas en charge la défense contre les attaques internes et externes, telles que les virus, les chevaux de Troie et les intrusions de pirates. La sécurité n'est pas du tout garantie; les routeurs d'entreprise disposent de plus de protocoles de routage, tels que SNMP, policy, un protocole de gestion unifié, etc., qui peuvent assurer le fonctionnement sécurisé du réseau et empêcher la soustraction des données de l'utilisateur. Les routeurs domestiques sont adaptés aux environnements de réseau simples, tandis que les environnements de réseau d'entreprise sont complexes, et des routeurs plus puissants sont nécessaires pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'interfaces WAN, d'une bande passante et d'un équilibrage de charge plus élevés, d'un contrôle de flux élastique, d'une limitation du nombre de connexions, d'applications VPN et autres exigences.

Le routeur d'entreprise offre plus de sécurité que le routeur domestique

Figure 2 : le routeur d'entreprise offre plus de sécurité que le routeur domestique

Performance : le routeur d'entreprise est plus puissant que le routeur domestique

Les routeurs domestiques ont une faible capacité, une faible intensité de signal, une faible couverture, des performances de transfert et une capacité de bande limitées. Leur utilisation pour environnements d’entreprise présente de sérieux risques d'application. Cependant, les routeurs d'entreprise ont des caractéristiques matériels plus puissantes tels que le processeur, le cache et la mémoire, davantage de transferts NAT, et un plus grand nombre d'utilisateurs peuvent accéder à Internet en même temps. Un routeur domestique typique peut connecter 10 à 15 utilisateurs IP, tandis qu'un routeur d'entreprise peut connecter au moins 50 à 150 utilisateurs IP.

Valeur : la qualité du routeur d'entreprise est plus fiable que celle du routeur domestique

L'une des principales différences entre les routeurs domestiques et les routeurs d'entreprise est que ces derniers sont plus chers, généralement entre 500 et 2 000 dollars, alors qu'un routeur domestique ordinaire ne coûte qu'entre 20 et 50 dollars. Mais des prix plus élevés ont aussi tendance à être plus rentables. Un routeur d'entreprise peut servir son objectif pendant plus d'une décennie, tandis que les utilisateurs domestiques envisageront un routeur domestique pendant un à deux ans, après quoi ils envisageront de passer à un produit plus performant.

 

Questions fréquentes sur les routeurs d'entreprise et les routeurs domestiques

Est-il recommandé aux petites entreprises d'utiliser des routeurs domestiques?

Ceci n'est pas recommandé. Comparés aux routeurs d'entreprise, les routeurs domestiques ont un signal faible et une charge limitée. En général, il ne peut prendre en charge le fonctionnement normal que d'une dizaine de périphériques réseau au maximum. Et les routeurs domestiques présentent de grands risques de sécurité, qui peuvent facilement entraîner des pertes de données et d'autres problèmes.

Est-ce qu'un routeur est identique à un switch? / Est-ce qu'un switch peut remplacer un routeur à la maison?

Il s'agit de deux dispositifs différents avec des applications différentes. Un switch peut être utilisé comme un routeur, mais le switch ne dispose généralement pas des mêmes options de configuration que le routeur. Et comme les switchs sont souvent plus chers que les routeurs ordinaires, ces derniers sont les plus adaptés lorsqu'il s'agit de choisir un dispositif central pour votre réseau domestique.

Comment puis-je étendre le WiFi de mon routeur?

Il existe plusieurs solutions pour étendre votre WiFi. Vous pouvez installer un prolongateur WiFi pour étendre la portée du Wi-Fi, ou simplement remplacer l’appareil sans fil par un modèle amélioré, ou placer le routeur et le point d'accès sans fil à un endroit approprié. L'entreprise peut configurer un système de distribution sans fil (WDS) ou créer un réseau maillé sans fil.

 

Conclusion

Quant à la comparaison entre un routeur d'entreprise et un routeur domestique, cela dépend des scénarios et des exigences à satisfaire. Si cela est pour une simple activité sociale et de réseautage, un routeur domestique est parfait pour vos besoins. Toutefois, s'il s'agit d'une application plus large et d'activités plus importantes et professionnelles, alors les routeurs d'entreprise ont beaucoup plus de sens et vous bénéficierez de vitesses Internet plus rapides et de connexions plus fiables.

Articles connexes :

Les différents types de routeurs utilisés dans les réseaux

5 méthodes pour élargir votre réseau sans fil

Qu'est-ce qu'un routeur VPN et pourquoi vous en avez besoin ?

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k