Quelle est la différence entre les câbles OM3 et OM4 ?
La fibre multimode (MMF) offre la possibilité de prolonger les distances des liaisons, d'augmenter la fiabilité du réseau et de réduire les coûts en centralisant les composants électroniques. La fibre multimode OM3 est souvent utilisée pour la transmission optique 10G à ondes courtes en utilisant une fibre optimisée laser. La fibre multimode OM4 est conçue pour prendre en charge des réseaux haut débit tels que les centres de données, les centres financiers et les campus d'entreprise. Cet article vous expliquera les différences entre les fibres multimodes OM3 et OM4 et vous fournira un guide de sélection.
Que sont les fibres OM3 et OM4 ?
La fibre OM3 et la fibre OM4 sont des fibres multimodes optimisées au laser avec un noyau de 50/125 et sont conçues pour répondre à la norme ISO 11801. La spécification de fibre OM3 indique qu’elle est principalement conçue pour une vitesse de transmission de 10 Gb/s, mais peut également dépasser 40 Gb/s et 100 Gb/s. Par contre, la fibre OM4 est principalement utilisée pour un réseau plus rapide, par ex. Ethernet 10G, 40G et 100G. Les fibres optiques OM3 et OM4 ont respectivement une bande passante modale effective minimale de 2000 MHz * km (EMB, également appelée largeur de bande laser) et une bande passante EMB de 4700 MHz * km. Concernant leurs compatibilités, la fibre OM4 est totalement compatible avec la fibre OM3.
Différences entre les fibres OM3 et OM4
OM3 et OM4 sont des câbles fibre multimode optimisés au laser, conçus pour être utilisés avec les lasers émetteurs à cavité verticale (VCSELS : vertical-cavity surface-emitting lasers) de 850 nm et avec des gaines aqua. Les câbles de fibre multimode OM3 et OM4 ont les terminaisons du même connecteur, les émetteurs-récepteurs mêmes et la même taille de noyau de fibre. En outre, ils sont entièrement compatibles. Alors, quelle est la différence entre eux ?
Vitesse de transmission
La fibre OM3 est conçue pour la transmission Ethernet 10G et représente donc le meilleur choix pour la fibre Ethernet 10 Gigabits par rapport aux autres fibres multimodes. Si vous avez besoin de couvrir une distance de transmission plus grande, la fibre multimode OM4 est l'option idéale. Il est important de noter que les fibres OM3 et OM4 prennent en charge des vitesses de 40 Gb/s et 100 Gb/s. Ethernet 40G et 100G utilise la technologie de transmission optique parallèle qui permet la transmission et réception simultanées de données sur plusieurs fibres. Les interfaces 40G sont des canaux 4x10G sur quatre fibres par direction, puis les câbles OM3/OM4 attachés par un connecteur MTP/MPO à 8/12 fibres peuvent être utilisés pour une transmission de 40 Gb/s. Les interfaces 100G sont des canaux 10x10G répartis sur 10 fibres par direction. Dans cette mesure, les câbles OM3/OM4 dotés d’un connecteur MTP/MPO 24 fibres peuvent prendre en charge des connexions de 100 Gb/s.
Distance de transmission
Les fibres multimodes OM3 et OM4 peuvent être employées dans les applications 1GbE, 10GbE, 40GbE et 100GbE, bien que leurs distances de transmission varient. Le tableau ci-dessous décrit les distances de transmission maximales des câbles OM3 et OM4 à différentes vitesse de transfert. La distance de fibre OM4 est supérieure à la distance de la fibre OM3 basée sur 10 Gb/s. Mais la transmission maximale d’OM4 sous 10G reste inexacte. Généralement, 400 m est la distance reconnu, mais elle peut encore atteindre 500 m, 550 m si la fibre OM4 ultra haute qualité est utilisée.
Distance Ethernet 850 nm | |||
---|---|---|---|
Type de fibre | 1G | 10G | 40/100G |
OM3 | 1 km | 300 m | 100 m |
OM4 | 1 km | 550 m | 150 m |
Couleur de la gaine extérieure
Les fibres multimodes OM3 et OM4 optimisées au laser partagent la même couleur, aqua/turquoise. Mais ce n’est pas un moyen facile pour les techniciens d’identifier les câbles à fibres optiques OM3 et OM4, en particulier lorsqu’on regarde à l’avant d’un panneau, où tous les adaptateurs se ressemblent. Une nouvelle couleur violette/magenta pour OM4 a été introduite pour résoudre ce problème, également appelée Erika Violet. Mais la couleur violette pour le câble OM4 n'a été appliquée qu'en Europe et dans plusieurs sociétés américaines pour le moment. En ce qui concerne FS.com, la gaine extérieure des câbles fibre standard OM3 et OM4 munies de connecteurs LC, SC, ST et FC est de couleur aqua/turquoise. Concernant les câbles OM3 et OM4 munies d’un connecteur MTP/MPO, OM3 est une veste de couleur aqua/turquoise, tandis que le OM4 est une veste de couleur erika violet/magenta.
Coût
Le câble à fibre optique OM4 coûte environ deux fois plus cher que le câble OM3. Le prix pour le OM4 est plus élevé en raison du processus de fabrication et des fluctuations du marché. Le prix du câble OM3 est attribué aux volumes de production en cours de développement. Dans une large mesure, le prix dépend du type de construction du câble (tube lâche, tampon étanche, etc.). Par conséquent, la différence de prix entre un grand nombre de produits à fibres optiques tels que les panneaux de brassage fibre standard, les modules de cassettes MTP et les câbles de brassage fibre est très réduite (le volume de câble étant petit). Chez FS, l’écart de prix entre les câbles à fibres optiques OM3 et OM4 est faible - le prix du câble OM3 est compris entre 1,6 et 12 euros, tandis que celui d’OM4 est compris entre 2,4 et 12 euros. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Fibre OM3 ou OM4 : lequelle choisir ?
Puisque l'atténuation de la fibre OM4 est inférieure à celle de la fibre OM3 et que la bande passante modale d’OM4 est supérieure à celle d’OM3, la distance de transmission d’OM4 est supérieure à celle d’OM3. Les détails sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Selon l'échelle de votre réseau, vous pouvez déterminer le type de câble le plus approprié.
Type de fibre | 100BASE-FX | 1000BASE-SX | 10GBASE-SR | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR4 |
---|---|---|---|---|---|
OM3 | 2 km | 550 m | 300 m | 100 m | 100 m |
OM4 | 2 km | 550 m | 400 m | 150 m | 150 m |
Les câbles OM4 étant plus performant que les câbles OM3, il coûte généralement deux fois plus cher que le câble OM3. Cela peut être un facteur important sur l’application des câbles OM4. Cependant, si vous choisissez de faire vos achats chez FS, vous obtiendrez une jarretière Optique OM4 multimode à un prix beaucoup plus accessible, presque identique aux prix de la fibre OM3. Veuillez consulter le tableau ci-dessous des prix des différents types de câbles OM3 et OM4 chez FS :
Type de fibre | 3m LC duplex standard | 3m LC duplex armée | 3m LC duplex HD | 3m MTP standard |
---|---|---|---|---|
OM3 | 4,60 € | 9,70 € | 11,00 € | 53,00 € |
OM4 | 5,30 € | 10,00 € | 8,90 € | 53,00 € |
Les câbles OM3 ou OM4 peuvent répondre à vos besoins de câblage. Il suffit de choisir le plus approprié pour optimiser votre réseau à un prix avantageux.
Article connexe :
Types de fibres multimodes : OM1 - OM2 - OM3 - OM4 - OM5
Fibre monomode vs fibre multimode : quelle est la différence ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)