Quel le Module Optique QSFP28 ER4 ?
De nos jours, le module optique QSFP28 est devenu de plus en plus populaire sur le marché en raison de sa taille plus petite, de sa consommation plus faible et de sa haute densité. Dans le post précédent, on a décrit spécifiquement le QSFP28 SR4, le QSFP28 LR4, le QSFP28 PSM4 et le QSFP28 CWDM4. La distance de transmission de ces modules optiques varie de 500m à 10km. Mais que faire si vous souhaitez transmettre sur une distance beaucoup plus longue, comme 20km, 30km ou même de 40km ? Maintenant, cet article vous présentera le module avec une distance de transmission de 40km——QSFP28 ER4 à travers les perspectives de définition, de principe de fonctionnement, de spécifications, d'applications et de FAQ.
Qu'est-ce que la norme 100Gbase ER4 ?
Avant de connaître la définition du module optique QSFP28 100G ER4, je me permets de vous présenter une norme optique 100Gbase ER4. La norme du module optique 100Gbase ER4 est définie par IEEE 802.3ba qui prend en charge la technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde dense pour transmettre des signaux par les câbles à fibre optique monomode avec une longueur d'onde de travail de 1550nm. L'IEEE définit également l’«ER» comme l'extension de la portée. Mais comment le QSFP28 ER4 étend-il la distance de transmission ? L'approche pour étendre la distance est obtenue en utilisant un amplificateur optique à semi-conducteur (SOA) amplifiant les signaux lumineux avant d'entrer dans le photodétecteur PIN.
Qu’est-ce que le QSFP28 ER4 ?
Le module optique QSFP28 100G ER4 est conforme aux normes QSFP MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 Lite et OTU4 qui peut atteindre une distance de 40km sur SMF. Il prend en charge les applications réseau Ethernet 100G et OTU4 avec une consommation d’énergie maximale de 4.5W.
Comment fonctionne le QSFP28 100G ER4 ?
L’émetteur optique QSFP28 100G ER4 fonctionne à la longueur d’onde LAN WDM (1295nm, 1300nm, 1305nm et 1310nm). Les quatre signaux optiques des quatre longueurs d'onde sont multiplexés pour transmettre sur SMF via un connecteur LC standard (un Mux WDM est utilisé pour combiner les signaux de longueur d'onde sur une seule fibre). Du côté récepteur, le SOA amplifie les signaux avant qu'un Demux WDM ne divise les signaux en canaux individuels (les récepteurs PIN sont utilisés pour convertir les canaux en signaux électriques).
Figure 1 : Principe de Fonctionnement du Module QSFP28 ER4
Application du QSFP28 ER4
Le module QSFP28 100G ER4 est le meilleur choix pour la transmission à longue distance pas plus de 40km. Il peut être appliqué pour la connexion et l'interconnexion directes 100G dans les réseaux d'entreprise et les centres de données.
Solution de câblage de connexion directe
Le QSFP28 ER4 permet des échelles de connexion directe 100G jusqu'à 40km. Il suffit d’insérer deux modules QSFP28 100G ER4 dans les ports correspondants sur les commutateurs 100G, puis connectez-les par un câble optique LC duplex monomode.
Figure 2: Connexion Directe du Module QSFP28 ER4
Solution de câblage d'interconnexion de centre de données
Le module optique QSFP28 100G ER4 est convenable pour la connexion des centres de données peu situés, ce qui offre un choix pratique pour l'interconnexion à longue distance entre les centres de données avec des services 100G. Il s'agit d'une solution économique pour l'interconnexion à grande vitesse entre les centres de données distribués. Le diagramme suivant montre la solution réseau DCI de base utilisant des modules QSFP28 100G ER4.
Figure 3: Interconnexion de Cenre de Données du Module QSFP28 ER4
Questions Fréquentes sur le Module QSFP28 100G ER4
Q1 : Quelle est la différence entre Module QSFP28 ER4 et Module Lite QSFP28 ER4 ?
A : Le QSFP 100G ER4 a une série d'exigences BER supérieures à 1E-12 sans modules optiques FEC. Cependant, la sensibilité de réception du QSFP28 100G ER4 n'est pas satisfaite de la technologie APD existante. Par conséquent, de nombreux fabricants/fournisseurs de modules optiques ont défini un module 100Gbase ER4 Lite non standard avec un paquet QSFP28 dont la plus grande distance de transmission est de 40km avec FEC ou 30km sans FEC. FS fournit le module QSFP28 100G ER4 Lite conforme à la norme Ethernet 100Gbase ER4 Lite pour répondre aux conditions de fonctionnement externes les plus sévères, y compris la température, l'humidité et les interférences EMI.
Q2 : Comment le Module QSFP 100G ER4 diffère du QSFP28 4WDM ?
A : Le module optique QSFP 100G ER4 prend en charge doubles applications Ethernet 100G tandis que le QSFP28 100G 4DWM ne prend en charge qu’une application Ethernet 100G. Les points communs et les différences sont énumérés ci-dessous.
Élément | QSFP28 ER4 | QSFP28 4WDM | |||
Débit de Données | 25.78125Gbps/27.95Gbps | 25.78125Gbps | |||
Portée | 40km |
|
|||
Longueur d’Onde Centrale | 1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm |
|
|||
Exigence FEC | Sans FEC (BER 1E-12) | Avec FEC (BER 5E-5) | |||
Récepteur | PIN ROSA + SOA |
|
|||
Exigence de Refroidissement | Refroidi |
|
Q3 : Quelles sont les Différences entre QSFP 100G ER4 et 100G SR10 ?
A : La principale différence entre QSFP28 100G ER4 et 100G SR10 est la distance de transmission et les câbles à fibres sur lesquels ils fonctionnent. Le premier prend en charge la transmission de 40km sur des fibres monomodes par des connecteurs LC, facilitant le développement d'équipements optiques 100G compacts et de haute capacité utilisés pour connecter les centres de données et les réseaux métropolitains. Alors que ce dernier prend en charge des longueurs de liaison de 100m et 150m respectivement sur les câbles multifibres OM3 et OM4 optimisés au laser terminés par des connecteurs MPO/MTP-24. Il peut également être appliqué pour le mode Ethernet 10 x 10 Gigabit avec des câbles breakout ruban à fibre duplex pour la connectivité d'une interface 100G à dix interfaces optiques 10G SR.
À lire aussi - Comparaison des Modules Optiques QSFP28 100G
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)