Quelles sont les différences entre les modules SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ et QSFP28 ?
SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ et QSFP28 sont des types de transceivers optiques différents. Et tous ces modules sont des interfaces réseau enfichables à chaud utilisées pour connecter un commutateur et d'autres dispositifs de réseau (tels qu'un serveur ou un convertisseur de média) pour la transmission de données. SFP vs SFP+, SFP28 vs SFP+, QSFP vs QSFP28, quelles sont les différences entre ces modules ? Est-ce que le module QSFP28 100G est compatible avec le QSFP+ 40G ? Puis-je utiliser le SFP28 25G dans les ports SFP+ 10G ? Cet article vous fournira plus de détails.
Introduction sur les types de transceivers
Avant de déterminer la différence entre ces modules, il est nécessaire de savoir ce qu'ils sont exactement.
Module SFP
Le module SFP (small form-factor pluggable) peut être considéré comme une version améliorée du GBIC (Gigabit interface converter). Sa taille ne représente que la moitié du module GBIC, ce qui augmente considérablement la densité de port des dispositifs de réseau. Et le débit de données du SFP va de 100 Mbps à 4 Gbit/s. Pour plus d'informations concernant le module SFP Mini GBIC, veuillez consulter l'article la différence entre SFP, GBIC et Mini GBIC.
Module SFP+ 10G
Le SFP+ (small form-factor pluggable plus) est une version améliorée du SFP. Il prend en charge la norme Fibre Channel 8 Gbit/s, Ethernet 10 Gigabit et le réseau de transport optique OTU2. Le SFP+ introduit également la connexion directe pour relier deux ports SFP+ sans transceiver à fibre supplémentaire, y compris le câble DAC (câble de connexion directe) et le câble AOC (câble optique actif), qui représentent des solutions particulièrement efficaces pour la connexion directe à courte distance entre deux commutateurs de réseau adjacents.
Module SFP28 25G
SFP28 (small form-factor pluggable 28) est une version améliorée du SFP+. Le SFP28 a le même facteur de forme que le SFP+, mais supporte 25Gb/s sur une seule voie. Le SFP28 offre un nouveau moyen pour la mise à niveau des réseaux : le 10G-25G-40G-100G, qui est une solution économique en énergie pour répondre aux demandes croissantes des réseaux de centres de données de nouvelle génération.
Module QSFP+ 40G
QSFP+ est une évolution de QSFP (quad small form-factor pluggable). Le QSFP peut prendre en charge 4 canaux simultanément et chaque canal peut traiter un débit de 1 Gbit/s - d'où le nom de Quad SFP. Contrairement au QSFP, le QSFP+ prend en charge 4 canaux de 10 Gbit/s. Et les 4 canaux peuvent être regroupés en un seul lien Ethernet 40 Gigabit. Le module QSFP+ peut remplacer 4 modules SFP+ standard, ce qui permet d'augmenter la densité de ports et de réduire le coût global du système par rapport aux produits SFP+ traditionnels.
Module QSFP28 100G
Le QSFP28 (quad small form-factor pluggable 28) est conçu pour les applications 100G. ce module offre quatre canaux de signaux différentiels à haut débit avec des débits de données allant de 25 Gbps à un maximum de 40 Gbps, et enfin, il répond aux exigences de 100 Gbps Ethernet (4×25 Gbps) et 100 Gbps 4X InfiniBand Enhanced Data Rate (EDR). Veuillez notez que le QSFP28 peut effectuer une connexion de breakout 4x25G et 2x50G, ou 1x100G selon le type de transceiver utilisé.
Comparaisons entre le SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ et QSFP28
Après avoir déterminé les caractéristiques des SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28, la partie suivante fournira des comparaisons détaillées entre ces modules.
SFP vs SFP+ : même taille avec une vitesse et une compatibilité différentes
Les modules SFP et SFP+ sont pratiquement identiques en taille et en apparence. Cela permet au fabricant de réutiliser les conceptions physiques SFP existantes pour les commutateurs de réseau avec des ports SFP+. Quant à leurs différences, la plus évidente est qu'ils supportent des vitesses de transmission différentes, SFP va jusqu'à 4 Gbit/s alors que SFP+ atteint 10 Gbit/s. ils répondent à des spécifications différentes. Le SFP est basé sur le protocole SFF-8472, et le SFP+ est conforme au SFF-8431 et au SFF-8432. Et en termes de compatibilité, les ports SFP+ acceptent souvent des optiques SFP mais à une vitesse réduite de 1 Gbit/s. Et le module SFP+ ne peut pas être branché sur un port SFP, sinon, le produit ou le port peut être endommagé.
SFP28 vs SFP+ : Puis-je utiliser le module SFP28 sur les ports SFP+ ?
La réponse est définitivement oui. D'après ce qui est mentionné ci-dessus, il est clair que le SFP28 est la version améliorée du SFP+ qu’il a été mis à niveau pour gérer 25 Gbit/s par voie. Ils utilisent le même facteur de forme, et les broches des connecteurs SFP28 et SFP+ sont compatibles entre elles. Le SFP28 fonctionnera donc avec l'optique SFP+ mais à une vitesse réduite de 10 Gbit/s. Et le module SFP+ fonctionnera bien avec le port SFP28 sur un commutateur de réseau si le port peut être configuré pour une transmission 10G, sinon les modules SFP+ ne peuvent pas fonctionner. En ce qui concerne le câble en cuivre, il possède une bande passante nettement plus large et des pertes plus faibles que la version SFP+.
SFP28 vs QSFP28 : fonctionnent sur des critères différents
Bien que le numéro "28" figure dans leur dénomination, les modules SFP28 et QSFP28 adoptent en fait des tailles et des principes de fonctionnement différents. Le SFP28 ne prend en charge qu'un seul canal à 25 Gbit/s, tandis que le QSFP28 prend en charge 4 voies différentes, chacune à 25 Gbit/s. Les deux peuvent être utilisés dans les réseaux 100G, mais le SFP28 est appliqué sous la forme de câbles Breakout QSFP28 à SFP28. La figure suivante représente une connexion directe entre un QSFP28 100G et un câble DAC SFP28 4x.
QSFP+ vs QSFP28 : des vitesses différentes pour des fonctions différentes
Les modules QSFP+ et QSFP28 intègrent 4 canaux de transmission et 4 canaux de réception et possèdent la même taille. Les gammes de produits QSFP+ et QSFP28 disposent chacune d'un module et d'un câble DAC/AOC, mais avec des vitesses différentes. Le module QSFP+ supporte 1x 40 Gbit/s et le câble DAC/AOC QSFP+ supporte 4x 10 Gbit/s. Le module QSFP28 est capable de transmettre des données à 100 Gbit/s, et le câble DAC/AOC QSFP28 peut supporter 4x 25 Gbit/s ou 2x 50 Gbit/s. Veuillez notez que les modules QSFP28 ne peuvent pas se séparer en liens 10G. Mais c'est un autre cas d'insérer un module QSFP+ dans un port QSFP28 si les commutateurs le permettent. (comment obtenir le mode 4x 10G sur le port QSFP28 100G, veuillez consulter le site QSFP28 100G Port Play avec 40G, 25G et 10G). Dans cette situation, un QSFP28 peut se diviser en 4x10G tout comme un module QSFP+.
Conclusion
Les différences entre les divers types de transceivers ont été clairement indiquées dans cet article. Bien que certains d'entre eux partagent la même conception, ils sont prévus pour des débits de données différents. Et d'après les comparaisons, il est clair que le facteur déterminant de l'évolution des émetteurs-récepteurs optiques est la nécessité d'obtenir des débits plus élevés avec un facteur de forme plus petit. Par exemple, le QSFP28 offre une largeur de bande plus élevée que le QSFP+ dans un même facteur de forme. Pour en savoir plus sur la gamme de transceivers, vous pouvez consulter l'article “Analyse du marché mondial des transceivers optiques 100G”.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)