Français

Questions fréquentes sur la fibre multimode OM5

Mis à jour depuis le 02 août, 2021 by
7.1k

Expert en câblage fibre optique | FS.com

Au cours des dernierès années, les centres de données sont devenus de plus en plus grands, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de bande passante et de la vitesse de transmission. OM5 a récemment été approuvé comme un nouveau type de fibre multimode (MMF) destiné aux applications de centres de données à grande vitesse. Diverses analyses sur ses caractéristiques et fonctionnalités attirent beaucoup d'attention. Cet article va répondre aux questions fréquemment posées pour vous aider à obtenir une vision claire sur le jarretière optique OM5.

Quelle est la norme de fibre OM5 ?

L’Association de l’Indusrie de télécommunications (TIA) a mis en place un groupe de travail en octobre 2014 afin de développer un guide pour une norme 50/125 μm de fibre multimode à large bande (WBMMF) permettant la transmission par multiplexage en longueur d'onde courte (SWDM). La norme TIA-492AAAE a été publiée en juin 2016. La norme CEI WB MMF devrait être achevée au début de 2017.

Qu'est-ce qui distingue la fibre OM5 ?

OM5 est conçu pour prendre en charge au moins quatre longueurs d'onde dans la gamme 850-950 nm, permettant ainsi une prise en charge optimale des applications émergentes de multiplexage par division de longueur d'onde (SWDM) qui réduisent le nombre de fibres parallèles d'au moins quatre fois pour permettre une utilisation continue de seulement deux fibres (au lieu de huit) pour la transmission de 40 Gb/s et 100 Gb/s et un nombre de fibres réduit pour des vitesses plus élevées.

Qu’est-ce que SWDM ?

Les connexions de centre de données à ondes courtes sont généralement alimentées par des VCSEL fonctionnant près d'une longueur d'onde de 850 nm. Le multiplexage par division de longueur d'onde (SWDM) est une technologie qui utilise quatre longueurs d’onde allant de 850 à 950 nm. Les modules SWDM ont été conçus pour utiliser une connectivité à 2 fibres dans les modules avec une fibre multimode OM5.

SWDM


Est-ce que les mesures de perte de canal sur terrain seront nécessaires à 850 et à 953 nm ?

Non. Des mesures de perte de canal sur terrain compatible avec 850 nm peuvent être utilisées pour démontrer la conformité de la perte de canal à 953 nm.

Peut-on utiliser SWDM sur OM3/OM4 ?

Oui, les modules SWDM sont compatibles avec les solutions de connectivité optique OM3/OM4/OM5.

Quels sont les débits de données du SWDM et les distances prévus ?

Selon les spécifications techniques SWDM4 MSA, les distances opérationnelles maximales prévues de 40/100GbE sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Norme OM3 OM4 OM5
40G SWDM 240 м 350 м 440 м
100G SWDM 75 м 100 м 150 м

Quelle couleur de gaine de câble sera utilisée pour la fibre multimode OM5 ?

TIA a spécifié le vert (citron vert) comme couleur officielle de la gaine du câble pour OM5.

fibre-om5-achat

Quelles sont les valeurs spécifiées de la bande passante modale effective (EMB) du câble OM5 ?

EMB≥4700MHz·km à 850nm EMB≥2470MHz·km à 953 nm.

Comment les valeurs OM3/OM4 EMB se comparent-elles au câble OM5 ?

EMB est spécifié uniquement à 850 nm pour la fibre OM3 à 2000 MHz/km et la fibre OM4 à 4700 MHz/km. Les valeurs OM5 EMB sont spécifiées à 850 et 953 nm.

La fibre OM5 est-elle compatible avec les fibres OM3 et OM4 existantes ?

Oui. Le câblage OM5 prend en charge toutes les applications existantes au moins aussi bien que OM4 et est entièrement compatible et interconnectable avec le câblage OM3 et OM4.

Est-ce que OM5 est spécifié dans les normes de transmission optique telles que Ethernet et Fibre Channel ?

Aucune norme de transmission ne spécifie OM5 ou SWDM. Les normes de transmission n’incluent généralement qu’une seule variante de fibre multimode qui est sélectionnée en fonction de critères économiques, commerciaux et techniques. La transmission parallèle est la variante de fibre multimode par défaut pour les débits de données ≥ 40G.

Est-ce que la fibre multimode OM5 est compatible avec les modules optiques existants ?

La fibre OM5 ne prend pas en charge les modules optiques existants. Habituellement, les modules optiques SWDM4 40G et 100G peuvent être utilisés avec une fibre OM5. Le module SWDM4 utilise une technologie complexe de multiplexage par division de longueur d'onde (SWDM). Les signaux à quatre longueurs d'onde (850 nm, 880 nm, 910 nm et 940 nm) sont transmis sur une fibre. Et seulement deux fibres sont nécessaires pour la transmission bidirectionnelle.

Est-ce que OM5 offre une distance de transmission plus longue que OM4 ?

Pour toutes les applications IEEE multimodes actuelles et futures, y compris 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, la distance maximale autorisée pour OM5 et OM4 est la même. Selon un test d’application effectué récemment avec des modules optique 40G-SWDM4, il est établi que le 40G-SWDM4 peut atteindre 400 mètres sur une fibre OM4, alors que sur un câble OM5, le module peut atteindre une distance de liaison allant jusqu’à 500 mètres. En plus, si un centre de données utilise des modules 100G-SWDM4 qui ne sont pas conformes à la norme IEEE, il a été prouvé que l'OM5 pouvait prendre en charge une portée de 150 mètres, soit seulement 50 mètres de plus que OM4.

Type de fibre OM4 OM5
10GbE 400 m 400 m
40GbE 150 m 150 m
100GbE 150 m 150 m
40G-SWDM4 400 m 500 m
100G-SWDM4 100 m 150 m

Est-ce que la fibre multimode OM5 coûte moins cher ?

Le câblage OM5 coûtera environ 50% de plus que celui de OM4. En outre, avec les coûts considérablement réduits des modules monomodes dus aux technologies de la photonique de silicium et aux centres de données de grande échelle qui achètent de gros volumes, de plus en plus d'utilisateurs seront enclins à choisir des modules monomodes. Par exemple, 100GBase-PSM4 qui utilise un câble principal MTP monomode et peut prendre en charge une portée de 500 mètres ne coûte que 750 USD.

Est-ce que la fibre multimode OM5 est vraiment nécessaire pour des vitesses plus élevées ?

Toutes les normes IEEE de la nouvelle génération Ethernet 100/200/400G fonctionneront avec SMF et MMF, mais dans la plupart des situations, ces vitesses de nouvelle génération exigeront une fibre monomode, car IEEE s’efforce toujours de développer les normes futures qui fonctionnent avec la base principale d’infrastructure de câblage déjà installée, afin que les clients puissent facilement passer à de nouvelles vitesses. En outre, aucune de ces normes IEEE en vigueur concernant les vitesses de nouvelle génération n’utilisera la technologie SWDM.

Est-ce que OM5 produira une densité plus élevée du port du switch?

Il est courant d’utiliser les modules 40GBase-SR4 dans les centres de données pour augmenter la densité en séparant les ports 40G à 10G avec un module breakout MTP ou un câble breakout MTP. C'est également un avantage des nouveaux modules 100GBaes-SR4, qui utilisent le câblage OM4. Toutefois, si le responsable du centre de données décide d’utiliser des modules SWDM4 100G avec un câblage OM5, ils ne peuvent pas basculer dans les canaux à 25 Gb/s, ce qui posera un problème réel à mesure que l’écosystème 25Gb/s se développera pleinement et que nous commencerons à voir plus de 25G dans le serveur.

Que choisir entre la fibre multimode OM5 et la fibre monomode ?

Bien que le prix de la fibre monomode (SMF) ait récemment diminué en raison de l’application de nouvelles technologies, le coût de l’optique enfichable limite encore l’implantation du SMF dans les centres de données. Par rapport à cela, OM5 peut multiplexer quatre longueurs d’onde espacées de 850 nm à 953 nm, ce qui multiplie par quatre la capacité de transmission de données et permet de réduire le coût de la fibre. De plus, MMF a plus d'avantages en termes d'installation, de dépannage, de nettoyage et de maintenance globale, ce qui en fait un meilleur choix pour les centres de données. Toutefois, le problème pour MMF est la distance. Et la distance maximale diminuera à mesure que la vitesse des données augmentera. Par conséquent, la fibre multimode a une plus grande valeur pour les propriétaires de réseau pour une distance allant jusqu'à 500 m et OM5 permet une migration à 400 Gbps à une distance allant jusqu'à 150 m. Pour les applications au-delà de 500 m, il convient de choisir la fibre monomode.

Est-ce que FS peut fournir la fibre multimode OM5 ?

Oui, FS peut actuellement offrir les fibres OM5 LC-LC et LC-SC pour 1, 2, 3 et 5m. Pour des applications spécifiques, un service personnalisé peut également être fourni. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.

Article connexe :

Quelle est la différence entre les câbles OM3 et OM4 ?

Types de fibres multimodes : OM1 - OM2 - OM3 - OM4 - OM5

Quelle est la différence entre la fibre monomode OS1 et OS2 ?

Comment identifier le code de couleur des fibres optiques ?

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k