Français

Centre de Données de Niveau 3 : Qu'est-ce que C'est et Pourquoi Opter pour Cette Solution ?

Mis à jour depuis le 12 janv, 2023 by
705

Créés par l'Uptime Institute, les niveaux de centres de données sont un moyen efficace de décrire les composants d'infrastructure utilisés dans un centre de données spécifique. Cette classification est reconnue dans l'industrie comme la norme à suivre pour la performance des centres de données. Le niveau 1 (Tier 1) est l'infrastructure la plus simple, tandis que le niveau 4 (Tier 4) est le plus complexe. Cet article explique les centres de données de niveau 3 (Tier 3). Qu'est-ce qu'un centre de données de niveau 3 ? Quels sont les avantages à le choisir ?

Centre de Données de Niveau 3

Caractéristiques d'un Centre de Données de Niveau 3

Un centre de données de niveau 3 est une installation qui peut bénéficier d'une maintenance simultanée et qui dispose de plusieurs voies de distribution pour l'alimentation et le refroidissement. Contrairement aux centres de données de niveaux 1 et 2, une installation de niveau 3 ne nécessite pas d'arrêt total pendant la maintenance ou le remplacement des équipements.

Une installation de niveau 3 requiert tous les composants présents dans un centre de données de niveau 2, mais ces installations doivent également disposer d'une redondance N+1 :

  • "N" fait référence à la capacité nécessaire pour supporter la charge informatique complète.

  • "+1" signifie un composant supplémentaire à des fins de secours.

La redondance N+1 garantit qu'un composant supplémentaire se met en marche si l'élément primaire tombe en panne ou si le personnel retire la pièce pour une maintenance planifiée.

Les centres de données de niveau 3 doivent également disposer d'une solution de secours capable de maintenir les opérations en cours en cas de panne de courant locale ou régionale. L'installation doit s'assurer que les équipements peuvent continuer à fonctionner pendant au moins 72 heures après une panne.

Centre de Données de Niveau 3

Les centres de données de niveau 3 affichent une disponibilité nettement supérieure à celle des centres de niveau inférieur. Les clients qui s'appuient sur un centre de données de niveau 3 bénéficient d'un temps de disponibilité estimé à 99,982 % (1,6 heure d'interruption par an).

Avantages du Choix d'un Centre de Données de Niveau 3

Aucune perturbation des équipements

Si une entreprise est confrontée à des interruptions fréquentes et à des temps d'arrêt croissants, il est possible qu'elle souhaite passer à un système plus tolérant aux pannes. Par rapport aux installations de niveau 1 et 2, les centres de données de niveau 3 sont bien classés en matière de fiabilité des centres de données car la maintenance simultanée est intégrée dans la topologie du site. Cela limite intrinsèquement les effets de la perturbation avant qu'elle n'atteigne les opérations informatiques. Pour les applications et systèmes critiques, cette augmentation de la fiabilité peut devenir primordiale et effective pour nécessiter une mise à niveau de Tier 2 à Tier 3.

Aucun arrêt pendant la maintenance ou le remplacement

Les centres de données de niveau 3 sont dotés d'une redondance N+1, ce qui signifie qu'un élément supplémentaire se met en marche si l'élément primaire tombe en panne ou est retiré par le personnel pour une maintenance planifiée. De multiples voies de circulation de l'énergie et des équipements de capacité sont alimentés en énergie simultanément. Contrairement aux niveaux 1 et 2, ces installations ne nécessitent pas d'arrêt en cas de maintenance ou de remplacement, de sorte que les opérations informatiques ne sont pas affectées.

Plus abordable que les centres de données de niveau 4

Un centre de données de niveau 4 est une option coûteuse pour les entreprises. Il répond à toutes les exigences des niveaux 1, 2 et 3 et garantit que tous les équipements sont totalement résistants aux pannes. Les centres de données de niveau 4 servent les entreprises et sont dotés de caractéristiques telles qu'une disponibilité de 99,995 % (26,3 minutes de temps d'arrêt par an) et une infrastructure entièrement redondante 2N+1. Alors que les centres de données de niveau 1 et 2 peuvent ne pas être à la hauteur des normes et ne pas pouvoir prendre en charge les fonctionnalités complexes requises par les entreprises en raison de leur infrastructure plus simple. En ce sens, les centres de données de niveau 3 peuvent constituer un choix optimal, car ils sont plus abordables que les centres de données de niveau 4 tout en offrant des fonctionnalités impressionnantes.

Conclusion

En règle générale, les centres de données de niveau 3 constituent le choix idéal pour les grandes entreprises ayant des besoins informatiques complexes et nécessitant des dispositifs de sécurité supplémentaires. Les entreprises qui hébergent des bases de données critiques et extensives, notamment des données clients, optent généralement pour ce niveau. Nous espérons que cet article vous aidera à en savoir plus sur les centres de données de niveau 3 et à choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.9k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
20.0k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
23.0k